Skip to main content

B601-DM 跑Isaac Sim

reBot Arm B601-DM

简介​

这是一个专为 reBot-B601-DM 设计的 NVIDIA Isaac Sim 仿真项目。它利用 Isaac Sim 的高保真物理引擎,在虚拟环境中精确复现机械臂的运动学特性与夹爪联动逻辑,为控制算法开发、轨迹规划验证及通信协议测试提供独立的纯仿真环境。

reBot Arm B601-DM Isaac Sim

环境需求​

  • 操作系统:Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS(推荐)或 Windows 11(需 WSL2)
  • GPU:NVIDIA RTX 系列显卡(推荐 RTX 3070 及以上),显存 ≥ 8GB
  • 驱动:NVIDIA 官方驱动 ≥ 535.x,支持 CUDA 12.x
  • 内存:≥ 32GB RAM(Isaac Sim 场景加载与物理仿真对内存消耗较大)
  • 存储:≥ 100GB SSD 可用空间(用于 Isaac Sim 安装、缓存及 USD 资产)
info

本wiki中是电脑连接机械臂,服务器端运行 Isaac Sim 仿真。服务器配备了 NVIDIA RTX 4090 GPU,运行 Ubuntu 22.04 LTS 操作系统。

安装 Isaac Sim​

官方链接和资源:

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/quick-install.html

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/download.html#isaac-sim-latest-release

下载 Isaac Sim 独立软件包​

💡 适合大多数用户,无需编译,开箱即用。

下载与解压​

从 NVIDIA 官网 下载 isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86\_64.zip。

mkdir -p ~/isaacsim
cd ~/Downloads
unzip isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86_64.zip -d ~/isaacsim
cd ~/isaacsim
./post_install.sh

设置环境变量​

将以下内容添加到 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc:

export ISAACSIM_PATH="${HOME}/isaacsim"
export ISAACSIM_PYTHON_EXE="${ISAACSIM_PATH}/python.sh"

然后执行 source ~/.bashrc 使其生效。

启动验证​

${ISAACSIM_PATH}/isaac-sim.sh

下载项目​

git clone https://github.com/hopcan/reBot-Isaacsim.git

配置 reBotArm_control_py 的 uv 环境

cd third_party/reBotArm_control_py
uv sync

功能组件概览​

本项目提供多种发送端,以满足不同的使用场景:

组件说明
gravity_joint_sender重力补偿手柄模式:改装机械臂(拆卸夹爪,加装手柄),通过重力补偿模式允许手动掰动,实时同步关节角到 Isaac Sim
isaacsim_ik_sender逆运动学(IK)模式:输入末端位姿,通过 IK 求解器得到关节角,发送到 Isaac Sim
isaacsim_traj_sender轨迹规划(Traj)模式:在 IK 基础上增加关节空间轨迹规划(MIN_JERK 时间剖面),实现平滑运动控制
isaacsim_joint_test_sender关节测试模式:无需真实机械臂,发送预设关节角轨迹,用于验证 Isaac Sim 接收端和通讯是否正常
joint_reader_senderReal-to-Sim 映射模式:只读关节角并映射到 Isaac Sim,适合与其他控制项目配合使用(例如:实际机械臂在运行其他任务时,同步映射到 Isaac Sim 进行可视化)

目录结构​

reBot-Isaacsim/
├── pyproject.toml # uv 工作空间配置
├── README.md
├── README_EN.md
├── README_ES.md
├── reBotArm_Isaacsim/ # 主示例目录
│ ├── gravity_joint_sender.py # 真实机械臂发送端(uv 环境)
│ ├── isaacsim_ik_sender.py # IK 发送脚本(必须用 Isaac python.sh)
│ ├── isaacsim_traj_sender.py # 轨迹发送脚本(必须用 Isaac python.sh)
│ ├── isaacsim_joint_test_sender.py # 测试发送脚本(视情况使用 python.sh)
│ ├── joint_reader_sender.py # 只读映射脚本(真实机械臂/其他项目)
│ ├── isaacsim_joint_receiver.py # Isaac Sim 接收端(必须用 Isaac python.sh)
│ ├── live_sync.py # 启动说明脚本
│ └── ...
├── third_party/
│ └── reBotArm_control_py/ # 机械臂控制库(独立 uv 环境)
│ ├── pyproject.toml
│ └── ...
├── urdf/
│ └── ... # 机械臂 URDF / 配置
├── usd/
│ └── reBot_B601_DM/
│ └── reBot_B601_DM.usda # reBot-B601-DM 资产
└── ...

启动(双终端模式)​

需要两个独立终端。终端 1 是 Isaac Sim 接收端,终端 2 根据不同功能选择对应的发送端。

终端 1 — 启动 Isaac Sim 接收端(所有模式共用)​

用 Isaac Sim 的 Python 运行接收端代码

tip

根据自己的设备修改 DEFAULT_SIM_HOST 和 DEFAULT_REBOT_ARM_HOST的值。

DEFAULT_SIM_HOST 是运行 Isaac Sim 仿真环境的主机 IP。

DEFAULT_REBOT_ARM_HOST 是连接机械臂的主机ip。

如果两端都用的是本机,请将 DEFAULT_SIM_HOST 修改成 "127.0.0.1"

cd reBotArm_Isaacsim
${ISAACSIM_PYTHON_EXE} gravity_joint_sender.py

预期输出:

  • 启动 Isaac Sim 图形界面
  • 加载地面和机械臂 USD 资产
  • 监听 UDP DEFAULT_SIM_HOST:5005
  • 等待发送端连接

终端 2 — 根据功能选择对应的发送端​

启动顺序:先接收端,再发送端。

tip

部分功能需要连接实际机械臂,以下是使用usb2can的必要操作。

# 查看 USB2CAN 的串口,确保检测到端口
ls ttyACM*

# 赋予端口权限
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

根据自己的设备修改 DEFAULT_SIM_HOST 的值。

DEFAULT_SIM_HOST 是运行 Isaac Sim 仿真环境的主机 IP。

如果两端都用的是本机,请将 DEFAULT_SIM_HOST 修改成 "127.0.0.1"

① 关节测试模式(isaacsim_joint_test_sender)​

无需真实硬件,预设轨迹循环发送,用于验证通讯和 Isaac Sim 接收端:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_joint_test_sender.py

测试发送端在几个预设关节姿态之间缓慢插值循环发送,无需 CAN 连接。

② 逆运动学模式(isaacsim_ik_sender)​

输入末端位姿(位置/姿态),IK 求解后驱动 Isaac Sim 仿真机械臂。在 reBotArm_Isaacsim/ 目录下直接 uv run:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_ik_sender.py

输入格式(每行一条):

x y z                       # 位置 (米),姿态保持当前
x y z r p y # 位置 + 姿态 (米/度)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # 直接发送关节角 (度)
gripper <0~1> # 单独更新夹爪

③ 轨迹规划模式(isaacsim_traj_sender)​

在 IK 基础上增加关节空间轨迹规划(MIN_JERK),实现平滑运动。在 reBotArm_Isaacsim/ 目录下直接 uv run:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_traj_sender.py

输入格式(每行一条):

x y z                       # 位置 (米)
x y z r p y # 位置 + 姿态 (米/度)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # 关节空间直发 (度)
gripper <0~1> # 单独更新夹爪
speed <scale> # 调整轨迹时长比例
resync # 重新从仿真端读取当前关节角

④ 重力补偿手柄模式(gravity_joint_sender)​

适用于改装后的机械臂(拆卸夹爪、加装手柄),手动掰动控制 Isaac Sim 仿真:

cd reBotArm_Isaacsim
./run_sender.sh

预期行为:

  • 连接真实机械臂,启用 MIT + 重力前馈补偿
  • 机械臂可自由掰动
  • 关节角以 60 Hz 持续通过 UDP 发送

⑤ Real-to-Sim 映射模式(joint_reader_sender)​

只读关节角并映射到 Isaac Sim,适合实际机械臂在运行其他任务时同步映射可视化。在 reBotArm_Isaacsim/ 目录下直接 uv run:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python joint_reader_sender.py

预期行为:

  • 仅读取关节角(被动反馈模式),不发送任何控制指令
  • 关节角以 60 Hz 持续通过 UDP 发送
  • 实际机械臂由其他项目控制时,可同时在 Isaac Sim 中可视化

通信协议​

UDP JSON,端口 DEFAULT_SIM_HOST:5005。

发送端每帧 Payload:

{
"sequence": 123,
"timestamp": 1718000000.123,
"joint_positions": [0.0, 0.1, 0.2, -0.1, 0.0, -0.02],
"gripper_position": 0.01
}
字段类型说明
sequenceint递增序号
timestampfloatUnix 时间戳(秒)
joint_positionsfloat[6]前 6 个关节角(rad)
gripper_positionfloat夹爪位置(m),由发送端通过 GRIPPER_POSITION_SCALE 转换

配置参数​

发送端 (gravity_joint_sender.py)​

参数默认值说明
ARM_JOINT_COUNT6关节数
DEFAULT_PORT5005UDP 端口
DEFAULT_SEND_HZ60.0发送频率(Hz)
GRIPPER_POSITION_SCALE0.007夹爪角到位置的缩放系数

接收端 (isaacsim_joint_receiver.py)​

参数默认值说明
ARM_JOINT_COUNT6关节数
DEFAULT_PORT5005UDP 端口
DEFAULT_RENDER_HZ120.0仿真渲染频率(Hz)
GRIPPER_POSITION_SCALE0.0073夹爪位置缩放系数
ROBOT_PRIM_PATH/World/reBotArmIsaac Sim 中的机械臂 Prim 路径
ASSET_RELATIVE_PATHusd/reBot_B601_DM/reBot_B601_DM.usdaUSD 资产相对路径

常见问题​

OSError: [Errno 98] Address already in use​

端口 5005 已被占用。先确认并终止占用进程:

# 查看占用端口的进程
sudo lsof -i :5005

# 终止进程(将 PID 替换为实际值)
kill <PID>

关节角不同步​

  • 确认发送端和接收端端口一致(均为 5005)
  • 检查发送端日志中 [send] 是否有持续输出
  • 检查接收端日志中 [recv] 是否有持续输出
  • 尝试使用 isaacsim_joint_test_sender.py 排除硬件问题

组件与 Python 环境​

组件Python 环境启动脚本
发送端(真实机械臂)reBotArm_control_py uv 环境gravity_joint_sender.py
发送端(测试模式)reBotArm_control_py uv 环境isaacsim_joint_test_sender.py
接收端Isaac Sim 官方 Python (python.sh)isaacsim_joint_receiver.py

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持服务,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...