Skip to main content

B601-RS 跑Isaac Sim

reBot Arm B601-RS Isaac Sim

简介​

reBot-Isaacsim 是一个专为 reBotArm 设计的 NVIDIA Isaac Sim 仿真项目。它利用 Isaac Sim 的高保真物理引擎,在虚拟环境中精确复现机械臂的运动学特性与夹爪联动逻辑,为控制算法开发、轨迹规划验证及通信协议测试提供独立的纯仿真环境。

环境需求​

  • 操作系统:Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS(推荐)或 Windows 11(需 WSL2)
  • GPU:NVIDIA RTX 系列显卡(推荐 RTX 3070 及以上),显存 ≥ 8GB
  • 驱动:NVIDIA 官方驱动 ≥ 535.x,支持 CUDA 12.x
  • 内存:≥ 32GB RAM(Isaac Sim 场景加载与物理仿真对内存消耗较大)
  • 存储:≥ 100GB SSD 可用空间(用于 Isaac Sim 安装、缓存及 USD 资产)
info

本wiki中使用的计算机配备了 NVIDIA RTX 4080 GPU,并运行 Ubuntu 22.04 LTS 操作系统。

安装 Isaac Sim​

官方链接和资源:

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/quick-install.html

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/download.html#isaac-sim-latest-release

点击标签选择一种 Isaac Sim 安装方式,完成后继续下载项目。

🔧 方式一:预编译二进制安装​

💡 适合大多数用户,无需编译,开箱即用。

1

下载与解压​

在 NVIDIA Isaac Sim 6.0.0 下载页面的 Isaac Sim 一行选择 Linux (x86_64),将二进制安装包 isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86_64.zip 下载到 ~/Downloads。以下命令适用于 Linux x86_64。

mkdir -p ~/isaacsim
cd ~/Downloads
unzip isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86_64.zip -d ~/isaacsim
cd ~/isaacsim
./post_install.sh
2

设置环境变量​

将以下内容添加到 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc:

export ISAACSIM_PATH="${HOME}/isaacsim"
export ISAACSIM_PYTHON_EXE="${ISAACSIM_PATH}/python.sh"
export ISAACSIM_ROOT="${HOME}/isaacsim"

然后执行 source ~/.bashrc 使其生效。

3

启动验证​

${ISAACSIM_PATH}/isaac-sim.sh

首次启动会缓存着色器,可能需要 5-10 分钟,请耐心等待 GUI 出现。

下载项目​

1

克隆项目及子模块​

本仓通过 Git 子模块引用上游控制库 reBotArm_control_py。在希望存放项目的目录中克隆:

git clone --recurse-submodules https://github.com/Seeed-Projects/reBot-Isaacsim.git
cd reBot-Isaacsim

如果之前已克隆项目但 third_party/reBotArm_control_py 为空,在项目根目录运行:

git submodule update --init --recursive
2

安装发送端依赖​

在项目根目录运行;run_sender.sh 与 uv run 都使用根目录的 uv 工作空间:

uv sync
3

将硬件配置切到 RS​

本仓 Isaac Sim 资产是 RS(usd/RS-rebot-dev-arm)。上游 rebotarm.yaml 默认是 DM。RebotArm() 和 load_robot_model() 都读这一份,所以重力补偿、只读映射、IK、Traj 都要先切到 RS;不切的话电机协议会对不上,Pinocchio 也会用 DM URDF。关节测试模式不需要此步骤。只改 submodule 工作区,不要提交:

python reBotArm_Isaacsim/set_hw_rs.py

成功时会打印 .../config/rebotarm.yaml -> rebotarm_rs.yaml。运行后仍位于项目根目录。

功能组件概览​

本项目提供多种发送端,以满足不同的使用场景:

组件说明
gravity_joint_sender重力补偿手柄模式:改装机械臂(拆卸夹爪,加装手柄),手动掰动;补偿由上游 GravityCompensation 提供,本仓只镜像关节角到 Isaac Sim
gravity_gripper_assist保留夹爪的重力补偿与手动助力:实验性示例,支持模型预检查
isaacsim_ik_sender逆运动学(IK)模式:输入末端位姿,通过 IK 求解器得到关节角,发送到 Isaac Sim
isaacsim_traj_sender轨迹规划(Traj)模式:在 IK 基础上增加关节空间轨迹规划(MIN_JERK 时间剖面),实现平滑运动控制
isaacsim_joint_test_sender关节测试模式:无需真实机械臂,发送预设关节角轨迹,用于验证 Isaac Sim 接收端和通讯是否正常
joint_reader_senderReal-to-Sim 映射模式:只读关节角并映射到 Isaac Sim,适合与其他控制项目配合使用(例如:实际机械臂在运行其他任务时,同步映射到 Isaac Sim 进行可视化)

目录结构​

reBot-Isaacsim/
├── pyproject.toml # uv 工作空间配置
├── README.md
├── README_EN.md
├── README_ES.md
├── reBotArm_Isaacsim/ # 主示例目录
│ ├── gravity_joint_sender.py # 重力补偿手柄模式(调用上游 GravityCompensation + UDP)
│ ├── gravity_gripper_assist.py # 保留夹爪的重力补偿与手动助力
│ ├── isaacsim_ik_sender.py # 逆运动学模式(IK 控制)
│ ├── isaacsim_traj_sender.py # 轨迹规划模式(IK + 关节空间轨迹)
│ ├── isaacsim_joint_test_sender.py # 关节测试模式(预设轨迹,无需硬件)
│ ├── joint_reader_sender.py # Real-to-Sim 映射模式(只读关节,同步可视化)
│ ├── isaacsim_joint_receiver.py # Isaac Sim 接收端(关节角同步)
│ ├── live_sync.py # 启动说明脚本
│ ├── set_hw_rs.py # 将 submodule 硬件配置切到 RS(本机,勿提交)
│ ├── run_sender.sh # 启动发送端
│ └── run_isaacsim_receiver.sh # 启动 Isaac Sim 接收端
├── .gitmodules
├── third_party/
│ └── reBotArm_control_py/ # git submodule:上游控制库
└── usd/
└── RS-rebot-dev-arm/
└── RS-rebot-dev-arm.usda # Isaac Sim 机械臂资产

启动(双终端模式)​

需要两个独立终端。终端 1 是 Isaac Sim 接收端,终端 2 根据不同功能选择对应的发送端。在每个终端中,先进入上一步克隆的 reBot-Isaacsim 项目根目录,再执行下面的命令。

1

终端 1 — 启动 Isaac Sim 接收端(所有模式共用)​

第 1 步

cd reBotArm_Isaacsim
./run_isaacsim_receiver.sh

预期输出:

  • 启动 Isaac Sim 图形界面
  • 加载地面和机械臂 USD 资产
  • 监听 UDP 127.0.0.1:5005
  • 等待发送端连接
2

终端 2 — 根据功能选择对应的发送端​

第 2 步

仿真同步时先启动接收端,再启动发送端。 下方实验性夹爪助力的模型预检查不需要启动接收端。

tip

部分功能需要连接实际机械臂,以下是usb-to-can配置。

# 查看 CAN 接口状态
ip link show can0

# 配置为 UP,bitrate为1000000
sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000 restart-ms 100

选择以下一种模式运行;每项都是独立选项,不需要按顺序全部执行。

1

关节测试模式(isaacsim_joint_test_sender)​

无需真实硬件,预设轨迹循环发送,用于验证通讯和 Isaac Sim 接收端:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_joint_test_sender.py

测试发送端在几个预设关节姿态之间缓慢插值循环发送,不读硬件 YAML,无需 set_hw_rs.py 或 CAN。

2

逆运动学模式(isaacsim_ik_sender)​

输入末端位姿(位置/姿态),IK 求解后驱动 Isaac Sim 仿真机械臂。load_robot_model() 读 submodule 的 rebotarm.yaml,需先切到 RS:

cd reBotArm_Isaacsim
python set_hw_rs.py
uv run python isaacsim_ik_sender.py

输入格式(每行一条):

x y z                       # 位置 (米),姿态保持当前
x y z r p y # 位置 + 姿态 (米/度)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # 直接发送关节角 (度)
gripper <0~1> # 单独更新夹爪
3

轨迹规划模式(isaacsim_traj_sender)​

在 IK 基础上增加关节空间轨迹规划(MIN_JERK),实现平滑运动。同样通过 load_robot_model() 读那份 YAML,需先切到 RS:

cd reBotArm_Isaacsim
python set_hw_rs.py
uv run python isaacsim_traj_sender.py

输入格式(每行一条):

x y z                       # 位置 (米)
x y z r p y # 位置 + 姿态 (米/度)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # 关节空间直发 (度)
gripper <0~1> # 单独更新夹爪
speed <scale> # 调整轨迹时长比例
resync # 重新从仿真端读取当前关节角
4

重力补偿手柄模式(gravity_joint_sender)​

适用于改装后的机械臂(拆卸夹爪、加装手柄),手动掰动控制 Isaac Sim 仿真:

cd reBotArm_Isaacsim
python set_hw_rs.py
./run_sender.sh

预期行为:

  • set_hw_rs.py 把 submodule 的 rebotarm.yaml 指到 rebotarm_rs.yaml,电机和重力模型共用这一份(本机改动,勿提交)
  • 连接真实机械臂,启动上游 GravityCompensation(与 example/9 同一套 MIT + g(q) 前馈)
  • 机械臂可自由掰动
  • 本脚本只把关节角以 60 Hz 通过 UDP 发给 Isaac Sim
  • 不要同时再运行上游 example/9,以免抢 CAN
5

保留夹爪的重力补偿与手动助力(gravity_gripper_assist)​

保留夹爪,手动移动机械臂和夹爪,并同步到 Isaac Sim。

在项目根目录运行模型预检查(不连接 CAN):

cd reBotArm_Isaacsim
python set_hw_rs.py
uv run python gravity_gripper_assist.py --check

启动 Isaac Sim 接收端,确认 can0 可用、机械臂已固定支撑且没有其他程序占用 CAN。夹爪默认闭合为 0 rad、打开为 5 rad,须与本机校零一致。

在同一终端启动真机(此命令会控制电机):

uv run python gravity_gripper_assist.py

端点不同时,可用 --closed-rad 和 --open-rad 指定本机实测值(弧度)。运行中输入 assist、open、close 或 hold 控制夹爪;输入 quit 或按 Ctrl+C 停止。

6

Real-to-Sim 映射模式(joint_reader_sender)​

只读关节角并映射到 Isaac Sim,适合实际机械臂在运行其他任务时同步映射可视化。RebotArm() 读 submodule 的 rebotarm.yaml,需先切到 RS:

cd reBotArm_Isaacsim
python set_hw_rs.py
uv run python joint_reader_sender.py

预期行为:

  • set_hw_rs.py 把电机配置切到 RS(本机改动,勿提交)
  • 仅读取关节角(被动反馈模式),不发送任何控制指令
  • 关节角以 60 Hz 持续通过 UDP 发送
  • 实际机械臂由其他项目控制时,可同时在 Isaac Sim 中可视化

通信协议​

UDP JSON,端口 127.0.0.1:5005。

发送端每帧 Payload:

{
"sequence": 123,
"timestamp": 1718000000.123,
"joint_positions": [0.0, 0.1, 0.2, -0.1, 0.0, -0.02],
"gripper_position": 0.05
}
字段类型说明
sequenceint递增序号
timestampfloatUnix 时间戳(秒)
joint_positionsfloat[6]前 6 个关节角(rad)
gripper_positionfloat夹爪指位置目标(m),各发送端有各自的换算方式(见下表)

夹爪控制链: 接收端将收到的 gripper_position 直接作为左右两个滑动关节的位置目标,并按各指裁剪到 [0, 上限](USD 上限:两指均为 0.05 m;两指由同一电机通过单个小齿轮驱动,行程严格 1:1)。接收端不做额外缩放。各发送端到 gripper_position 的换算如下:

发送端到 gripper_position(m)的换算
gravity_joint_sendergripper_q × 0.03(GRIPPER_POSITION_SCALE = 0.03)
joint_reader_sendergripper_q × 0.007(GRIPPER_POSITION_SCALE = 0.007)
isaacsim_traj_senderratio × 0.045(gripper <0~1> 输入,裁剪到 0.045 m)
isaacsim_ik_sender原始 ratio ∈ [0, 1] 直接按米发送,因此 ratio ≥ 某指上限时该指完全打开

配置参数​

发送端 (gravity_joint_sender.py)​

参数默认值说明
硬件 YAMLset_hw_rs.py → rebotarm_rs.yamlRebotArm() 读取 submodule config/rebotarm.yaml;电机与 Pinocchio 共用
ARM_JOINT_COUNT6关节数
DEFAULT_PORT5005UDP 端口
DEFAULT_SEND_HZ60.0发送频率(Hz)
GRIPPER_POSITION_SCALE0.03夹爪角到位置的缩放系数
position_alpha0.2低通滤波系数

接收端 (isaacsim_joint_receiver.py)​

参数默认值说明
ARM_JOINT_COUNT6关节数
DEFAULT_PORT5005UDP 端口
DEFAULT_RENDER_HZ120.0仿真渲染频率(Hz)
ROBOT_PRIM_PATH/World/reBotArmIsaac Sim 中的机械臂 Prim 路径
ASSET_RELATIVE_PATHusd/RS-rebot-dev-arm/RS-rebot-dev-arm.usdaUSD 资产相对路径

常见问题​

OSError: [Errno 98] Address already in use​

端口 5005 已被占用。先确认并终止占用进程:

# 查看占用端口的进程
sudo lsof -i :5005

# 终止进程(将 PID 替换为实际值)
kill <PID>

Isaac Sim 资产未找到​

确认 USD 资产路径存在,或检查 REPO_ROOT 是否正确:

ls usd/RS-rebot-dev-arm/RS-rebot-dev-arm.usda

CAN 总线未就绪​

确保 CAN 接口 up 且 bitrate 正确:

can_restart can0
# 验证:
ip -details link show can0 | grep bitrate

关节角不同步​

  • 确认发送端和接收端端口一致(均为 5005)
  • 检查发送端日志中 [send] 是否有持续输出
  • 检查接收端日志中 [recv] 是否有持续输出
  • 尝试使用 isaacsim_joint_test_sender.py 排除硬件问题

组件与 Python 环境​

组件Python 环境启动脚本
发送端(真实机械臂)reBotArm_control_py uv 环境run_sender.sh
发送端(测试模式)reBotArm_control_py uv 环境isaacsim_joint_test_sender.py
接收端Isaac Sim 官方 Python (python.sh)run_isaacsim_receiver.sh

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持服务,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...