reBot Arm B601-DM 快速入门

6-DOF Robotic Arm · Multi-Motor Support · Kinematics Solver · Trajectory Planning · Fully Open Source
reBot Arm 项目已经在 GitHub 上开源了,欢迎前往仓库点亮 Star 小星星!仓库中包含完整的 BOM 清单。本文将带领你快速入门 B601-DM,从组装到使用。
项目简介
reBot-DevArm (reBot Arm B601 DM 和 reBot Arm B601 RS) 是一个致力于降低具身智能学习门槛的机械臂项目。我们主打 "真·开源" —— 不仅仅是代码,我们无保留地开源了所有的:
- 🦾 两个版本电机的开源机械臂:我们会提供Robostride和Damiao两个版本的同样外观的机械臂所有开源文件。
- 🛠️ 硬件图纸:钣金件、3D打印件源文件。
- 🔩 BOM 清单:详细到每一个螺丝的规格和购买链接。
- 💻 软件及算法:Python SDK、ROS1/2、Isaac Sim、Lerobot等
如果你购入的是已组装的成品套件,请直接跳到文章末尾 第三步 的教程视频,按照视频教程使用,无需给电机写入ID和校准零位
已验证虚拟机的性能不足以支撑 demo 运行且存在配置问题,建议优先使用 ubuntu 物理机来控制机械臂
推荐安装 Ubuntu 24.04 LTS。
风险告知及免责声明


关于电源
-
机械臂在发货时并未配备电源/默认情况下不带电源。您可自行连接电池,或选购一款我们开源的24V 14.6A MeanWell电源电源适配器, 或者在京东购买,切勿使用杂牌和不安全的渠道购买电源,造成风险后果均由个人承担。
-
如果你的家庭电压是220V,请把电源侧面拨码调至230V,如果你的家庭电压是110V,请把你电源的拨码调至115V。



组装电源
选择我们开源的24V14.6AMeanWell电源外壳进行自组装,文字步骤和BOM在github仓库中开源(只推荐有过相关电源组装经验的开发者使用)
电源组装参考视频:
第一步:组装机械臂
-
开始组装前,请您务必仔细阅读以下内容。为确保您顺利完成组装并获得完整的动手体验,组装过程中请保持耐心与专注,并时刻遵循以下要点:
- 本套件包含大量螺丝与结构件,部分零件外观相近。组装时请耐心核对螺丝规格与零件型号,确认安装方向无误后再进行固定。
- 视频为四月初拍摄,后续或许会有零件微调和改动,但是不影响跟随本视频的安装效果,最终零件以出货为准。
- 为方便大家拧螺丝和取下螺丝,开源BOM中所选用的是普通螺丝,但是正式出货螺丝涂了防松胶,您也可使用自备的顺手工具或电动螺丝刀(强烈推荐准备好电动螺丝刀)。若使用电动工具,务必将扭力调至中低档(3~6kgf.cm),避免扭力过大导致螺丝滑丝,造成部件无法取下的不可逆损失。有任何滑丝的可能就立刻更换螺丝或者对准后重新拧,防松螺丝滑丝无法用滑丝取出器取出,会报废整个零件。所以务必小心谨慎。
- 组装过程中请务必注意安全,防止夹手、砸伤,儿童请在家长或监护人陪同下完成该项目。
tip提醒:组装视频中5号电机和6号电机之间的 D4 * 7 不需要进行安装,是视频介绍错误,如果您购买的是散件版本的 reBot Arm B601-DM ,7颗 D4 * 7 足够您来完成组装
接线上手视频:
柔性夹爪安装
连接机械臂
安全提示: 连接或拆卸 JST、XT30 等线束前,必须先断开电源。确认所有线束连接正确后,再接通电源。 B601RS 与 B601DM 外观相近,请注意区分。
固定和连接 reBot Arm 102(主臂)
固定 reBot Arm 102
第 1 步
使用木工夹将 reBot Arm 102 固定在平整桌面上,轻轻推动确认底座不移动。
连接线束
第 2 步
接线分为两条链路:
-
信号链路(机械臂 -> USB-C 线 -> 电脑)
- 准备 USB-C 线连接机械臂与电脑(先暂不插电脑端,等进入串口绑定环节后再连接扫描)。
-
供电链路(机械臂 -> 12V 2A 电源 -> 插板 -> 上电)
- 将 12V 2A 电源适配器连接到机械臂的电源接口。
- 将适配器接入插板,完成上电。

固定和连接 B601 DM(从臂)

固定 B601 DM
第 3 步
使用 G 型夹将 B601 DM 固定在稳定、平整的桌面上。固定后,轻轻左右转动机械臂,确认底座不会移动。
连接线束
第 4 步
开始前确保电源断电。接线分为两条链路:
-
信号链路(机械臂 -> 信号/电源分离板 -> USB-CAN 驱动板 -> 电脑)
- 用 XT30 2+2 线连接底部第一颗电机与信号/电源分离板。
- 用 2-pin JST 线连接信号/电源分离板与 USB-CAN 驱动板。
- 用 3-pin JST 线连接底部第一颗电机与 USB-CAN 驱动板(此为调试线,可以不接)。
- 准备 USB-C 数据线连接 USB-CAN 驱动板与电脑(先暂不插电脑端,等进入串口绑定环节后再连接并扫描串口)。
-
供电链路(机械臂 -> 信号/电源分离板 -> 24V 电源适配器 -> 插座 -> 上电)
- 用 XT30 2+2 线连接底部第一颗电机与信号/电源分离板。
- 将信号/电源分离板连接至 24V 电源适配器。
- 将电源适配器接入插座。确认机械臂固定、线束正确且周围无障碍后,再打开电源。

第二步:写入电机ID及零点
组装机械臂时,请不要忘记连接电机1到2之间的这根线束,具体位置如下图高亮处所示。接线时,请务必先让当前电机失能并断开电源,避免热插拔或误操作导致电机参数异常。

AI AGNET
该部分内容处于测试阶段,请在使用过程中注意安全操作,并且AI如果给出的提示与本文内容不符,请以本文为准,并向我们的工程师取得帮助
尝试让AI AGENT来协助你完成这一过程,将下方提示词复制给你的 AI 助手
请参考 AGENTS.md(https://github.com/Welt-liu/reBot-B601-RS-Skills/blob/main/zh/AGENTS.md)中的流程,帮助用户完成新机械臂的初始化。
电机复位前须知
在进行电机参数配置前,请留意以下准备事项与安全规范:
- 自备2个工装夹具(尺寸≥3英寸)以及一台24V 15A、XT30输出开关电源(请选用正规品牌产品,严禁使用劣质电源)。
- 调试与操作过程中,请保持至少1米安全距离。
- 禁止电机热插拔;插拔XT30 2+2接口前必须断开电源。
- 禁止电机超载、超速运行;设备启动前检查线路接线与紧固件;请勿在潮湿、高温、多尘环境下使用。
- 需设置合理的程序参数与急停功能,防止设备失控。
- 请严格遵守以上规范。因违规操作、人为失误造成的一切风险与损失,卖家不承担任何责任。
准备清单
硬件设备
- reBot Arm B601 DM 机械臂 × 1
- USB-CAN 转接板 × 1
- 信号电源隔离板 × 1
- 木工夹具 × 2
- USB-C 数据线 × 1
- 24V 15A 电源(XT30 输出)× 1
- 美规电源线 \ 欧规电源线
电脑配置要求
- 双系统个人电脑(Windows + Ubuntu / macOS)
所需软件
写入电机ID并测试使能
按照表格中的参数设置各关节电机对应的 CAN ID 与 Master ID。
| 电机编号 | 电机型号 | CAN ID | Master ID |
|---|---|---|---|
| 1号电机 | J4340P | 0x01 | 0x11 |
| 2号电机 | J4340P | 0x02 | 0x12 |
| 3号电机 | J4340P | 0x03 | 0x13 |
| 4号电机 | J4310 | 0x04 | 0x14 |
| 5号电机 | J4310 | 0x05 | 0x15 |
| 6号电机 | J4310 | 0x06 | 0x16 |
| 7号电机 | J4310 | 0x07 | 0x17 |
下面以1号电机作为操作示例,注意各关节电机的 CAN ID 与 Master ID 一定要根据上面的表格设置正确参数
1、打开 DM_Tools 上位机软件,选择 USB 对应的 COM 串口号,波特率设置为 921600 ,连接成功后 串口 界面会有信息打印。

2、使用 3pin 线将 1 号电机与 USB-CAN 转接板连接
3、连接完成后进入 参数设置界面 ,点击 读参数 将 CAN ID 设置为 0x01 ,Master ID 设置为 0x11
4、设置完成后点击 写参数 完成参数写入

左侧橙色框中的USB模式代表了当前参数设置页面读写电机参数时使用的方式
5、进入到 调试 界面确保 CAN ID 与 Master ID 设置无误后点击 电机使能 ,此时电机指示灯绿灯常亮进入使能状态,1号电机测试完成。

测试完成后注意点击 电机失能 退出使能状态。
各电机编号时 3pin 线连接位置与使能效果
| 1号电机接线图 | 2号电机接线图 | 3号电机接线图 | 4号电机接线图 | 5号电机接线图 | 6号电机接线图 | 7号电机接线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1号电机使能效果 | 2号电机使能效果 | 3号电机使能效果 | 4号电机使能效果 | 5号电机使能效果 | 6号电机使能效果 | 7号电机使能效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第三步:使用 MotorBridge 平台校准机械臂并完成首次运行
相信你已经跟随视频完成了机械臂组装、零点初始化、电机ID配置等全部前期准备工作。现在你可以正式开始体验我们提供的一系列教程与工具。
-
探索我们的 MotorBridge 平台。该平台为一站式综合解决方案,支持电机种类持续扩充,涵盖达妙电机、Robstride电机、高擎电机、脉塔电机、Hexfellow 等多款电机,同时兼容 reBot 等持续更新迭代的机械臂产品。平台面向入门用户友好易用,同时也为开发者提供功能完全一致的 Python SDK。
-
体验专为 reBot 机械臂适配的 MotorBridge 全新功能与细节,包含一键零点校准、参数写入、界面拖拽式电机控制,以及内置模型可视化界面。
-
本工具全面兼容 Windows、Ubuntu、macOS 操作系统。
使用请参考视频和文字教程,在控制机械臂运动之前,需要重新设置一次零点。
软件配置与校准流程
按照正确的先后顺序操作,即可安装 Miniforge 并为 reBot 创建独立的 Python 环境。
安装 Miniforge
第 1 步
根据操作系统下载并安装 Miniforge:
- Ubuntu\Jetson\树莓派
- macOS
- Windows
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
安装过程中按 Enter 确认,提示条款时输入 yes,询问是否初始化 Conda 时也输入 yes。
重启终端后运行 conda --version 验证安装。
conda加载 Miniforge 并初始化 Bash:
source ~/miniforge3/etc/profile.d/conda.sh
conda init bash
curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-MacOSX-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-MacOSX-$(uname -m).sh
安装过程中按 Enter 确认,提示条款时输入 yes,询问是否初始化 Conda 时也输入 yes。
重启终端后运行 conda --version 验证安装。
conda加载 Miniforge,并为当前 macOS 默认使用的 Zsh 初始化 Conda:
source ~/miniforge3/etc/profile.d/conda.sh
conda init zsh
打开 Miniforge Releases 页面,找到最新版本的 Miniforge3-Windows-x86_64.exe 并下载。
Git Bash 用户:如果找不到 conda,请先加载 Conda:
# 临时生效:将 <安装路径> 替换为实际路径
source <安装路径>/etc/profile.d/conda.sh
# 永久生效:写入 bashrc,仅需执行一次
echo 'source <安装路径>/etc/profile.d/conda.sh' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
PowerShell 用户可执行:
conda init powershell
环境配置
第 2 步
创建 Python 3.12 版本虚拟环境:
conda create -y -n rebot python=3.12
随后激活虚拟环境。每次打开终端使用 reBot 相关功能时,都需要重新执行该激活命令:
conda activate rebot
安装 Motorbridge
第 3 步
提示 macOS 用户注意: 如果您在 macOS 上遥操时帧率偏低,可能是沁恒(WCH)CH34x 驱动版本过旧导致。对于 macOS 10.14 及以上版本,系统已内置 AppleUSBCHC0M 驱动,您可以先卸载旧版驱动,改用 macOS 内置驱动,通常能有效提升帧率。
激活 reBot 虚拟环境后,执行以下命令安装 motorbridge:
pip install motorbridge
连接机械臂
第 4 步
使用 USB 数据线将机械臂连接至电脑并接通电源后,需要为串口配置 666 权限。(Windows系统不需要配置权限,跳过此步骤即可)
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
启动 MotorBridge
第 5 步
在浏览器中打开地址 motorbridge-studio(点击跳转),打开网页后点击帮助选项,根据你的操作系统与所用驱动板复制对应指令,核对 IP 地址与端口号后,在终端中按下回车运行。
以 Windows 系统为例:
motorbridge-gateway -- --bind 127.0.0.1:9002 --vendor damiao --transport dm-serial --serial-port COM3 --serial-baud 921600 --model 4340P --motor-id 0x01 --feedback-id 0x11 --dt-ms 20

常见问题
- 电机一启动就有很大声的异响?
- 可能是在写入ID的过程中不小心点了参数标定,这会导致电机原本出厂的转动惯量等参数被破坏。你可以用DMTool-v2.1.9.4.exe(仅支持 Windows 系统)上位机将同型号正常的电机参数导出,然后再导入到异常的电机后,修改相应的CANID,点击写入参数后继续执行零点校准的流程。


- 电机所有CANID变成了一样?
- 在用DMTool-v2.1.9.4.exe(仅支持 Windows 系统)校准零点的时候千完别点CANID旁边的读取和设置两个按钮,调试的页面是通过CAN通讯链路完成的,如果点了设置,会把CANBUS上所有的电机设置成同一个CAN
购买与选型
reBot DM 和 RS 有什么区别?该怎么选?
两者都是 6 轴开源机械臂,核心差别在电机方案:DM 版采用达妙(DM)准直驱电机,RS 版采用灵足(Robstride)行星减速电机。官方定位 RS 为第二代方案,控制更稳、定位更准、负载略高;DM 版本用户多、资料生态成熟。选购建议:已经在用达妙生态、或需要兼容现有达妙代码/上位机,继续选 DM;追求更稳定控制和更高负载,选 RS。
reBot 在哪里购买?官方淘宝链接是什么?
reBot 推荐什么相机?腕部/顶部怎么装?
相机支持单目、Realsense和Orbbec的深度、双目相机,可以在这里 打印相机支架
reBot 用的电机具体是什么型号?
- B601-DM:达妙 DM4310(24V) 和 DM4340P(24V)(注意是 4340P,普通 4340 装不上)。
- B601-RS:灵足 RS00 / RS06 等型号,底部关节可换 RS04。
- 减速比等详细参数见各电机厂商手册(达妙/灵足官方文档)。
底座尺寸是多少?怎么固定在桌面上?
底座尺寸和固定孔位见开源文件 01_BASE_Plate.step。桌面固定推荐 6 寸 G 型夹;也可自行设计转接板固定在铝型材或移动平台上。
小配件(导轨滚珠、英标转换头、相机连接件)去哪买?
- 夹爪导轨滚珠等标准件参数见 BOM
- 相机支架/连接件:官方提供 3D 打印文件,自行打印或找打印服务。
柔性夹爪有卖吗?文件在哪?
官方柔性夹爪的打印件开源在 GitHub(搜索 softgripper);RS 版柔性夹爪可找客服咨询购买。夹爪扭矩受限时可换柔性夹爪、力矩给大,兼顾速度与夹持稳定性。
机械臂能换成别的末端(如智元灵巧手)吗?
可以,需要自行做转接:J6 末端给夹爪的线已集成 24V 供电和 CAN,智元 O10 等灵巧手供电与 CAN 是分开的,加一块转接板把信号和电源合并即可对接;注意核对供电电流和 CAN ID 是否冲突。
售后与 SN 码
机械臂/驱动板坏了怎么申请售后?
联系淘宝店铺客服(矽递科技Seeed Studio 天猫店)走售后流程;群内可 @官方技术支持(如小小应用工程师)先做故障定位。售后通常需要你提供 SN 码:位置在机械臂底座或包装盒上,拍照发给客服即可。驱动板、舵机等人为损坏或超保情况可能需付费维修。
收到货少发/漏发了配件怎么办?
先核对 BOM 清单,确认缺失后联系淘宝客服补发(如电源、垫片、螺丝、支架等均有补发记录)。发货前建议拍摄开箱视频留证。
教程与资料
官方的教程、wiki、视频合集在哪里?
组装需要准备哪些工具?
内六角扳手、十字螺丝刀、剪刀;最后接 USB-CAN 时需一把小一字螺丝刀。建议备一套精密电动螺丝刀。打印件材质推荐 PLA+,填充 15%(夹爪等受力件可提高填充)。
机械臂的 URDF / 三维模型 / STEP 文件在哪?
想用 LeRobot 跑 reBot,支持吗?
支持。现在 reBot 601 已直接使用 LeRobot 官方接口(rebot_b601_follower),安装官方 LeRobot 后即可校准、遥操作、采集与训练;RS 版适配跟进中,参考 RS 的 LeRobot 教程页。
想用 reBot 跑 VLA(如 π0.5)可以吗?
可以,群内已有 B601-RS 跑 VLA 的实践,推荐 π0.5 或 LeRobot 支持的主流策略;摄像头建议一个腕部 + 一个全局视角,具体见 RS LeRobot wiki 页面。
如何删除已采集的某条数据集 episode?
使用 lerobot-edit-dataset 工具:
lerobot-edit-dataset --repo_id rebot_b601/grab_cube_v1 --operation.type delete_episodes --operation.episode_indices "要删除的序号"。
官网/文档打不开或找不到页面怎么办?
优先看 wiki 的 FAQ 章节(DM getting started 页底部);motorbridge 相关文档。若页面失效,可在群里反馈,官方会更新。
组装与硬件
组装顺序有什么建议?能装一半先测试吗?
建议分模块逐步测试:底座装好后先测底座电机转动,再继续往上装;舵机/电机 ID 写入和零点校准要在正式固定前完成,否则返工麻烦。跟着 B 站组装视频逐课走,官方推荐先校准舵机再组装(线材还没被压住,更容易操作)。
校准/ID 写入的流程是什么?
DM 版:用 motorbridge 网页端连接 USB-CAN → 使能电机 → 写入零点/校准(关节 1 未归零时先检查使能是否成功、1 号电机是否绿灯);也可用达妙官方 DM-Tools 上位机(Windows/Linux)。RS 版:见 /cn/rebot_b601_rs_getting_started/ 第 4 节"写入零点和调试"。回零位时有轻微响声/UI 显示异常属已知问题,不影响使用。
机械臂和电脑之间怎么连线?线材型号?
- DM 版:机械臂 → USB2CAN/FDCAN 模块 → 电脑 USB。CAN 线为 GH 1.25 端子。
- CAN 模块需注意终端电阻 120Ω 拨码位置;PCAN 驱动安装教程在 wiki 内。
- 官方套件附带的线材与驱动板用于单电机调试(灵足上位机/改寄存器参数),日常使用不需要单独接。
机器人的电机需要多大扭矩?安全扭矩是多少?
参考电机额定扭矩即可(DM4340 约 3Nm 量级,具体以厂商手册为准)4 号关节末端负载不大,原装电机够用;长时间超载会触发电机过温/过载保护。
电机方向反了 / ID 重复 / 电机不响应怎么处理?
- 方向反:用 DM-Tools(达妙)或灵足上位机修改电机方向参数。
- ID 冲突(如报
Missing motor IDs、1 号变 6 号):重新用调试工具逐个扫描并改写 ID。 - J3/J4 等关节不响应:先检查对应线束是否松动/接触不良(DM 版常见 4-5 号电机连接线问题),再排查驱动板。
夹爪上电后超出限位、一直全开或角度异常怎么办?
夹爪掉出过限位后需要重新调零:断电,将夹爪摆到闭合中位,再上电重新执行零点写入。若网页端只能识别部分关节,先确认 CAN 通信和供电正常。
增加/更换电器件:泄放模块、相机支架、腕部支架通用吗?
32×32 UVC 腕部相机支架 DM/RS 通用;RS 与 DM 的 3D 打印件大部分通用但电机侧不通用(灵足 vs 达妙)。Gemini 相机支架需联系客服补发对应型号支架。
软件与环境
需要什么系统?Windows 能用吗?
LeRobot 遥操作/采集/训练强烈建议 Ubuntu(20.04/22.04);Windows 仅适合调试(DM-Tools 上位机)和部分校准场景,问题较多。不建议用虚拟机/WSL 跑真机(USB 透传和实时性都有坑)。Mac 可跑控制脚本,但 ROS2/Jazzy 建议 Docker 方案并做好网络映射。
Python 环境怎么配?装什么依赖?
按 LeRobot 官方文档创建 conda 环境(Python 3.10),安装对应版本 PyTorch(需与 CUDA 匹配);DM 版还需 motorbridge 及其驱动。Jetson 设备用 SDK Manager 烧录对应 JetPack 与 PyTorch 即可。遇到环境问题,把完整报错发给 AI/群里排查,比盲试快。
可以用云 GPU 训练吗?
可以。官方推荐 SenseCraft Robotics 平台(新用户送积分,可直接跑 ACT);也可用 AutoDL、Featurize 等租用平台,按小时计费。
训练机械臂需要什么电脑配置?
Ubuntu 系统 + NVIDIA 显卡(建议 RTX 3080 及以上,6GB 显存起步可跑 ACT);训练时不要用虚拟机。显存越大越从容,π0.5 等大模型需要 24GB+。
通信与控制
reBot 支持 ROS2 吗?控制频率多少?
支持:官方 ROS2 控制器 与 Python SDK。LeRobot 下实测控制频率约 70Hz,受图像传输、leader 臂速率等因素影响。
能实现阻抗控制/导纳控制吗?
rebot 目前官方示例以位置/速度/力矩(MIT)模式为主,笛卡尔空间阻抗控制尚未内置;做力控/柔顺控制需自行开发,导纳/阻抗控制一般需要加装力传感器。DM 电机支持 MIT 模式,可在代码层面做力矩控制。
达妙调试工具在哪下载?支持 Linux 吗?
DM-Tools 上位机(Windows/Linux 版)从达妙官方渠道获取;Ubuntu 下可用 motorbridge 网页端替代。USB-CAN 模块闪红灯属正常状态,以能否扫描到电机为准。
可以用 VR / 手柄遥操作吗?
可以。群内已有 VR 遥操作 rebot 的实践(掉力矩问题可通过固件/参数改善);也可用两个 reBot 做主从(一个当 leader),或参考开源手柄控制项目。
训练与部署
采集数据、训练策略的完整流程是什么?
遥操作示教采集 → 数据集整理(LeRobot 格式)→ 训练 ACT/π0.5 等策略 → 部署推理。可参考 RS LeRobot 教程页与 SenseCraft Robotics 平台文档;ACT 简单任务一般 4 万步左右、数据 50 组以上效果明显。
双臂 ACT 怎么复现?
参考官方双 SO-ARM 训练教程(reBot 同理):/cn/lerobot_double_arm_so_arm_training/ 。需要两套主从臂、足够的数据量与 GPU 资源。
故障排查
机械臂运动到目标位置后抖动/异响怎么办?
- 抖动:降低 KP(如 KP=50、KD=4)或套用官方默认参数模板;轨迹规划速度适当提高反而更平滑。
- 异响:区分电机定子正常声与结构件干涉;J3 噪音偏大先拍视频听声判断,必要时联系售后。
- 上电"哒"的一声继电器响属正常;电源保险丝一般不会跳。
通信突然中断、"connection error"、电机失能怎么办?
依次排查:USB/ CAN 线是否松动(DM 版 4-5 号电机连接线是高发点)→ 是否 USB HUB 供电/带宽不足(相机不要接扩展坞)→ 驱动是否安装(PCAN/PCAN 驱动)→ 电源电压是否跌落。故障复现时拍视频/截图报给官方技术支持。