Skip to main content

reCamera 概览

reCamera 是一款开源、体积小巧的 AI 相机,可编程且可定制,基于 RISC-V SoC 驱动,在设备端提供 1 TOPS 的 AI 性能,并支持 5MP @30 FPS 的视频编码。模块化硬件设计和可扩展接口为开发者构建视觉 AI 系统提供了最灵活的平台。

特性​

pir

规格​

reCamera 2002 系列

reCamera 2002

reCamera 2002w

处理器系统

AI 性能

1TOPS@Int8

SOC

SG2002

CPU

C906@1GHz + C906@700MHz

MCU

8051@8KB SRAM

内存

256MB

视频编码

5MP @ 30Fps

摄像头传感器

OV5647

存储

eMMC

(version1) 8GB (version2) 64GB

扩展

可拆卸 TF 卡(最大 2TB,不含)

I/O

以太网

100Mbps

无线

/

WIFI2.4G/5G BT4.2/5.0

USB

USB Type-C(2.0)

按键

1 个复位按键,1 个启动按键

补光灯

0.3w 白光

状态指示灯

1 个电源指示灯,2 个 IO 可编程指示灯

音频

麦克风

板载麦克风

扬声器

外接扬声器

尺寸

40x40x36.5mm

电源

5V 1A

硬件概览​

核心板-C101​

板卡特性版本
C1_2002w- eMMC
- WiFi/BLE 模块
- 板载天线
- 外接天线连接器
1.2
C1_2002- eMMC
- 额外 SDIO 至底板
- 额外 UART 至底板
1.2
顶视图底视图

|

传感器板-S101​

顶视图底视图

|

⚙️ 特性​

传感器OV5647CMOS 尺寸1/4"
像素5MP光圈F2.8
焦距3.46mm视场角65°
畸变<1%图像2592 x 1944(静态图片)
图像2592 x 1944 静态图片分辨率
视频1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @60fps, 640 x 480p @60fps, 640 x 480p @90fps
  • 4 x LED 补光灯
  • 1 x 麦克风
  • 1 x 扬声器
  • 3 x LED 指示灯

底板-B101​

顶视图底视图

|

⚙️ 特性​

  • 1 x Type-C 接口,用于电源输入和通信。
  • 1 x 单端口变压器模块,用于以太网通信支持。
  • 1 x SD 卡读卡器,用于数据存储和交换。

硬件接口​

灯光​

recamera 上有 3 个指示灯,红色和蓝色灯是可编程指示灯,绿色指示灯是电源指示灯,不可编程。红灯是 CPU 的状态指示灯,蓝灯是系统 eMMC 的读写状态指示灯。

指示灯状态:

LED(颜色)状态说明
LED1 - 绿色亮上电
LED2 - 红色闪烁CPU 工作(用户自定义)
LED3 - 蓝色闪烁eMMC 读/写

示例 1:使用 Linux 命令将红色 LED亮度调为 0

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

示例 2:完全关闭红灯

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

有四个白色灯,是摄像头的补光灯。补光灯的开关可以通过以下指令控制。

echo 1 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light on
echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light off

麦克风和扬声器​

recamera 具有一个麦克风和一个扬声器。你可以通过以下命令调用麦克风和扬声器。recamera 可以播放 wav 格式的音频文件。

播放器的默认格式为:16bit 比特率;采样率为 16,000

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

Wi-Fi​

reCamera 2002w 版本在硬件上集成了 Wi-Fi 模块。Wi-Fi 为 AP+STA 双模,可用于配置设备网络或在 AP 模式下配置设备。

AP 模式下 Wi-Fi 的 SSID 为:reCamera_+ MAC 的后六位。

AP 模式下 Wi-Fi 的 Passwd 为:12345678。

WiFi_AP 的 ssid 和 passwd 可以在 recamera 系统的 /etc/hostapd_2g4.conf 文件中进行配置。

reCamera 的 STA 配置文件位于 /etc/wpa_supplicant.conf,在此配置要连接的 Wi-Fi 账号和密码。 在 STA 模式下,请连接 5G 频段的 Wi-Fi。

在终端中,你可以使用以下命令扫描并连接 Wi-Fi:

wpa_cli -i wlan0 scan                           #Start a scan

wpa_cli -i wlan0 scan_results #Returns wifi scan results

wpa_cli add_network # Adding a new network,Returns a network ID
wpa_cli set_network ID ssid "your_wifi_name" # set network SSID
wpa_cli set_network ID psk "your_wifi_password" # set network passwd
wpa_cli enable_network ID # enable network and connect
wpa_cli status # Checking connection status

SD 卡​

SD 卡槽可以扩展 recamera 的存储空间。插入 SD 卡后,你可以使用 lsblk 命令查看 SD 卡是否存在。

当你找到类似 mmcblk1p1 的存储设备后,可以使用以下命令将其挂载到系统中。


注意,recamera 只识别 ext4 文件系统。

sudo blkid /dev/mmcblk1p1 #If TYPE is not ext4, the filesystem needs to be formatted
/dev/mmcblk1p1: UUID="F080-C970" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="04ec0085-01"

sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk1p1 #Format the filesystem to ext4
mkdir /userdata/mmcblk1 #Create a mount file
sudo mount -t ext4 /dev/mmcblk1p1 /userdata/mmcblk1 #Mount the SD card to the /userdata/mmcblk1 path

通过 lsblk 检查挂载结果

Uart(调试)​

recamera 的底板电路上有 tx、rx 和 gnd 三个触点,作为 recamera 的调试串口。

设备的串口波特率为 115200,可用于登录 recamera 系统。

用户按键​

reCamera 的 usr 按键可以由用户自定义。

echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed

部件清单​

项目数量
reCamera 2002 系列x1
USB Type-C 线缆x1
以太网线缆x1

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...