Skip to main content

在 reCamera 上部署单目深度估计(FastDepth,INT8)

本指南将逐步讲解如何将单目深度估计模型 — FastDepth — 转换、量化并部署到 reCamera 的 CV181x TPU 上,并在设备端运行。所有命令均在真实硬件上执行,所有数据均为实测结果。

室内办公室画面及其 FastDepth INT8 深度热力图

你在最后可以预期的实测结果:

指标结果
深度推理延迟(INT8,224×224)18.4 ms(P50 18.36 / P95 18.46,n=300)
仅深度模型 FPS54
深度 + YOLO11n 串行,每帧53.9 ms → 18.5 FPS(模型级)
INT8 相比 BF16 的精度损失(DIODE AbsRel)< 2%
.cvimodel 大小1.5 MB(INT8)/ 3.1 MB(BF16)
连续 30 分钟烘烤测试无崩溃、无漂移、内存稳定
相对深度,而不是米

FastDepth 预测的是相对深度,并在 NYU Depth V2 室内数据集上训练。室内场景中,它能给出正确的远近结构;室外场景的输出范围会被强烈压缩(见 定性结果:可以期待什么)。不要把原始输出当作以米为单位的绝对距离。

整体流程:ONNX → Top-MLIR(model_transform)→ INT8 标定表(run_calibration,500 张图片)→ 编译后的 .cvimodel(model_deploy,两个验证关卡)→ 设备端推理(cviruntime)。

前置条件​

  • reCamera 2002 系列(SG2002 SoC,CV181x TPU),通过 USB 连接(192.168.42.1),以 recamera 用户通过 ssh 访问
  • 开发机上已安装 Docker
  • TPU-MLIR 工具链容器:
docker pull sophgo/tpuc_dev:v3.4
docker run --rm -it -v $(pwd):/workspace sophgo/tpuc_dev:v3.4

在容器内,将 TPU-MLIR 安装到挂载目录上的虚拟环境中(这样容器重启后仍然保留):

python3 -m venv /workspace/tpu_env
source /workspace/tpu_env/bin/activate
pip install "tpu_mlir[onnx]==1.28.1"
pip install psutil
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
两个安装陷阱
  1. 安装 [onnx] extra,不要用 [all] — tpu_mlir[all]==1.28.1 固定了一个已从 PyPI 下架、无法再安装的 paddlepaddle 版本。
  2. psutil 和 torch 是未声明的依赖 — 没有它们工具会在导入时崩溃。请使用仅 CPU 的 torch wheel(默认的 PyPI 包会拉下一整套数 GB 的 CUDA 组件,你并不需要)。

验证:运行 model_transform.py --help 应该会打印 TPU-MLIR 的版本横幅。

步骤 1 — 获取 ONNX 模型​

将 FastDepth(mobilenet-nnconv5dw-skipadd-pruned 变体)导出为 ONNX,固定输入为 1×3×224×224,opset ≥ 13,并通过 onnxsim 简化。简化后计算图只包含 Conv / Clip / Relu / Resize / Add — 这些在 CV181x 上都受 TPU-MLIR 支持。(在转换之前审查算子列表是个非常值得养成的习惯 — 见下文 你的模型能在这颗芯片上跑吗?)

步骤 2 — 翻译为 Top-MLIR​

FastDepth 期望的预处理是简单的 resize + RGB + /255 — 没有 mean/std 归一化。你在这里声明一次预处理配方;它会被写入 .mlir,后续所有工具(标定、部署)都会自动复用它:

mkdir -p /workspace/build/fastdepth && cd /workspace/build/fastdepth
model_transform.py --model_name fastdepth \
--model_def /workspace/fastdepth_224.onnx \
--input_shapes [[1,3,224,224]] \
--mean 0.0,0.0,0.0 \
--scale 0.00392156862745098,0.00392156862745098,0.00392156862745098 \
--pixel_format rgb \
--test_input /workspace/test_image.jpg \
--test_result fastdepth_top_outputs.npz \
--mlir fastdepth_224.mlir

你应该看到: 与 ONNX 的逐层对比,最终所有层通过(46/46,余弦相似度约为 1.0)。

保留 fastdepth_in_f32.npz 和 fastdepth_top_outputs.npz — 它们是后面用于验证量化模型的冻结 float32 参考。

tip

--test_input 的扩展名检查区分大小写:.JPG 会以一个令人困惑的断言崩溃。请使用小写 .jpg — 对这个文件以及每一张标定图片都如此。

步骤 3 — 构建标定数据集​

这一部分是大多数教程会略过的,但它决定了你的 INT8 质量。量化会把 256 个等级分布到每一层在标定图片上实际产生的数值范围上。在推理时,超出记录范围的数值会被裁剪 — 信息在该层被破坏。所以数据集必须覆盖相机在真实使用中会看到的内容:

  • 约 500 张图片,主要是使用目标 reCamera 本机采集的帧(白天 / 室内 / 夜晚 / 逆光),再补充一些公开数据集(例如 DIODE 验证集图片)
  • 在录制中均匀抽帧 — 绝不要使用连续的近似重复帧
  • 与部署完全相同的预处理:提供原始图片,让工具按 .mlir 中的配方处理 — 不要自己先做 resize
  • 文件名使用小写 .jpg
caution

MPEG-TS 的帧数是骗人的。 从 .ts 录制中抽帧时,CAP_PROP_FRAME_COUNT 可能报告真实帧数的 3 倍 — 请通过顺序读取到文件末尾来统计帧数。

生成标定表(500 张图片约需 3 分钟):

run_calibration.py fastdepth_224.mlir \
--dataset /workspace/calib_set --input_num 500 \
-o fastdepth_cal_table

步骤 4 — 量化并编译​

model_deploy.py --mlir fastdepth_224.mlir --quantize INT8 \
--calibration_table fastdepth_cal_table --processor cv181x \
--test_input fastdepth_in_f32.npz \
--test_reference fastdepth_top_outputs.npz \
--tolerance 0.85,0.45 \
--model fastdepth_224_int8.cvimodel

该工具会运行两个验证关卡 — 学会阅读它们,它们回答的是不同的问题:

关卡对比对象回答的问题FastDepth 结果
1量化后的 MLIR vs float32 参考量化是否破坏了数学计算?余弦相似度 0.9997 ✅
2编译后的 .cvimodel(TPU 模拟器)vs 自身的量化 MLIR编译是否保持了数学计算?EQUAL (1.0) ✅
关卡 2 不是走形式

代码生成可能会打印警告(例如 cvkcv181x tiu ... wrong parameter),并且仍然报告 [Success],但实际生成的是数值错误的模型。 只有关卡 2 能抓住这种问题。如果关卡 1 通过但关卡 2 崩掉,你遇到的是模型与芯片兼容性问题,而不是量化问题 — 见 你的模型能在这颗芯片上跑吗?

为了获得精度参考,可以用同样方式构建一个 BF16 变体 — 去掉 --calibration_table,并使用 --quantize BF16(无需标定:BF16 保留真实数值范围)。

步骤 5 — 在 reCamera 上运行​

reCamera 的系统镜像没有自带通用的 .cvimodel 运行器,因此我们使用一个基于 cviruntime API 的小型 C 程序,通过 sscma-example-sg200x 工具链交叉编译,并静态链接 SDK 中的 libcviruntime-static.a / libcvikernel-static.a / libcvimath-static.a。 该 API 十分精简:

#include "cviruntime.h"

CVI_MODEL_HANDLE model = NULL;
CVI_NN_RegisterModel("fastdepth_224_int8.cvimodel", &model);

CVI_TENSOR *inputs, *outputs;
int32_t input_num, output_num;
CVI_NN_GetInputOutputTensors(model, &inputs, &input_num, &outputs, &output_num);

// fill inputs[0] with 1x3x224x224 float32 (RGB/255, CHW), then:
CVI_NN_Forward(model, inputs, input_num, outputs, output_num);
// outputs[0] now holds the 1x1x224x224 depth map (float32)

CVI_NN_CleanupModel(model);

主机侧预处理(Python — 生成原始输入文件):

import cv2
img = cv2.imread("frame.jpg")
img = cv2.resize(img, (224, 224))
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img = img.astype("float32") / 255.0
img.transpose(2, 0, 1).tofile("input.bin")

在相机上,TPU 需要 root 权限以及空闲的视频子系统:

sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop   # frees VPSS/ION held by the stock stack
sudo ./depth_runner fastdepth_224_int8.cvimodel input.bin depth_out.bin 300

你应该会看到(来自我们设备的真实输出):

model registered: fastdepth_224_int8.cvimodel (target cv181x)
input : name=data fmt=FP32 count=150528 shape=[1,3,224,224]
output: name=decode_conv6/2_Relu_f32 fmt=FP32 count=50176 shape=[1,1,224,224]
depth latency over 300 runs (after 20 warm-up): mean 18.38 ms P50 18.36 ms P95 18.46 ms (54.41 fps mean)

将结果可视化为热力图:

import cv2, numpy as np
d = np.fromfile("depth_out.bin", dtype="float32").reshape(224, 224)
g = ((d - d.min()) / (d.max() - d.min()) * 255).astype("uint8")
cv2.imwrite("depth_map.png", cv2.applyColorMap(g, cv2.COLORMAP_INFERNO))

基准测试结果​

所有数据:224×224 输入,预处理同上,20 次推理预热,300 次测量运行,在设备端(CV181x TPU):

基准项meanP50P95FPS
FastDepth INT818.38 ms18.3618.4654.4
FastDepth BF1619.55 ms19.5419.5851.2
YOLO11n 检测 INT8(原始模型)35.51 ms35.5035.5328.2
FastDepth INT8 + YOLO11n,串行53.90 ms53.8853.9918.5

有三点结论值得了解:

  • TPU 是确定性的 — 所有变体中 P95 − P50 ≤ 0.1 ms。无需为抖动做工程处理。
  • 共驻是“免费的” — 与 YOLO 同时加载只让深度模型多花 +0.01 ms。连续 30 分钟的联合运行:无崩溃、无延迟漂移、内存稳定。
  • INT8 相比 BF16 的速度优势只有约 6% —— 在这个模型规模下,TPU 受限于带宽,因此 INT8 主要带来的收益是模型尺寸减半。两种精度都可用;在 DIODE 上(按缩放和平移对齐)测得 INT8 相比 BF16 的 AbsRel 差异 < 2%,远低于典型的 5% 预算。

定性结果(可以预期什么)​

  • 室内(分布内):全局结构正确——最近的物体最暗,远处墙面较亮,最深的走廊最亮。
Indoor office frame beside its FastDepth INT8 depth heatmap
  • 室外:对在 NYU 上训练的 FastDepth 来说属于分布外——深度范围会急剧压缩(40 m 的街道被映射到约 3 个单位的跨度),结构变得粗糙。最多只能用于粗略的远近提示。
Outdoor street frame beside its FastDepth INT8 depth heatmap showing range compression
  • 夜间:在没有红外补光的相机上,路灯照明场景会产生粗糙的斑块,并且是所有情况中范围压缩最严重的;完全无光场景的输入接近全黑,没有意义。
Night scenes with FastDepth depth mapsOutdoor day scenes with FastDepth depth maps

如果你的产品需要高质量的室外或夜间深度,请规划在目标域上进行微调,或从更强的教师模型(例如 Depth Anything V2)蒸馏到适合芯片的学生网络结构。

你的模型能在这颗芯片上跑吗?​

成功转换并不等于正确运行。本项目中的一个真实案例:ZipDepth(一个面向 NPU 的深度模型)量化本身是正确的:Gate 1 余弦相似度在 INT8 和 BF16 中都 ≥ 0.998,但它的条带池化注意力使用了形状为 [48,1]、[1,48](步长 48)和 [24,24] 的平均池化:大于 CV181x TIU 池化单元可编码的范围。代码生成打印了四次 cvkcv181x tiu avg pool: wrong parameter(每个池化一次),仍然报告成功,而编译出的模型输出噪声——只被 Gate 2(负 SQNR)捕获。这个失败与精度无关,因此没有任何混合 INT8/BF16 量化表可以绕过它。

在你为 reCamera 确定一个深度模型之前的检查清单:

  • ✅ 先审查 ONNX 算子列表(Netron 是你的朋友);优先选择由小卷积构成的网络结构
  • ⚠️ 避免大尺寸或条带形状的平均池化——小的 MaxPool(例如 SPPF 的 5×5)可以正常编译
  • ✅ 始终传入 --test_input/--test_reference,以便两个 gate 都能运行
  • 如果 Gate 1 通过但 Gate 2 在伴随池化警告的情况下失败:在能适配这颗芯片之前,该模型需要在结构上做“外科手术”(例如把一个大池化精确分解为一串小池化——对等分组的均值的均值仍然是整体均值)

故障排查​

症状原因解决方法
相机上出现 Assertion failed ... device_init默认 AI 栈占用了 TPU/ION 内存运行 sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop,并使用 sudo 运行
容器中出现 model_runner.py: not foundvenv 未激活运行 source /workspace/tpu_env/bin/activate
安装 tpu_mlir[all] 失败上游固定依赖了已被删除的 paddlepaddle改为安装 tpu_mlir[onnx]
在有效图像上触发 --test_input 断言.JPG 扩展名为大写重命名为小写 .jpg
Gate 2 失败,Gate 1 通过代码生成/芯片不兼容(检查是否有 wrong parameter 警告)参见 你的模型能在这颗芯片上跑吗?
帧提取读取的帧数少于预期.ts 元数据中的帧计数错误通过顺序读取进行计数

资源​

FastDepth

TPU-MLIR

DIODE dataset

reCamera OS

reCamera example (cross-compile toolchain)

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...