Skip to main content

reCamera HQ POE 入门指南

简介

欢迎使用 reCamera HQ POE!reCamera 2002 HQ PoE 配备了先进的 CMOS 传感器,可提供更清晰、更锐利的图像。它具有 M12 镜头接口——可以灵活地将默认镜头替换为任何兼容的 2MP M12 镜头。还支持 PoE(以太网供电):无需单独的 USB/DC 电源,只需一根以太网线连接到 PoE 交换机即可实现供电和数据传输。

本指南将帮助您快速设置设备并开始使用它来解锁强大的 AI 视觉功能。无论您是初学者还是经验丰富的用户,这个分步指南都将引导您完成安装、配置和首次使用。

开箱

设置设备并登录

步骤 1: 将 USB 线从 reCamera HQ POE 连接到您的 PC。在网站上导航到 192.168.42.1 并更改默认密码。如果您使用 POE 以太网,请通过查询路由器分配的 IP 地址来访问。

基本网页访问

网页 URL:

  • 预览页面:ip_address/#/dashboard

  • 主页:ip_address/#/init

  • 工作区:ip_address/#/workspace

  • 网络配置:ip_address/#/network

  • 安全:ip_address/#/security

  • 终端:ip_address/#/terminal

  • 系统:ip_address/#/system

  • 电源:ip_address/#/power

  • 原始 Node-RED:ip_address:1880

reCamera HQ POE 仪表板快速入门

reCamera HQ POE 仪表板流程快速入门

应用云管理和备份

如果您想创建新应用程序或将应用程序保存到 SenseCraft 云服务,您可以在左下角登录 sensecraft 账户,然后点击 + 图标来添加新应用程序。然后您就可以开始处理您的流程。

如果您想创建新应用程序或将应用程序保存到 SenseCraft 云服务,您可以在左下角登录 sensecraft 账户,然后点击 + 图标来添加新应用程序。然后您就可以开始处理您的流程。

您可以在 reCamera - SenseCraft AI 查看和管理您的应用程序。

note

您需要先注册账户,然后才能通过平台登录来同步您的应用程序。

端口列表

以下列出了 reCamera Gimbal 使用的端口:

  • 端口 22:用于远程 SSH 登录,已关闭。
  • 端口 53:与 DNS 域名解析相关,对网页重定向至关重要。默认开启。
  • 端口 80:作为网页仪表板界面,用于 HTTP 显示 Node-RED 应用程序。
  • 端口 554:用于 RTSP 视频流。
  • 端口 9090:用于网页终端访问,需要密码登录。
  • 端口 1880:专用于 Node-RED 操作。

OTA 系统升级

请参考 OTA 升级说明

恢复出厂设置

如果您想重置设备(例如忘记设备密码),您可以长按 User 按钮,然后将设备连接到电源。当设备的 红灯 常亮 而不是闪烁时,松开 User 按钮。

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...