Skip to main content

reCamera HQ POE 入门指南

简介

欢迎使用 reCamera HQ POE!reCamera 2002 HQ PoE 配备了先进的 CMOS 传感器,可提供更清晰、更锐利的图像。它具有 M12 镜头接口——可以灵活地将默认镜头替换为任何兼容的 2MP M12 镜头。还支持 PoE(以太网供电):无需单独的 USB/DC 电源,只需一根以太网电缆连接到 PoE 交换机即可实现供电和数据传输。

本指南将帮助您快速设置设备并开始使用它来解锁强大的 AI 视觉功能。无论您是初学者还是经验丰富的用户,这个分步指南都将引导您完成安装、配置和首次使用。

开箱

首先拆开您的 reCamera HQ POE 包装。包装盒内应包含:

  • reCamera HQ POE。
  • 用户手册(包装盒内)
  • USB Type C(购买链接
  • 以太网电缆

设置设备并登录

步骤 1: 将 USB 电缆从 reCamera HQ POE 连接到您的 PC。在网站上导航到 192.168.42.1 并更改默认密码。如果您使用 POE 以太网,请通过查询路由器分配的 IP 地址来访问。

note

请记住您的密码,否则所有日志将被清除以重置您的设备。如果您忘记密码,请恢复出厂设置您的设备。

note

默认用户名和密码都是 recamera。如果您执行恢复出厂设置或使用新的(未配置的)设备,这些是要使用的用户名和密码。

步骤 2: 将 USB 电缆从 reCamera 连接到您的 PC,然后您可以访问 192.168.42.1 查看 reCamera 加载页面。

如果您想使用以太网端口,可以将随附的数据线连接到路由器。设备只能使用 PoE(以太网供电) 供电。您可以拧开相机背面并通过端口连接。

连接后,您可以在路由器的管理面板中找到 reCamera 的 IP 地址,然后访问 Web 界面Node-RED 平台

步骤 3: 您将进入 reCamera HQ POE 预览仪表板,在这里您可以使用仪表板上的控件来体验 reCamera 的一些功能。

基本 Web 访问

Web 网址:

  • 预览页面:ip_address/#/dashboard
  • 主页:ip_address/#/init
  • 工作区:ip_address/#/workspace
  • 网络配置:ip_address/#/network
  • 安全:ip_address/#/security
  • 终端:ip_address/#/terminal
  • 系统:ip_address/#/system
  • 电源:ip_address/#/power
  • 原始 Node-RED:ip_address:1880

reCamera HQ POE 仪表板快速入门

步骤 1: 通过 192.168.42.1 访问网页,您将进入 实时预览界面

步骤 2: 您可以调整 IoUConfidence 的阈值以获得更准确的结果。

  • IoU=0,Confidence=0:
  • IoU=25,Confidence=33:

AI 模型参数

置信度:YOLO 模型中的置信度表示预测边界框包含对象的概率以及预测的准确性。它是一个介于 0 和 100 之间的值。

交并比(IoU):IoU 是用于评估预测边界框与真实边界框之间重叠程度的指标。它计算为两个框交集面积与两个框并集面积的比值。IoU 的值通常在 0 到 1 的范围内。我们将其标准化为 0-100 的比例,IoU 值为 0 表示预测框与真实框之间没有重叠。值为 100 表示完美匹配,意味着两个框完全重叠。

reCamera HQ POE 仪表板流程快速入门

如果您想了解仪表板是如何使用 Node-RED 节点制作的,请点击右下角或访问 ip_address/#/workspace 来访问 Gimbal 的 Node-RED 工作区

然后您将看到默认的云台仪表板流程,您可以双击每个节点来查看节点的详细信息。仪表板流程将如下所示:

模型设置

  • 滑块节点允许您调整 YOLO AI 模型的 IoU(交并比)和置信度阈值。

仪表板 UI 显示

  • UI 模板节点显示当前模型设置的文本。
  • 它还渲染来自相机的 base64 图像,包括 YOLO 识别的对象的检测框。

基本 Web Iframe 子流程

  • iframe 子流程显示基本网页,如网络设置、系统信息和设备信息。
  • 请注意,这些可能会消耗 CPU 资源,因为它使用多个节点渲染页面。如果不需要,可以删除。

应用云管理和备份

如果您想创建新应用程序或将应用程序保存到 SenseCraft 云服务,您可以在左下角登录 sensecraft 账户,然后点击 + 图标标志添加新应用程序。然后您可以开始处理您的流程。

如果您想创建新应用程序或将应用程序保存到 SenseCraft 云服务,您可以在左下角登录 sensecraft 账户,然后点击 + 图标标志添加新应用程序。然后您可以开始处理您的流程。

您可以在 reCamera - SenseCraft AI 查看和管理您的应用程序。

note

您需要先注册账户,然后才能通过平台登录来同步您的应用程序。

端口列表

以下列出了 reCamera Gimbal 使用的端口:

  • 端口 22:用于远程 SSH 登录,已关闭。
  • 端口 53:与 DNS 域名解析相关,对于 Web 重定向至关重要。默认开放。
  • 端口 80:作为 Web 仪表板界面,用于 Node-RED 应用程序的 HTTP 显示。
  • 端口 554:用于 RTSP 视频流。
  • 端口 9090:用于 Web 终端访问,需要密码登录。
  • 端口 1880:专用于 Node-RED 操作。

OTA 系统升级

请参考 OTA 升级说明

恢复出厂设置

如果您想重置设备(例如忘记设备密码),您可以长按 User 按钮,然后将设备连接到电源。当设备的 红灯 常亮 而不是闪烁时,松开 User 按钮。

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...