Skip to main content

构建 reCamera 与 NVIDIA Jetson VLM 事件网关

介绍​

本指南部署一个完整的两阶段视觉演示:

  1. 一台 reCamera Basic 持续运行 YOLOv8。
  2. 只有在检测到有人时,它才将该帧发送到 NVIDIA Jetson。
  3. Jetson 上的 Qwen3-VL 判断该帧中是否包含穿着明显红色衣物的人。
  4. Jetson 通过 WebSocket 广播红衣人员告警或场景描述。
  5. reCamera 还提供带有人体框的 1920×1080 H.264 RTSP 流。
reCamera Basic                     NVIDIA Jetson                         Client
YOLOv8 person detector :8080 llama-server + Qwen3-VL
| :8000 Vision Gateway
+-- HTTP Base64 JPEG -----------> analyze -> structured VLM result
+-- RTSP :8554/live0 +---------------- WebSocket /ws ----> app

这种架构将持续目标检测放在低功耗的 reCamera 上,只在有人出现时才调用更大的视觉语言模型。这样可以减少 Jetson 的推理请求次数,同时仍为下游应用提供自然语言的场景理解。

note

本项目中的预构建应用面向 搭载 SG2002 RISC-V SoC 的 reCamera Basic。它不能在基于 aarch64 的 reCamera Pro 上运行。

硬件准备​

项目用途
reCamera 2002 Series运行 YOLOv8 人体检测和 RTSP 流
NVIDIA Jetson Orin 设备运行 llama.cpp、Qwen3-VL 和 Vision Gateway
开发电脑将应用复制到 reCamera,并订阅 RTSP/WebSocket 输出
LAN 或 USB/以太网网络连接 reCamera、Jetson 和客户端

软件要求​

  • reCamera Basic(SG2002/RISC-V),而不是 reCamera Pro。
  • 搭载 JetPack、CUDA 的 NVIDIA Jetson Orin,推荐至少 8 GB 统一内存。
  • 两台设备在同一可信 LAN 上,且 IP 地址可互相访问。
  • Jetson 上安装 Git 和 Python 3.10+。
  • 一个兼容的 Qwen3-VL GGUF 语言模型及其匹配的 mmproj 文件。

在 Jetson 或开发电脑上下载演示仓库:

git clone https://github.com/yyling0101-a11y/reCamera-VLM-Gateway.git

本指南使用 /home/nvidia/recamera_vl 以及以下占位符:

JETSON_IP    Jetson LAN address, for example 192.168.4.33
RECAMERA_IP reCamera LAN address
caution

llama.cpp 的多模态子系统变化很快,其官方文档也警告可能出现破坏性变更。请固定一个经过测试的 llama.cpp 提交版本,以实现可复现的部署。多模态模型通常需要语言 GGUF 和匹配的 projector。请参阅官方的多模态文档和服务器文档。

设置 NVIDIA Jetson​

步骤 1:检查 JetPack 和 CUDA​

在 Jetson 上:

uname -m
cat /etc/nv_tegra_release
nvcc --version

期望的架构是 aarch64。如果缺少 nvcc,请先安装包含 CUDA 开发工具包的 JetPack 版本再继续。你可以使用以下命令监控设备:

sudo tegrastats

可选的图形界面监控工具:

sudo python3 -m pip install jetson-stats
jtop

步骤 2:安装构建依赖​

sudo apt update
sudo apt install -y git cmake build-essential ninja-build pkg-config \
libssl-dev python3-venv curl
mkdir -p /home/nvidia/recamera_vl
cd /home/nvidia/recamera_vl

当 llama-server 需要自行获取 HTTPS 图像时,OpenSSL 很有用。本演示发送的是 Base64 数据 URI,因此不依赖远程图像获取。

步骤 3:使用 CUDA 构建 llama.cpp​

git clone https://github.com/ggml-org/llama.cpp.git
cd llama.cpp

# Recommended: replace this with a commit you have tested and record it.
git rev-parse HEAD

cmake -S . -B build \
-DGGML_CUDA=ON \
-DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=87 \
-DLLAMA_OPENSSL=ON \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --config Release -j2 --target llama-server llama-cli

Jetson Orin 使用计算能力 8.7。如果使用的是其他 Jetson,请选择合适的 CUDA 架构。内存较小的设备可能需要使用 -j1。

验证输出和 CUDA 后端:

file build/bin/llama-server
build/bin/llama-server --list-devices

列表中应包含 CUDA 设备,而不是只有 CPU。

步骤 4:准备 Qwen3-VL 模型​

从同一个可信的模型发布中获取语言 GGUF 和对应的多模态 projector。不要在不同模型变体或修订版本之间混用 projector。部署前请检查其许可证和校验和。

与下文使用的文件名相匹配的示例目录结构:

/home/nvidia/recamera_vl/models/Qwen3-VL-4B-Instruct-GGUF/
├── Qwen3VL-4B-Instruct-Q8_0.gguf
└── mmproj-Qwen3VL-4B-Instruct-Q8_0.gguf
caution

在将 CUDA、KV 缓存、projector 和操作系统都计算在内后,Q8 在 8 GB Jetson 上可能会比较吃紧。使用发布方提供的 Q4 变体可以降低内存占用。切勿将无关文件重命名为与本示例匹配。

步骤 5:启动 llama-server​

创建 /home/nvidia/recamera_vl/start_qwen3_vl.sh:

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

BASE=/home/nvidia/recamera_vl
MODEL="$BASE/models/Qwen3-VL-4B-Instruct-GGUF/Qwen3VL-4B-Instruct-Q8_0.gguf"
MMPROJ="$BASE/models/Qwen3-VL-4B-Instruct-GGUF/mmproj-Qwen3VL-4B-Instruct-Q8_0.gguf"

exec "$BASE/llama.cpp/build/bin/llama-server" \
--model "$MODEL" \
--mmproj "$MMPROJ" \
--alias qwen3-vl \
--host 0.0.0.0 \
--port 8080 \
--n-gpu-layers all \
--ctx-size 4096 \
--parallel 1 \
--flash-attn auto

然后运行:

chmod +x /home/nvidia/recamera_vl/start_qwen3_vl.sh
/home/nvidia/recamera_vl/start_qwen3_vl.sh

不同版本的 llama.cpp 之间参数可能会变化。如果某个参数被拒绝,请使用同一构建中的 build/bin/llama-server --help,而不是从其他版本复制参数。

在另一个终端中:

curl http://127.0.0.1:8080/health
curl http://127.0.0.1:8080/v1/models

如果内存不足,可尝试 --ctx-size 2048、使用更小的官方量化模型,或使用 --no-mmproj-offload(速度更慢)。KV 缓存量化相关参数也可能可用;请通过 --help 确认其名称。

步骤 6:安装并启动 Vision Gateway​

将此仓库克隆到 /home/nvidia/reCamera-VLM-Gateway,然后:

cd /home/nvidia
git clone https://github.com/yyling0101-a11y/reCamera-VLM-Gateway.git
cd reCamera-VLM-Gateway
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r vision_gateway/requirements.txt
chmod +x vision_gateway/start.sh
./vision_gateway/start.sh

捆绑脚本假定 llama-server 运行在 127.0.0.1:8080,模型别名为 qwen3-vl,并在 0.0.0.0:8000 启动一个 worker。请保持单个 worker,因为推理串行化和 WebSocket 连接都在进程内存中。

验证:

curl http://127.0.0.1:8000/health
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/status

健康检查响应中应包含 status: ok、busy: false,以及 llama-server 的 URL。

步骤 7:测试图像分析和 WebSocket​

在仓库根目录下:

base64 -w 0 vision_gateway/image.jpg > /tmp/vision-image.b64
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/analyze \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-binary "{\"image_base64\":\"$(</tmp/vision-image.b64)\"}"

成功的响应会包含 red_person_detected、message 和 processing_ms。

在发送下一张图像前,从浏览器或应用程序订阅:

const ws = new WebSocket("ws://JETSON_IP:8000/ws");
ws.onmessage = e => console.log(JSON.parse(e.data));
setInterval(() => ws.readyState === WebSocket.OPEN && ws.send("ping"), 30000);

事件类型为:

{"type":"red_person_detected","message":"发现了红色衣服的人","request_id":"...","timestamp":0}

或:

{"type":"scene_description","message":"...","request_id":"...","timestamp":0}

设置 reCamera​

步骤 1:连接到 reCamera​

请先完成 reCamera 入门指南。将 reCamera 和 Jetson 连接到同一 LAN,然后确认它们的 IP 地址。reCamera 的默认 USB 网络地址通常为 192.168.42.1,但在与 Jetson 通信时,请使用实际网络分配的地址。

note

相机资源是排他的。在独立 C++ 应用访问相机之前,必须先停止默认的 sscma-node 服务。

步骤 2:部署并启动应用​

在你的电脑上:

git clone https://github.com/yyling0101-a11y/reCamera-VLM-Gateway.git
cd reCamera-VLM-Gateway
scp -r recamera root@RECAMERA_IP:/home/recamera/person-vl
ssh root@RECAMERA_IP

在 reCamera 上:

cd /home/recamera/person-vl
chmod +x run.sh bin/person_vl
killall sscma-node 2>/dev/null || true
JETSON_VL_URL=http://JETSON_IP:8000/api/v1/analyze ./run.sh

捆绑的二进制文件面向 reCamera Basic(SG2002/RISC-V),且视频 SDK 需要 root 权限。一次人体检测会排队上传一张 JPEG,默认冷却时间为 10 秒。

使用 RTSP-over-TCP 查看带标注的流:

ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://RECAMERA_IP:8554/live0

验证完整演示​

穿着红色主色衣物走入画面,然后在不穿红色衣物的情况下重复测试。确认以下三种输出:

  • reCamera 打印 [vl] response ... http=200。
  • WebSocket 收到 red_person_detected 或 scene_description。
  • RTSP 显示人体框。
tip

Gateway 有意一次只允许一个 VLM 推理。如果使用多台相机,请增加 VL_COOLDOWN_SECONDS 或添加外部请求队列。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们提供不同级别的支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...