使用 reCamera 和 Meshtastic 构建远距离安防系统

1. 介绍
在没有 WiFi 或蜂窝网络覆盖的荒野、大型农场或偏远山区,如何实现智能安防监控?
本教程提供了一套极客范十足的“无网安防”方案:利用 reCamera PoE 强大的边缘 AI 算力进行实时人体检测,一旦检测到目标,立即通过底层硬件引脚触发 XIAO ESP32S3 + Wio-SX1262 模组(发射端)。告警信号被转换为低频无线电波,跨越数公里复杂地形,被室内的 Wio-SX1262 接收端 捕获,并无缝转换为 MQTT 消息推送到本地的 Home Assistant (HA) 系统。
整个链路无需任何云端服务器,真正实现隐私、安全、低功耗与超远距离的完美结合。
系统通信架构

整体数据流如下:
- reCamera PoE 运行 YOLO 人体检测模型,在检测到人时通过 GPIO 引脚输出低电平信号
- XIAO ESP32S3(发射端)通过 D2 引脚捕获低电平触发,并通过 Wio-SX1262 发送 LoRa 无线数据包
- XIAO ESP32S3(接收端)通过 Wio-SX1262 接收 LoRa 数据包,并通过 WiFi 使用 MQTT 协议将其推送到 Home Assistant
- Home Assistant 接收 MQTT 消息并触发自动化告警(通知、与其他智能设备联动等)
2. 硬件准备
| XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件 | reCamera PoE |
|---|---|
![]() | ![]() |
- XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件:2 套(1 套作为 LoRa 发射端,1 套作为 LoRa 接收端)
- 本地智能主机:1 台,用于运行 Home Assistant 和 MQTT Broker(任何能够运行 HA 的小型主机均可)
- 杜邦延长线:若干,用于 reCamera GPIO 与 XIAO ESP32S3 之间的物理信号连线
3. Meshtastic 网络配置
为了实现两块 XIAO ESP32S3 之间的远距离 LoRa 通信,我们需要为其刷入 Meshtastic 开源固件。
3.1 固件烧录与基础射频同步(接收端与发射端都需要)
步骤 1:使用 USB-C 数据线将 XIAO ESP32S3 连接到电脑。
在烧录前,需要将 ESP32 置于 Bootloader 下载模式。操作方法:按住 BOOT 键,按一次 RESET 键,然后松开 BOOT 键。
步骤 2:访问 Meshtastic Web Flasher,在设备类型中选择 Seeed Xiao ESP32-S3,勾选 Full Erase,点击 Flash 写入固件。
步骤 3:固件烧录完成后,访问 Meshtastic Web Client,点击 Add Connection 添加新设备,选择 Serial 作为连接方式,选择对应的串口设备并点击 Connect。
步骤 4:进入 Settings → Radio Config → LoRa,将 Region 调整为你所在地区的合法频段(例如 CN 或 US),并将 Modem Preset 设置为 Short Turbo 以获得更快的响应速度。
3.2 接收端配置(放置在室内连接 HA)
接收端负责接收 LoRa 数据包,并通过 WiFi 以 MQTT 方式推送到 Home Assistant。
步骤 1 — 生成并保存密钥:在 Channels 选项卡中,为 Primary 通道生成一个 128 位的 Pre-Shared Key。
务必将该密钥复制并离线保存,稍后需要在发射端中输入,两端密钥必须完全一致。

步骤 2 — 连接本地网络:在 Device Config → Network 中,启用 WiFi,并输入家中 WiFi 的 SSID 和密码。

步骤 3 — 启用 MQTT 转发:在 Module Config → MQTT 中,勾选 Enable MQTT Client,启用 JSON Enabled,并在 Address 中准确填写 HA 主机的本地 IP 地址(例如 192.168.4.7)。

步骤 4:完成所有配置后,点击右上角 Save 保存并等待设备重启。
3.3 发射端配置(放置在室外连接 reCamera)
发射端负责监测 GPIO 引脚电平变化,在检测到低电平时发送 LoRa 告警数据包。
请不要在发射端启用 WiFi 和 MQTT;它只需专注于接收 GPIO 触发并发送 LoRa 无线信号。
步骤 1:断开接收端 ESP32,将其替换为发射端使用的 ESP32,并在 Meshtastic Web Client 中直接点击 Connect 进行连接。
步骤 2 — 同步射频参数:进入 Radio Config → LoRa,确保与接收端保持一致(Region 和 Modem Preset 完全相同);无需启用 MQTT。

步骤 3 — 输入预共享密钥:在 Channels 选项卡中,完整粘贴接收端生成的 Pre-Shared Key。
步骤 4 — 配置 GPIO 硬件触发:在 Module Config → Detection Sensor 中启用该模块,并按如下参数进行配置:

| 参数 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|
| Minimum Broadcast Seconds | 15 | 最小广播间隔,防止频繁触发导致信道拥塞 |
| Friendly Name | Human | 自定义告警名称,将作为 MQTT 消息标识符使用 |
| Monitor Pin | 3 | 对应 XIAO ESP32S3 的 D2 引脚 |
| Detection Triggered Type | LOGIC_LOW | 低电平触发(reCamera 在检测到人时输出低电平) |
步骤 5:点击右上角 Save 保存并等待设备重启。
4. reCamera 端配置与物理连线
4.1 释放系统资源
默认情况下,reCamera 的 Node-RED 和 SSCMA 后台服务会占用相机资源。通过 SSH 登录 reCamera(默认 IP 为 192.168.42.1,用户名和密码均为 recamera),在终端中执行以下命令以停止后台服务:
sudo /etc/init.d/S03node-red stop
sudo /etc/init.d/S91sscma-node stop
sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop
4.2 启动视频流转发脚本
运行脚本的主机必须与 reCamera PoE 处于同一局域网。reCamera PoE 版本只需连接到同一台路由器或交换机即可获取 IP 地址。
在你用于接收视频流的监控主机上,运行 Python 脚本以接收 reCamera 推送的视频帧:
python udp_client.py
4.3 启动人体检测程序
在 reCamera 终端中执行以下命令,启动板载 YOLO 人体检测模型。第一个参数为模型文件路径(可直接使用 reCamera 自带的模型),第二个参数为运行视频流转发脚本的主机 IP 地址:
sudo ./model_detector ./Models/model.cvimodel 192.168.4.7
4.4 将 ESP32 发射端连接到 reCamera
完成上述软件配置后,使用杜邦线将 XIAO ESP32S3(发射端)与 reCamera 进行物理连接:
- 黑色线:连接 ESP32 的 GND 引脚 → reCamera 的 GND 引脚
- 绿色线:连接 ESP32 的 D2 引脚 → reCamera 的 GPIO 信号输出引脚

请为 ESP32 发射端单独供电(通过 USB 线或电池),以确保 LoRa 模块具有充足的发射功率。
5. 在 Home Assistant 中接收告警
5.1 确认接收端运行正常
在开始之前,请确保接收端 ESP32 已上电并正常运行,连接到与 HA 主机相同的 WiFi 网络,且 MQTT 地址配置正确。
5.2 在 HA 中监听 MQTT 消息
打开浏览器,输入 Home Assistant 的 IP 地址,进入 MQTT 管理界面。在配置中启用 Listen to all 选项。

当 reCamera 检测到有人体时,Meshtastic 发射端会通过 LoRa 将告警信息发送给接收端,接收端再通过 MQTT 向 HA 推送一条包含 Human(在发射端配置的 Friendly Name)的消息。你将会在 MQTT 监听界面实时看到这条告警消息:
{
"payload": {
"text":"Human detect"
}
}
5.3 在 HA 中配置自动化告警
在 Home Assistant 中创建一条自动化规则,当 MQTT 消息中的 payload.text 为 Human detect 时,触发告警动作(如手机通知、联动警报器、日志记录等),从而完成整个“无网络安防”系统的闭环。
6. 注意事项
- 发射端和接收端的 LoRa
Region和Modem Preset必须完全一致,否则将无法通信 - 发射端和接收端的
Pre-Shared Key必须相同,否则数据包将无法被正确解密 - 将
Minimum Broadcast Seconds设置得过短可能导致 LoRa 信道拥塞,建议保持在 15 秒以上 - reCamera 的 GPIO 引脚为 3.3V 电平,与 XIAO ESP32S3 的 D2 引脚电平兼容,无需电平转换
- 发射端应尽量放置在开阔且较高的位置,以获得最佳的 LoRa 通信距离
7. 常见问题
Q1:如果接收端和发射端无法通信怎么办?
检查两端的 LoRa Region 和 Modem Preset 是否完全一致,以及 Pre-Shared Key 是否相同。此外,确认两台设备之间的距离是否在有效的 LoRa 通信范围内,并检查天线是否安装正确。
Q2:reCamera 检测到人体,但 HA 没有收到告警?
按以下顺序排查:reCamera 的 GPIO 信号输出是否正常(可用万用表测量);发射端上 Detection Sensor 模块的 Monitor Pin 是否正确配置为 3(D2);接收端的 WiFi 和 MQTT 配置是否正确,以及 MQTT Address 是否填写为 HA 主机的 IP。
Q3:如何确认 Meshtastic 接收端已成功连接到 WiFi 和 MQTT?
在 Meshtastic Web Client 中查看接收端的设备状态面板,确认 WiFi 状态为 Connected,MQTT 状态为 Connected。
8. 资源
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们提供不同层级的支持,以确保你在使用我们产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。