Skip to main content

在 reCamera 网页界面中转换并部署自定义 YOLO 检测模型

reCamera 的网页管理界面提供了内置的云端模型转换功能。在完成 YOLO 检测模型的训练或微调后,用户可以直接上传并导出 ONNX 模型,而无需在本地配置 TPU-MLIR、Docker 或其他模型转换环境。

上传后,系统会自动将 ONNX 模型转换为可在 reCamera 上运行的 .cvimodel 格式模型。模型转换成功后,可以直接将该模型应用到当前设备,并在 Dashboard 页面中查看实时检测结果。

功能概览​

通过 reCamera 网页界面可以完成以下操作:

  • 上传已训练或微调完成的 YOLO Detect ONNX 模型;
  • 使用 Seeed 的云服务自动转换模型;
  • 将 ONNX 模型转换为 reCamera 支持的 .cvimodel 格式;
  • 下载已转换的模型文件;
  • 将模型直接应用到当前 reCamera;
  • 在 Dashboard 中实时预览目标检测结果。

整个流程无需用户在本地安装模型转换工具链,非常适合快速验证和部署自定义目标检测模型。

支持范围​

该功能目前主要面向 YOLO 系列目标检测模型(Detect)。

上传前请确认:

  • 模型已导出为 ONNX 格式;
  • ONNX 模型使用固定输入尺寸;
  • 模型可以在本地 ONNX Runtime 环境中正常执行。

此功能主要用于 YOLO Detect 模型。分类、实例分割、姿态估计和旋转框检测模型可能使用不同的输出结构,当前转换流程下可能无法直接部署。


准备 ONNX 模型​

首先使用 Ultralytics 或其他训练框架训练或微调 YOLO 模型,然后将模型导出为 ONNX 格式。

以 Ultralytics YOLO 为例:

yolo export \
model=runs/detect/train/weights/best.pt \
format=onnx \
imgsz=640 \
opset=17 \
simplify=True
note

tpu-mlir 仅支持最大 opset 版本为 17。opset > 17 的 ONNX 模型可能无法完成在线转换。

导出后,你将得到类似如下的文件:

best.onnx

建议在上传前检查 ONNX 模型:

pip install model-inspect-tool

model-inspect

一旦模型通过 ONNX 检查,即可上传到 reCamera。


步骤一:打开模型转换页面​

使用浏览器访问 reCamera 的网页管理界面。

在左侧设备管理区域中找到:

进入 Model Conversion 页面后,可以看到已经上传或转换过的模型。

页面中的模型通常提供以下操作:

  • Download下载已转换的模型;
  • Use将模型设置为当前使用的模型;
  • 删除按钮:删除对应的模型记录。

步骤二:上传 ONNX 模型​

点击页面中的 Upload Model 按钮,在文件选择窗口中选择你希望转换的 YOLO ONNX 模型。

选择文件后,点击 "Open",模型将开始上传。


步骤三:等待云端模型转换完成​

模型上传后,reCamera 会调用 Seeed 提供的云端模型转换服务,将 ONNX 模型转换为 reCamera 可运行的 .cvimodel 格式。

在转换过程中,模型卡片会显示当前的转换进度。

在转换过程中,你可以看到:

  • 模型名称;
  • 上传时间;
  • 当前转换进度;
  • Stop Model Conversion 按钮。

请确保 reCamera 在模型转换完成前保持稳定的网络连接。

上传和转换模型需要访问云端服务。如果设备无法访问互联网,或者网络连接不稳定,模型转换可能失败,或长时间停留在某个进度不再变化。


步骤四:确认模型转换完成​

转换成功后,模型右上角会出现绿色完成标记,并显示如下按钮:

Download
Use

这表明云端已完成从 ONNX 到 .cvimodel 的转换。

下载模型​

点击 Download,即可将转换后的模型下载到本地电脑进行保存。

下载的文件可以用于:

  • 模型备份;
  • 自定义 reCamera 应用;
  • Node-RED 模型节点;
  • C/C++ 推理程序;
  • 后续离线部署。

使用模型​

点击 Use 将该模型设置为 reCamera 应用当前使用的推理模型。

应用模型后,当前模型名称会同步到相关的模型节点或预览页面。

如果列表中存在多个同名模型,可以根据上传时间来判断需要使用的版本。为便于管理,建议在上传前使用带有版本信息的文件名,例如 person_detect_v1.onnx。


步骤五:部署当前 Node-RED 流程​

选择模型后,需要部署当前的 Node-RED 流程,使模型配置正式生效。

点击页面右上角的 Deploy 按钮。

部署完成后,摄像头节点、模型节点以及 Dashboard 页面将按照新的配置运行。

仅点击 Use 可能只是更新了模型选择。为确保模型切换完全生效,建议在选择模型后再次点击部署按钮。


步骤六:打开 Dashboard 预览页面​

部署完成后,点击页面右上角的 Dashboard 按钮。

浏览器随后会跳转到模型预览与设备控制页面。

在预览区域,你可以看到:

  • 当前使用的模型名称;
  • IoU 阈值;
  • 置信度阈值;
  • 摄像头实时画面;
  • 目标检测框;
  • 检测类别名称;
  • 检测置信度。

例如,当检测到人时,画面会显示:

其中:

  • person 表示检测类别;
  • 91 表示检测置信度约为 91%。

常见问题​

模型长时间停留在转换中​

请检查:

  1. reCamera 是否可以正常访问互联网?
  2. ONNX 文件是否完整上传?
  3. 模型文件是否过大?
  4. ONNX 模型是否可以正常加载?

也可以停止当前转换任务后重新上传。

模型转换失败​

常见原因包括:

  • ONNX 模型中包含当前尚不支持的算子;
  • 模型使用了动态输入尺寸;
  • 模型输出结构被自定义修改;
  • ONNX 导出版本或 Opset 不兼容;
  • 模型文件损坏。

建议重新导出模型,并优先使用固定输入尺寸:

yolo export \
model=best.pt \
format=onnx \
imgsz=640 \
opset=17 \
simplify=True \
dynamic=False

点击 Use 后预览结果没有变化​

请确认:

  1. 已点击 Use 按钮;
  2. 已点击右上角的部署按钮;
  3. Dashboard 中显示的 Current Model 是否为目标模型;
  4. 模型节点是否在运行;
  5. 摄像头节点与模型节点是否正确连接。

如有需要,可以重新部署流程或刷新 Dashboard 页面。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...