通过 Web 界面进行操作系统更新/升级指南
使用 type-c 数据线将 reCamera 连接到您的计算机,然后在计算机浏览器中访问 http://192.168.42.1/#/system,或者如果您通过网络访问设备,请替换相应的 IP 地址。在升级之前,请通过检查 ip_address/#/network 确保 reCamera 能够访问互联网。
点击 System 配置,如果有新固件发布,点击 Apply 来更新/升级设备系统。如果没有自动检测到新固件,按钮文本将显示为 "Check"。

等待进度条完成。

点击 Restart 完成系统更新/升级。刷新浏览器,大约 30 秒后重新连接到设备。

系统将自动检查是否有可以更新/升级的新版本固件。

通过命令进行操作系统版本管理
通过 OTA 进行设备管理
更新/升级到最新的 OTA 版本
手动更新/升级最新的 OTA 固件:
#Upgrade to the latest firmware version
sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/latest
sudo /mnt/system/upgrade.sh start
或者
更新/升级或回滚到任何特定的 OTA 版本
如果您有想要部署的特定版本,可以使用下面的命令。
#E.g. install 0.1.4 as an example
sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/tag/0.1.4
sudo /mnt/system/upgrade.sh start
如果您正在开发操作系统并且在 GitHub 上有自己的分支,您也可以使用您的分支链接来更新/升级系统版本。
sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/your-user-name/reCamera-OS/releases/your-version-file-address
sudo /mnt/system/upgrade.sh start
对于 OS 版本 0.1.3 及以下
如果您想使用 upgrade.sh 进行 OTA 升级,但您的版本是 0.1.3 及以下,请按照以下步骤操作:
- 通过 USB-C 数据线将设备连接到计算机,然后访问 192.168.42.1/#/terminal。在文件夹中找到 upgrade.sh 脚本
cd /mnt/system
ls

- 更改此脚本的权限
sudo rootfs_rw on
sudo chmod +x upgrade.sh

- 删除旧的
upgrade.sh文件并检查是否成功移除。
sudo rm upgrade.sh
ls

- 前往 Github 并下载最新的
upgrade.sh脚本。

- 更改文件夹权限
sudo chmod 777 /mnt/system

- 打开您的桌面/PC终端,然后将下载的脚本复制到reCamera的同一文件夹下。
sudo scp your_folder_address/upgrade.sh [email protected]:/mnt/system/

- 返回网页检查新的
upgrade.sh是否已存在

- 为了安全起见,将文件夹权限改回原状
sudo chmod 755 /mnt/system

- 现在您可以尝试 OTA 命令 来进行任何版本控制。
通过本地包进行设备管理
您也可以使用本地 ota 包手动更新/升级固件。ota 固件可以在此处下载。使用 scp 等工具将文件传输到 reCamera。
sudo scp sg2002_reCamera_0.1.3_emmc_ota.zip recamera@ip_address:~/
然后使用 bash 进行部署。
sudo /mnt/system/upgrade.sh start sg2002_reCamera_0.1.3_emmc_ota.zip
note
如果您没有足够的权限将文件转储到 recamera 中,您可以通过输入 rootfs_rw on/off 来更改系统文件为可读或可写。
手动恢复出厂设置
此命令可以将 reCamera 恢复到出厂设置。如果您使用此功能,您的所有用户数据都将被删除,例如 Node-RED 流程和本地存储。
sudo /mnt/system/upgrade.sh recovery
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。