从这里开始
reCamera Pro 是一款基于 Rockchip RV1126B SoC(四核 Cortex-A53 @ 1.2 GHz,3 TOPS NPU)的 AI 相机,配备 4K 摄像头(SC850SL,4K@30FPS)、6 轴 IMU、麦克风输入、1 W 扬声器、16 GB eMMC 和一个 SD 卡槽,以及丰富的扩展接口(GPIO、UART、CAN、MIPI-DSI)。设备上的所有功能——实时预览、AI 检测、事件录像、声音模型训练——都可以通过内置 Web UI 操作,并且可以通过 HTTP API 和原生 SDK 进行更深度集成。
本页是你的任务导航:在下面选择你想完成的任务;如果你是第一次使用,可以按照默认的入门路径进行。
默认入门路径
第一次使用 reCamera Pro?按顺序完成以下三个步骤:
- 快速开始:查看你的第一个 AI 检测 —— 给设备供电,登录 Web UI,并观看实时检测。
- 第一个任务:检测并录像 —— 将一次检测转换为事件录像并回放。
- 通过 Wi-Fi 访问设备 —— 从直连模式切换到本地网络。
你想做什么?
1. 入门
2. 构建你的应用
- 预览、拍照和手动录像
- 调整图像质量和弱光表现 —— 包含 0.3 勒克斯弱光样例
- 在外部播放器中观看流(RTSP)
- 设置 OSD 和隐私遮罩
- 配置检测:类别、阈值和计划
- 配置事件录像 并查找录像与管理存储
- 训练你自己的声音模型 并通过声音触发抓拍
- 向外发送检测结果:MQTT · HTTP / UART
- 从外部设备触发抓拍
- 在 Home Assistant 中实现声音触发告警
- 发起你的第一个 API 调用
3. 使用你自己的模型
4. 开发你自己的应用
- 选择开发路径
- 构建一个最小 SDK 应用
- 终端、SSH 和调试 UART
- 使用 AI 编码代理进行开发
- 相机 / 音频 / 推理流水线
- 外设:IMU 数据 · MIPI-DSI 显示屏 · 扬声器与音量 · GPIO 引脚
- 示例:倾斜与震动检测 · 视觉唤醒 + 语音识别
- 实验性 Debian 13 镜像
5. 部署与维护
6. 参考
7. 故障排查
功能一览
- AI 视觉 —— 设备端目标/人形检测,可配置类别、阈值和计划。
- 声音感知 —— Acoustic Lab 用于训练自定义声音模型;声音可触发抓拍和告警。
- 录像 —— 手动录像加基于事件的录像,并带有存储管理。
- 流媒体 —— 在 Web UI 中实时预览,并通过 RTSP 输出到外部播放器。
- 集成 —— HTTP API、MQTT/HTTP/UART 结果输出、GPIO/UART 外部触发、Home Assistant 示例。
- 开发 —— 原生 SDK、AI 编码代理工作流、实验性 Debian 13。