Skip to main content

通用约定

响应格式​

读取类接口​

读取类接口(GET)通常直接返回业务数据对象,不包含 code 字段。例如:

{
"sSerialNumber": "RC1126B-20240101-001",
"sFirmwareVersion": "V1.0.10"
}

操作类接口​

操作类接口(POST、PUT、DELETE)返回包含 code 和 message 的对象:

{
"code": 0,
"message": "success"
}

code=0 表示成功,非零 code 表示出错,message 提供错误描述。

错误响应​

当请求失败时,设备返回:

{
"code": 401,
"message": "Unauthorized: Invalid token or NO token provided"
}

字段命名​

JSON 字段名使用小驼峰命名法。首字母前缀表示数据类型:

前缀类型示例
i整型iCpuUsage
f浮点型fTemperature
s字符串sSerialNumber
b布尔型bRunning
l列表lDetection
d对象dIpv4

URL 构造​

CGI 接口​

大多数接口需要在前面加上 CGI 基础路径:

http://<DEVICE_IP>/cgi-bin/entry.cgi/<API_PATH>

直连路径接口​

部分接口绕过 CGI 层,可直接访问:

http://<DEVICE_IP>/api/v1/device/serial-port
http://<DEVICE_IP>/api/v1/file?path=/mnt/sdcard/test.mp4

鉴权​

除少数接口(/system/key、/system/login、/system/check)外,所有接口都需要在请求头中携带 Token:

Cookie: token=<JWT_TOKEN>

关于如何获取 Token,请参见 Authentication。

错误码​

错误码按功能模块进行分段:

前缀模块
100xx设备与系统
200xx实时预览
300xx录像
400xxAI 推理
500xx终端与日志

常见错误码:

错误码描述
10001密码强度过低
10002Token 已过期
10003固件下载已在进行中
10004端口号超出范围
10005端口号已被占用

完整列表请参见 Error Codes。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品的过程中体验顺畅。我们提供多种交流渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...