Skip to main content

错误码

错误码分段​

错误码按功能模块进行分段:

前缀模块
100xx设备与系统
200xx实时预览
300xx录像
400xxAI 推理
500xx终端与日志

设备与系统 (100xx)​

错误码描述
10001密码强度过低
10002Token 已过期
10003固件下载已在进行中
10004端口号超出范围
10005端口号已被占用

HTTP 状态码​

HTTP 状态码描述
200请求成功
401未认证或 Token 无效
404接口未找到
405方法不被允许
500服务器内部错误

认证错误​

当请求未携带 Token 或 Token 已过期时,设备会返回:

{
"code": 401,
"message": "Unauthorized: Invalid token or NO token provided"
}

解决方法:重新登录以获取新的 Token,并在后续请求中加入 Cookie: token=<JWT_TOKEN>。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品的过程中体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...