排查 API 调用问题
登录
登录返回 iStatus=-1,我该怎么办?
密码不正确。请确认用户名和密码是否正确。默认用户名为 admin。
登录返回 iStatus=-3,我该怎么办?
多次登录失败触发了基于 IP 的锁定。请等待 sWaittime 秒,待锁定解除后再重试。
登录成功但后续 API 返回 401,我该怎么办?
Token 缺失或已过期。请确保请求头中包含 Cookie: token=<JWT_TOKEN>,并确认 Token 未超过 24 小时的有效期。如果已过期,请重新登录。
Token 的有效期是多久?
Token 默认有效期为 24 小时(Max-Age=86400)。过期后,请重新登录以获取新的 Token。
网络
修改网络设置后设备无法访问,我该怎么办?
修改 IP 地址、网关或 Wi-Fi 参数可能会导致设备地址发生变化。请通过新地址访问设备,或通过直连网络恢复访问。
/network/wlan 和 /network/wifi 有什么区别?
/network/wlan 用于无线 IPv4 配置(地址、网关、掩码、DNS)。/network/wifi 用于当前 Wi-Fi 连接信息、连接和断开连接。
连接 Wi-Fi 时,sSsid 应该填什么?
sSsid 是 Wi-Fi 网络的唯一标识符。请先调用 /network/wifi-list,然后使用列表中的 sBssid 值进行连接。
HTTPS
通过 HTTPS 访问时浏览器提示证书不受信任,我该怎么办?
设备使用的是自签名证书。对于本地测试,你可以忽略警告继续访问。对于生产部署,请安装受信任的证书。
启用 HTTPS 后无法通过 HTTP 访问设备,我该怎么办?
启用 HTTPS 后,后续访问请全部使用 https://<DEVICE_IP>。
API 路径
为什么有些路径以 /api/v1/ 开头,而有些以 /cgi-bin/ 开头?
大多数端点需要使用 CGI 基础路径 /cgi-bin/entry.cgi。串口和文件相关端点是绕过 CGI 层的直连路径,通过 /api/v1/... 访问。
为什么某个端点会返回 404?
当前固件版本可能尚未实现该端点,或者路径构造不正确。请确认该路径是否需要 /cgi-bin/entry.cgi,并检查固件版本。
有关响应状态码的完整列表,请参见 API 错误码。有关 API 的通用用法,请从 API 简介 开始。
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。