Skip to main content

介绍

reCamera RV1126B 提供了一组基于 HTTP 的 Web API,允许你获取设备信息、配置系统参数、管理网络、控制音视频、运行 AI 推理、管理文件以及执行固件更新。

基本信息​

项目描述
设备 IP默认 192.168.42.1;实际地址取决于你的网络
协议HTTP 或 HTTPS
基础路径/cgi-bin/entry.cgi
内容类型application/json
认证方式通过 Cookie 的 JWT Token

URL 结构​

所有 CGI API 端点都遵循以下结构:

http://<DEVICE_IP>/cgi-bin/entry.cgi/<api_category>/<resource>/<sub_resource>

例如,要获取设备信息:

http://192.168.42.1/cgi-bin/entry.cgi/system/device-info

有些端点不经过 CGI 基础路径,而是直接访问,例如串口和文件 API:

http://<DEVICE_IP>/api/v1/device/serial-port
http://<DEVICE_IP>/api/v1/file?path=/mnt/sdcard/test.mp4

文档概览​

文档内容
快速开始从零开始登录并调用你的第一个 API
认证登录流程、Token 使用和密码修改
通用约定响应格式、字段命名、错误码
API 参考按功能组织的详细端点说明
错误码错误码参考
常见问题常见问题解答

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...