Network
端点概览
| Method | Path | Purpose |
|---|---|---|
| GET | /network/lan | 获取有线网络配置 |
| PUT | /network/lan | 设置有线网络配置 |
| GET | /network/wlan | 获取无线 IPv4 配置 |
| PUT | /network/wlan | 设置无线 IPv4 配置 |
| GET | /network/wifi | 获取当前 Wi-Fi 连接信息 |
| GET | /network/wifi-status | 查询 Wi-Fi 供电状态 |
| POST | /network/wifi-status?power=on/off | 切换 Wi-Fi 供电 |
| GET | /network/wifi-list | 扫描附近 Wi-Fi 网络 |
| POST | /network/wifi | 连接到 Wi-Fi |
| DELETE | /network/wifi | 断开或忽略 Wi-Fi |
| GET | /web/setting | 查询 HTTP API 设置 |
| POST | /web/setting | 设置 HTTP API |
| GET | /ftp/setting | 查询 FTP 服务设置 |
| POST | /ftp/setting | 设置 FTP 服务 |
LAN 和 WLAN 配置
获取配置
GET /network/lan
GET /network/wlan
响应:
{
"dIpv4": {
"sV4Address": "192.168.7.200",
"sV4Gateway": "192.168.6.2",
"sV4Method": "static",
"sV4Netmask": "255.255.254.0"
},
"dLink": {
"bEnableMethod": true,
"iPower": 1,
"sAddress": "40:FD:F3:25:1A:8E",
"sDNS1": "202.96.134.133",
"sDNS2": "223.5.5.5",
"sInterface": "wlan0"
}
}
| Field | Description |
|---|---|
dIpv4.sV4Address | IPv4 地址 |
dIpv4.sV4Gateway | IPv4 网关 |
dIpv4.sV4Method | IP 分配方式,dhcp 或 static |
dIpv4.sV4Netmask | IPv4 子网掩码 |
dLink.sDNS1 / dLink.sDNS2 | DNS 服务器 |
dLink.sAddress | MAC 地址 |
dLink.sInterface | 网络接口名称,例如 eth0 或 wlan0 |
dLink.iPower | 接口电源状态 |
dLink.bEnableMethod | 是否启用手动配置 |
设置配置
PUT /network/lan
PUT /network/wlan
请求体:
{
"dIpv4": {
"sV4Address": "192.168.1.123",
"sV4Gateway": "192.168.1.1",
"sV4Method": "dhcp",
"sV4Netmask": "255.255.255.0"
},
"dLink": {
"sDNS1": "8.8.8.8",
"sDNS2": "8.8.4.4",
"bEnableMethod": true
}
}
响应:
{
"code": 0,
"message": "SUCCESS TO SET IP"
}
当前 Wi-Fi 信息
GET /network/wifi
响应结构与 LAN/WLAN 配置相同。
Wi-Fi 供电
查询 Wi-Fi 供电状态
GET /network/wifi-status
响应:
{
"iPower": 1,
"id": 1,
"sType": "wifi"
}
| Field | Description |
|---|---|
iPower | Wi-Fi 供电状态,1 开,0 关 |
id | 接口 ID |
sType | 接口类型 |
切换 Wi-Fi 供电
POST /network/wifi-status?power=on
POST /network/wifi-status?power=off
| Parameter | Value | Description |
|---|---|---|
power | on, off | 打开或关闭 Wi-Fi |
Wi-Fi 扫描与连接
扫描 Wi-Fi 列表
GET /network/wifi-list
响应:
[
{
"sBssid": "58:b4:bb:93:b8:e3",
"sSsid": "SEEED-MKT",
"iFrequency": 5180,
"iRssi": -44,
"sFlags": "[WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS]",
"sConnected": true,
"sReserved": true
}
]
| Field | Description |
|---|---|
sBssid | Wi-Fi BSSID,用作连接的唯一标识符 |
sSsid | Wi-Fi 网络名称 |
iFrequency | 频率信道 |
iRssi | 信号强度 |
sFlags | 安全类型 |
sConnected | 是否当前已连接 |
sReserved | 是否已保存密码 |
连接到 Wi-Fi
POST /network/wifi
请求体:
{
"sSsid": "58:b4:bb:93:b8:e3",
"sPassword": "your_wifi_password"
}
| Field | Description |
|---|---|
sSsid | Wi-Fi 唯一标识符;使用 /network/wifi-list 中的 sBssid 值 |
sPassword | Wi-Fi 密码 |
响应:
{
"code": 0,
"message": ""
}
断开或忽略 Wi-Fi
DELETE /network/wifi?disconnect=<ssid>
DELETE /network/wifi?Ignore=<ssid>
| Parameter | Description |
|---|---|
disconnect | 断开指定 Wi-Fi |
Ignore | 忽略指定 Wi-Fi |
响应:
{
"code": 0,
"message": "",
"status": 0
}
status | Description |
|---|---|
0 | 成功 |
-1 | 超时 |
-2 | 密码错误 |
HTTP API 设置
查询设置
GET /web/setting
响应:
{
"sEnable": true,
"sApiKey": "M8RZVF3hXrVDk*%2%LlN*^7nuCRHPiIT"
}
| Field | Description |
|---|---|
sEnable | 是否启用 HTTP API |
sApiKey | API 密钥 |
设置
POST /web/setting
请求体:
{
"sEnable": true,
"sApiKey": "your_api_key"
}
FTP 服务设置
查询设置
GET /ftp/setting
响应:
{
"sEnable": false,
"sFtpPassword": "Seeed123.",
"sFtpPort": "21",
"sFtpUser": "ftpuser"
}
| Field | Description |
|---|---|
sEnable | 是否启用 FTP 服务 |
sFtpPort | FTP 端口 |
sFtpUser | FTP 用户名 |
sFtpPassword | FTP 密码 |
设置
POST /ftp/setting
请求体:
{
"sEnable": true,
"sFtpPort": "21",
"sFtpUser": "ftpuser",
"sFtpPassword": "StrongPassword123!"
}
组播
GET /network/muticast
note
此端点已在设备 API 表中列出。如果当前固件不支持,它可能会返回 404 或 API Not Found 响应。
错误码:
| Code | Description |
|---|---|
10001 | FTP 密码太弱 |
10004 | FTP 端口超出范围 |
10005 | FTP 端口已被占用 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。