将应用程序集成到产品固件中
本指南适用于需要在 reCamera Pro 产品构建和固件镜像中包含应用程序的开发者。请先选择目标板卡配置。仅当你的应用程序需要链接媒体库时,才需要事先构建媒体组件。
应用构建框架的工作方式
如果你只需要编译一个独立的 C/C++ 或 RKNN 应用,而不需要修改产品构建或固件集成,请改用 Seeed 的cross-compilation SDK。
project/app/Makefile 使用通配符发现子目录:
app_src := $(wildcard ./*/Makefile ./component/fastboot_server/Makefile ./component/ao_record_service/Makefile)
在 project/app/<your-app>/ 下,任何包含 Makefile 的目录都会自动被纳入构建;不需要单独注册。
输出会分两个阶段收集:
project/app/<your-app>/out/ ← PKG_BIN for the individual application
↓ MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT
project/app/out/ ← RK_APP_OUTPUT, aggregate of all applications
↓ copied again by the top-level Makefile
output/out/app_out/ ← RK_PROJECT_PATH_APP, used to package the rootfs
来自 project/app/Makefile.param 的关键变量:
| 变量 | 值 / 含义 |
|---|---|
RK_APP_CROSS | 交叉编译器前缀;在本板卡上为 aarch64-rockchip1240-linux-gnu |
RK_APP_CFLAGS | -march=armv8-a -mtune=cortex-a53(由工具链名称推导) |
RK_APP_OPTS | -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 加上一些优化选项 |
RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH | output/out/media_out/include |
RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH | output/out/media_out/lib |
RK_APP_OUTPUT | project/app/out |
RK_APP_CHIP | rv1126b |
RK_APP_BUILDROOT_STAGING | sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/staging |
RK_APP_BUILDROOT_TARGET | sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target |
RK_APP_JOBS | 并行任务数 |
优化由 RK_BUILD_VERSION_TYPE 控制:默认的 RELEASE 模式使用 -Os,DEBUG 使用 -O0 -g -ggdb -pg,而 ASAN 还会添加 -fsanitize=address -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fsanitize-recover=all。
Makefile.param 还会自动将 tools/linux/toolchain/<cross-compiler>/bin 添加到 PATH,因此你不需要再执行 env_install_toolchain.sh。
最小示例:hello_world
创建目录
mkdir -p project/app/hello_world && cd project/app/hello_world
hello.c
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
printf("Hello World from RV1126B IPC SDK!\n");
return 0;
}
Makefile
ifeq ($(APP_PARAM), )
APP_PARAM := ../Makefile.param
include $(APP_PARAM)
endif
export LC_ALL=C
SHELL := /bin/bash
CURRENT_DIR := $(shell pwd)
PKG_NAME := hello_world
PKG_BIN ?= out
ifeq ($(RK_APP_HELLO_WORLD),y)
PKG_TARGET := hello_world-build
endif
all: $(PKG_TARGET)
@echo "build $(PKG_NAME) done"
hello_world-build:
rm -rf $(PKG_BIN); \
mkdir -p $(PKG_BIN)/bin;
$(RK_APP_CROSS)-gcc $(RK_APP_OPTS) $(RK_APP_CFLAGS) hello.c -o $(PKG_BIN)/bin/hello_world
$(call MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT, $(RK_APP_OUTPUT), $(PKG_BIN))
clean:
rm -rf $(PKG_BIN)
distclean: clean
info:
@echo "$(PKG_NAME): RK_APP_HELLO_WORLD=$(RK_APP_HELLO_WORLD)"
Makefile 中的配方行必须使用Tab缩进,而不是空格。复制上述代码后,请检查缩进。
添加构建开关
编辑由 .BoardConfig.mk 选中的文件(project/cfg/BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk),在应用配置部分添加如下内容:
export RK_APP_HELLO_WORLD=y
该开关是可选的(你可以从 Makefile 中移除 ifeq 条件来无条件构建),但建议保留,这样你就可以为不同的板卡启用或禁用该应用。现有应用如 recamera_notify、recamera_onvif、recamera_services、recamera_web 和 rkllm-inference 都使用 RK_APP_xxx 开关。
构建并验证
./build.sh app # Build enabled applications through the aggregate entry point
ls output/out/app_out/bin/hello_world # Confirm the output exists
make -C project/app/hello_world # Build only this application (run lunch first)
make -C project/app/hello_world distclean
若要在不重新刷写镜像的情况下在设备上测试应用:
scp output/out/app_out/bin/hello_world root@<device-IP>:/userdata/
ssh root@<device-IP> '/userdata/hello_world'
若要将应用包含进固件镜像:
./build.sh firmware
sudo ./rkflash.sh rootfs
输出目录如何映射到 Rootfs
当 build.sh 打包 rootfs 时,会按目录名合并应用输出:
app_out 下的目录 | 设备上的位置 |
|---|---|
bin/ | /bin 或 /usr/bin |
lib/ | /usr/lib、/lib |
etc/ | /etc |
share/ | /usr/share |
root/ | rootfs 根目录,即 /(按原样复制;参见 build.sh 中 __PACKAGE_ROOTFS 的 __COPY_FILES $RK_PROJECT_PATH_APP/root) |
install_to_userdata/ | /userdata 分区 |
root/ 目录是最灵活的选项:如果要把文件安装到 /usr/bin/foo,就将其放在 <PKG_BIN>/root/usr/bin/foo 下。project/app/wifi_app 应用就是通过 install_out/root/usr/bin 这样做的。
对于属于可写分区的数据(例如模型、配置或录制文件),请使用 install_to_userdata/。
当前 SDK 在应用
install_to_userdata/的打包路径上存在源码问题,可能导致文件未被包含进 userdata 镜像。有关影响和解决方法,请参见源码评审与已知问题。
打包还会自动处理符号(build.sh 中的 __RELEASE_FILESYSTEM_FILES()):它会删除 lib*.la、lib*.a 以及所有 pkgconfig 目录。RELEASE 模式会对可执行文件和 *.so* 运行 strip,但排除 libpthread*.so* 和 ld-*.so*;.ko 文件则使用 --strip-debug。DEBUG 模式会跳过 strip,并额外安装 libc 调试符号。
真实示例:链接媒体库
project/app/ao_record_demo/Makefile 是一个实用模板,展示了如何链接 rockit:
RK_APP_CFLAGS = -I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH) \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/libdrm \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/uAPI \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/uAPI2 \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/algos \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/common \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/xcore \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/iq_parser \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/iq_parser_v2 \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/smartIr \
-I $(RK_APP_OUTPUT)/include \
-I $(RK_APP_OUTPUT)/include/freetype2
RK_APP_LDFLAGS = -L $(RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH) -L $(RK_APP_OUTPUT)/lib
RK_APP_OPTS += -Wl,-rpath-link,$(RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH):$(RK_APP_PATH_LIB_INCLUDE)/root/usr/lib:$(RK_APP_OUTPUT)/lib
LD_FLAGS += $(RK_APP_OPTS) $(RK_APP_LDFLAGS) $(RK_APP_CFLAGS) \
-Wl,-Bstatic -pthread -lrockit -lrtsp \
-lrockchip_mpp -lrksysutils -lrga -Wl,-Bdynamic \
-Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed \
-lrkaiq -lstdc++ -lm
要点:
- 头文件包含根目录为
$(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)。rkaiq 头文件分布在多个子目录中,因此每个子目录都需要一个-I选项。 -Wl,-rpath-link,...用于在链接时解析间接依赖;如果没有它,链接器可能会报告warning: libxxx.so not found。-Wl,-Bstatic ... -Wl,-Bdynamic会将 rockit/rtsp/mpp/rga 静态链接,而保持 rkaiq 为动态链接。这遵循 Rockchip 参考应用的约定,并减少/oem/usr/lib下的运行时依赖。-Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed可以减小二进制体积。
在启动时运行应用
reCamera Pro 应用启动入口为 /oem/usr/bin/RkLunch.sh(停止脚本为 RkLunch-stop.sh)。build.sh 中的 __PACKAGE_OEM() 会在 /etc/init.d/ 下生成一个 init 脚本,内容如下:
#!/bin/sh
[ -f /etc/profile.d/RkEnv.sh ] && source /etc/profile.d/RkEnv.sh
case $1 in
start) sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh ;;
stop) sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh ;;
*) exit 1 ;;
esac
**推荐方式:**将你的应用启动命令追加到 RkLunch.sh 中。其源码文件为 project/app/recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/RkLunch.sh。这样你的应用就可以共享由 RkEnv.sh 设置的 PATH 和 LD_LIBRARY_PATH(包括 /oem/usr/lib),并复用通用的停止流程。
如果你需要单独的 init 脚本,请遵循 overlay 模式(start-stop-daemon -S -b -m -p <pidfile> -x <executable> -- <arguments>),并将文件命名为 S<priority><name>,放在 <PKG_BIN>/root/etc/init.d/ 下。现有优先级包括:S00board-id、S10log、S15watchdog、S20hwclock、S40gmgr、S40skt2ws、S40tmir、S49rcisd、S50sshd、S50ttyd、S50go2rtc、S70vsftpd、S99factorykey、S99inotify_passwd 和 S99led。
使用 CMake 而不是 Makefile
recamera_ipc 和 recamera_web_backend 使用 CMake。保留一个很薄的外层 Makefile,以便应用框架的通配符能找到该应用,然后在其中调用 CMake:
ifeq ($(APP_PARAM), )
APP_PARAM := ../Makefile.param
include $(APP_PARAM)
endif
PKG_BIN ?= out
all:
rm -rf build && mkdir -p build
cd build && cmake .. \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../cmake/toolchain.cmake \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$(CURDIR)/$(PKG_BIN)
make -C build -j$(RK_APP_JOBS) install
$(call MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT, $(RK_APP_OUTPUT), $(PKG_BIN))
distclean:
rm -rf build $(PKG_BIN)
clean: distclean
有关 toolchain-file 方法,请参阅选择开发路径。
Rust / Go / Node.js / Python 应用
project/app/ 目录中包含使用 C 以外语言编写的示例;请参考它们的构建方式:
| 应用 | 语言 | 构建方式 |
|---|---|---|
recamera_services/gmgr | Rust | Cargo.toml + Cross.toml;使用 cross 进行基于 Docker 的交叉编译。setup-libgpiod.sh 用于准备依赖项 |
recamera_web/recamera_web_react | Node.js / React | package.json + nginx.conf;输出静态资源 |
recamera_web/recamera_web_backend | C/C++ | CMake + thirdparty |
recamera_notify/notify-server | Python | 运行安装脚本并安装 requirements.txt;无需编译 |
| 与 go2rtc 相关的应用 | Go | 预构建二进制文件被放置在 oem/usr/bin/go2rtc (go2rtc-arm 和 go2rtc-arm64) 下的 overlay 中 |
Go 应用以预构建二进制文件的形式提供在 overlay 中(overlay-buildroot-go2rtc-arm64/oem/usr/bin/go2rtc)。这意味着当前的构建流程是将预构建的 Go 二进制文件复制到 overlay 中,而不是在 SDK 内进行编译。
检查清单
- 应用位于
project/app/下,并且包含Makefile。 - Makefile 在开头附近包含
../Makefile.param。 - 它提供
all、clean和distclean目标(顶层的clean会在每个子目录中调用distclean,如果目标缺失则会失败)。 - 输出被复制到
$(PKG_BIN),然后调用MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT。 - 在板级配置中添加
RK_APP_<NAME>=y开关。 - 构建完成后,确认你的文件出现在
output/out/app_out/下。
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。