Skip to main content

下载并解压源码包

在此下载压缩包:recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz。这是本指南中所述的完整 BSP 源码包。

包信息​

项目数值
文件名recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz
压缩包大小约 3.7 GB(3,928,456,385 字节)
解压后大小约 12 GB
顶层目录recamera-pro-sdk-v1.0.10/
SHA-2560c171f7a65ed87a7112f07eb0408b91b934f456af32d91608f961a4a21bced8a

上述 SHA-256 值是在撰写本 Wiki 时,从实际发布的压缩包计算得到的。使用 ./build.sh save 重新打包得到的压缩包或集合,其校验值可能不同;此时请使用发布记录中给出的校验值。

主机要求​

项目要求
操作系统64 位 Ubuntu,推荐 20.04 或更高版本
CPU 架构x86_64 或 aarch64
磁盘空间SDK 所在分区至少预留 20 GB 空闲空间;如果保留多个构建输出,推荐 100 GB 或更多
内存推荐 16 GB 或以上;并行的多媒体和内核构建会占用大量内存
网络第一次运行 setup_build_env.sh 时需要联网以下载工具和依赖

参考实测:在一台拥有 937 GB SDK 分区(已用 242 GB)的主机上,使用 24 核并行的 pigz 将 3.7 GB 压缩包解压到 12 GB 约耗时 20 秒。系统自带的单线程 gzip 可能需要数倍时间。

校验压缩包​

sha256sum recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz

将输出结果与上面的校验值进行比较。如果不匹配,说明下载可能被截断或被重新打包。请不要继续操作。

解压压缩包​

推荐使用 pigz 进行并行解压:

sudo apt install -y pigz
tar -I "pigz -d -p 16" -xf recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz

或者使用标准命令:

tar -xzf recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz

解压完成后,确认主要入口是否存在。它们是指向 project/ 的符号链接:

cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
ls -l build.sh rkflash.sh readme_cn.txt setup_build_env.sh

预期输出包括:

build.sh -> project/build.sh
rkflash.sh -> project/rkflash.sh
readme_cn.txt -> project/readme_cn.txt

重要注意事项​

  • 不要在 Windows 上解压或复制此压缩包。 SDK 大量依赖符号链接(build.sh、.BoardConfig.mk 以及 docs/ 下的 PDF 快捷方式)和可执行权限(build.sh、rkflash.sh 以及 tools/ 下的二进制文件)。Windows 文件系统可能会丢失这些信息,从而导致构建失败或命令缺失。随包提供的 readme_en.txt 也特别强调了这一点。
  • 如果需要在 Windows 和 Linux 之间传输该压缩包,请保持其为 tar 压缩包形式,并在 Linux 上解压,或者使用 git / repo 进行检出。
  • 避免在安装路径中使用空格和非 ASCII 字符。Buildroot 和部分 Makefile 对包含空格的路径支持不可靠。
  • 不要在以 noexec 选项挂载的分区上进行构建;诸如 tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool 等二进制文件需要执行权限。
  • 解压后的 SDK 不包含 .repo/;这是一个源码快照。请忽略 readme_en.txt 中的 repo sync 说明,因为它们不适用于此压缩包。

修复丢失的可执行权限(恢复)​

如果压缩包在传输过程中经过了无法保留权限的环境,可以尝试:

cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
chmod +x build.sh rkflash.sh setup_build_env.sh project/build.sh project/rkflash.sh
chmod +x tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool
find . -name "*.sh" -exec chmod +x {} \;

一旦符号链接丢失,chmod 无法恢复它们;请重新解压原始 tar 压缩包。

解压后的第一步​

./setup_build_env.sh --check     # Check only; report missing tools without changing anything

详细信息请参阅搭建构建环境。

升级或切换到新的 SDK 版本​

  • 每个 SDK 版本都是一个独立的 tar 压缩包。请将新版本解压到不同的目录中,不要混用不同版本。
  • lunch 菜单中的板级配置编号是通过对 project/cfg/ 下的文件名排序生成的,在不同版本之间可能会变化。请在文档和脚本中记录完整的配置文件名,不要依赖菜单编号。
  • 要迁移你的应用程序,请将整个 project/app/<your-directory>/ 目录复制到新 SDK 中相同的位置,然后在新的板级配置中启用对应的 RK_APP_xxx=y 选项。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...