Skip to main content

完整源码包概览

你将获得什么​

recamera-pro-sdk-v1.0.10 是基于 Rockchip RV1126B Linux IPC SDK 的完整 BSP 源码发布包。它包含 Seeed 的 Recamera2 板级配置和产品应用程序。它还包含了一些用于应用开发的工具和组件,但不应将其视为一个在解压后就已经构建好所有 API 库、可直接使用的应用 SDK。

一个应用开发 SDK 通常侧重于可直接使用的交叉编译器、目标 sysroot、头文件、预编译库、API 文档和示例。此源码包包含交叉工具链和媒体库源码。干净解压后,在 output/ 下不会包含构建产物,因此,一个需要媒体或 Buildroot 库的应用,可能需要你先构建相关组件并准备好 sysroot。这并不意味着每个应用都需要完整构建 U-Boot、内核和 rootfs。

此源码包支持三类工作:

  • 构建或修改固件: 使用统一的构建入口来编译 U-Boot、Linux、Buildroot、媒体库和应用,然后生成可烧录镜像。
  • 开发设备端应用: 使用捆绑的交叉工具链,并按需获取目标 sysroot、媒体库或 AI 库。一个简单的 C 程序不需要先重建整个系统。
  • 定制产品软件: 修改 recamera_ipc、recamera_web 和 recamera_services 等应用,以及系统配置。

它既不是预编译固件包,也不是仅包含 Buildroot 的包。解压后大约占用 12 GB 空间。

硬件与软件规格​

项目数值来源
SoCRockchip RV1126B(RK_CHIP=rv1126b,RK_ARCH=arm64)板级配置
PMICRK801板级配置文件名
启动介质eMMC(RK_BOOT_MEDIUM=emmc)板级配置
内核Linux 6.1.157("Curry Ramen")sysdrv/source/kernel/Makefile
内核 defconfigrv1126b_ipc_defconfig + 4 个片段板级配置
设备树rv1126b-recamera2-v1.dts板级配置
U-Boot defconfigrv1126b_recamera2_defconfig(CONFIG_BAUDRATE=1500000)sysdrv/source/uboot/u-boot/configs/
根文件系统Buildroot 2023.02.6,defconfig 为 recamera2_buildroot_aarch64_defconfig板级配置
构建工具由板级配置指定的 Rockchip BSP 构建工具tools/,project/build.sh
摄像头传感器SC450AI / SC850SL(包含 IQ 文件;内核还会为 GC2053、IMX415、SC200AI 及其他传感器构建模块)RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES,rv1126b-recamera2.config
Wi-Fi / 蓝牙RK_ENABLE_WIFI_CHIP=AP6XXX;蓝牙已启用板级配置
参考应用类型RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2板级配置
设备型号字符串Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Boardrv1126b-recamera2-v1.dts

目录结构​

recamera-pro-sdk-v1.0.10/
├── build.sh -> project/build.sh # unified build entry point
├── setup_build_env.sh # one-shot build environment installer
├── rkflash.sh -> project/rkflash.sh # USB flashing helper
├── quick_start_cn.md / quick_start_en.md# Seeed quick-start guides (upstream material for this Wiki)
├── readme_cn.txt / readme_en.txt # original Rockchip readme files
├── docs/ # 90 Rockchip PDF manuals and copyright notices
├── media/ (1.7 G) # multimedia and AI runtime sources
├── project/ (637 M) # build scripts, board configuration, and applications
├── sysdrv/ (6.9 G) # U-Boot / Kernel / MCU / prebuilt drivers
└── tools/ (1.3 G) # cross-toolchains, flashing, and packaging tools

sysdrv/ — 系统层​

  • source/uboot/:U-Boot 源码,包括 rkbin DDR 初始化固件。
  • source/kernel/:Linux 6.1.157 源码。
  • source/mcu/:MCU 侧协处理器的 RT-Thread 固件;仅在需要时构建。
  • drv_ko/(246 M):预编译内核模块。
  • tools/board/buildroot/:Buildroot 以 buildroot-2023.02.6.tar.gz 的形式提供,在首次构建 rootfs 时会被解压到 sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/。该目录还包含 recamera2_buildroot_aarch64_defconfig、busybox.config 和各种补丁。

在归档文件尚未解压之前,在 sysdrv/source/ 下找不到 Buildroot 目录是正常现象。

media/ — 多媒体与算法​

目录作用
mpp/Rockchip Media Process Platform;H.264/H.265/JPEG 编解码
rockit/具有统一 VI/VPSS/VENC/AI/AO/RGN 接口的 MPI 运行时;视频处理流水线的主要入口
isp/camera_engine_rkaiq,3A 与 IQ 调优,包括 iqfiles/isp35/
rga/用于缩放、格式转换和旋转的 2D 加速器
iva/ROCKIVA 视觉算法库,包括 librockiva-rv1126b-Linux 和 models/rockiva_data_rv1126b
avs/环视拼接
alsa-lib/ALSA 用户态库
rknn-llm-mk/RKLLM SDK:rkllm-runtime、示例、RKNN Runtime 和 rknn_api.h,以及 NPU 驱动包
common_algorithm/通用算法
libdrm/, libv4l/用户态显示和 V4L2 库
prerecord/, rockauto/, sysutils/, third_libs/预录、车载组件、系统工具,以及 freetype/libjpeg/libpng/zlib 等第三方库
samples/example/ 包含演示和压力测试;simple_test/ 包含最小的单文件示例

project/ — 构建框架与应用​

  • build.sh:统一入口,驱动 sysdrv → media → app → 固件打包。
  • cfg/:分布在五个产品系列目录中的 50 个 BoardConfig-*.mk 文件。**在 cfg/BoardConfig_Recamera2/ 中只有两个文件适用于 reCamera Pro:**32 位的 ...-IPC.mk 和 64 位的 ...-IPC_64BIT.mk 配置。
  • cfg-all-items-introduction.txt:所有 RK_* 配置项的说明。
  • app/:所有应用;参见 reCamera 上层服务架构。
  • scripts/、make_meta/:打包和元数据头文件生成脚本。

tools/ — 主机 PC 工具​

  • linux/toolchain/:用于 BSP 构建的捆绑工具链。对于普通应用开发,请使用 Seeed 的应用交叉编译 SDK;无需从完整源码包中手动选择工具链。
  • linux/Linux_Upgrade_Tool/:upgrade_tool v2.26、88-rockusb.rules、config.ini 和命令行用户指南 PDF。
  • linux/Linux_Pack_Firmware/:固件打包工具。
  • linux/SocToolKit/、linux/programmer_image_tool/:GUI 烧录和工厂镜像工具。

组件如何协同工作​

sysdrv、media 和 project/app 各自有独立的构建入口,但它们并不是三个独立的产品。完整构建由 ./build.sh 按依赖顺序驱动:

sysdrv(uboot + kernel + rootfs) → media → app → firmware(packaging) → output/image/

应用构建会使用板级配置、Buildroot 产物以及应用特定的依赖。使用 Rockchip 媒体接口的应用还依赖于由 media 生成的头文件和库(output/out/media_out/{include,lib})。对于首次完整构建,请遵循完整固件构建流程。要开发一个简单应用,你不需要先烧录完整固件镜像;只需准备该应用依赖所需的构建产物。

请牢记以下依赖顺序:

  1. sysdrv 提供内核、根文件系统和基础目标环境。
  2. media 构建媒体、ISP、图像处理以及部分 AI 库。
  3. project/app 构建运行在目标系统上的产品应用。
  4. firmware 将相关产物打包成镜像。

新用户应根据自己的目标,从 Wiki 首页选择阅读路径。你不需要从头到尾阅读每一个主题。

构建产物位置​

路径内容
output/image/可烧录镜像:download.bin、idblock.img、uboot.img、env.img、boot.img、rootfs.img、recovery.img、misc.img、userdata.img 和 update.img
output/out/media_out/媒体的 include/ 和 lib/ 目录,用于应用构建
output/out/app_out/应用产物,在打包时合并进 rootfs 下的 bin/lib/share/etc/root
output/out/rootfs_glibc_rv1126b/rootfs 打包目录;其内容用于创建 rootfs.img
output/out/sysdrv_out/sysdrv 产物
IMAGE/由 ./build.sh save / allsave 创建的归档(镜像、补丁和构建信息)

干净解压的 SDK 中不包含 output/;它会在构建过程中生成。

文档索引(docs/)​

docs/ 目录包含按语言和主题分组的 90 个 PDF 文件:

主题代表性文档适合在何时阅读
ipc/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf、Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf入门步骤和 RKAI 接口
media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf、Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf、..._Linux_AOV_CN.pdf、..._Linux_DVR_CN.pdf、..._EIS_CN.pdf开发视频处理流水线
isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf、Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf图像调优与传感器变更
audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf、..._VQE_Introduction_CN.pdf、..._Microphone_Array_TEST_CN.pdf音频开发
bsp/GPIO/I2C/SPI/PWM/USB/SDMMC/Thermal/Suspend/CAN_FD 等外设驱动
npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf视觉算法
security/OTP、TEE、Crypto/HWRNG安全启动与密码学
en/ 根目录Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf、Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf向 Rockchip 提交问题

SDK 根目录还包含指向常用文档的符号链接,例如 Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf 和 Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf。

应用层文档也提供了 Markdown 版本:project/app/recamera_ipc/docs/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_CN.md(RKIPC 开发指南 V1.7.6)和 project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md。

完整列表请参见术语表、文档地图和版权。

应用 SDK 与 BSP 源码的区别​

你的任务通常需要什么在本包中的位置
编译常规 C/C++ 或 RKNN 设备端应用交叉编译器、可直接使用的目标 sysroot、常用开发库和示例我们推荐使用 reCamera Pro 交叉编译 SDK,它为应用开发提供了精选的工具链和 sysroot
在完整源码包内构建应用工具链,以及按需生成的媒体库或 Buildroot staging从你的第一个应用开始;当你需要修改应用构建框架或研究产品集成时,此包也很有用
使用 Rockchip 视频、ISP、音频或 NPU 接口API 头文件、匹配的库、运行时固件/驱动和示例SDK 提供源代码、部分预编译库和示例。干净解压后没有 output/out/media_out/;按需构建媒体组件
使用 Buildroot 提供的第三方库与目标 rootfs 匹配的 sysroot 和库这是完整 BSP 应用集成的一部分;在构建 rootfs 后通常可以获得 Buildroot staging 区
修改内核、驱动、DTS 或 rootfsBSP 源码、配置以及完整构建流程由 sysdrv/、project/ 和 ./build.sh 提供;参见完整固件构建

应用开发者默认应使用面向应用的交叉编译 SDK。完整源码包用于源码级产品和 BSP 工作。即使在其中开发应用,也只构建依赖所需的组件。只有在需要生成或修改完整固件时,才使用完整 BSP 工作流。

不包含的内容​

  • 不包含 .repo/ 目录:这是一个源码快照,因此 readme_en.txt 中的 repo sync 指令不适用。
  • 不包含 output/ 或 IMAGE/:你必须自行构建镜像。
  • 不包含 RKNN-Toolkit2:PC 端 ONNX 到 RKNN 的转换工具需要在主机上单独的 Python 环境。
  • 不包含 Windows 刷机工具 RKDevTool:tools/ 仅包含 Linux 工具。

后续步骤​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...