系统定制
本页涵盖四种常见的系统定制路径:设备树、内核配置、Buildroot 软件包以及 overlay 文件覆盖。完整的配置选项列表请参见 project/cfg-all-items-introduction.txt。
板级配置文件
reCamera Pro 的配置位于:
project/cfg/BoardConfig_Recamera2/
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC.mk # 32-bit
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk # 64-bit (recommended)
├── RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md
└── overlay/ # 15 overlay directories
执行 ./build.sh lunch 之后,SDK 根目录下的 .BoardConfig.mk 会成为指向所选文件的符号链接。请编辑实际的配置文件本身;修改会通过该符号链接被使用。
64 位配置中的关键设置:
export RK_ARCH=arm64
export RK_CHIP=rv1126b
export RK_TOOLCHAIN_CROSS=aarch64-rockchip1240-linux-gnu
export RK_BOOT_MEDIUM=emmc
export RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig
export RK_UBOOT_DEFCONFIG_FRAGMENT="rk-emmc.config rv1126b-ipc.config"
export RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT="rv1126b-display.config rv1126b-sdiowifi.config rv1126b-bt.config rv1126b-recamera2.config"
export RK_KERNEL_DTS=rv1126b-recamera2-v1.dts
export RK_KERNEL_RC_DTO=y
export RK_BUILDROOT_DEFCONFIG=recamera2_buildroot_aarch64_defconfig
export RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2
export RK_PARTITION_CMD_IN_ENV="32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),"
export RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG=rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_OTA_VERSION=V1.0.10
export RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M"
export RK_AIISP_MODEL=NONE
export RK_ENABLE_WIFI=y
export RK_ENABLE_WIFI_CHIP=AP6XXX
export RK_ENABLE_BLUETOOTH=y
export RK_APP_RECAMERA_WEB=y
export RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y
export RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y
export RK_APP_RECAMERA_SERVICES=y
export RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y
export RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n
export RK_FREETYPE_USE_BUILDROOT=y
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"
在更改板级配置后,请在重新构建前使用
./build.sh clean清理受影响的组件,以避免不同配置的输出混在一起。
1. 设备树定制
文件布局
内核 DTS 文件位于 sysdrv/source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/:
| 文件 | 作用 |
|---|---|
rv1126b-recamera2-v1.dts | 顶层入口点(由 RK_KERNEL_DTS 选择);model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board" |
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsi | CSI0 相机通路 |
rv1126b-recamera2-cam-csi1.dtsi | CSI1 相机通路 |
rv1126b-recamera2-disp.dtsi | 显示通路 |
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dts | 扩展板相机,编译为 .dtbo |
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dts | 底板变体 |
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dts | 扩展板变体 |
rv1126b-recamera2-v1.dts 中被注释掉的 include(rv1126b-aoa.dtsi、rv1126b-recamera2.dtsi 和 rv1126b-recamera2-v1.dtsi)表明该 DTS 是自包含的:电源树(vcc12v_dcin → vcc5v0_sys → vdd_npu 等)直接在顶层文件中通过 regulator-fixed 定义。
修改内核命令行
顶层的 chosen 节点为:
chosen {
bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x20810000 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=32K";
};
不要在这里修改 CMA 大小。请在板级配置中设置 RK_BOOTARGS_CMA_SIZE;build.sh 会将其添加到命令行片段中(__PREPARE_BOARD_CFG → RK_KERNEL_CMDLINE_FRAGMENT)。
DTBO(运行时设备树 Overlay)
在 RK_KERNEL_RC_DTO=y 且内核 CONFIG_OF_OVERLAY=y 的情况下,reCamera Pro 使用 DTBO 来支持一个固件镜像适配多个底板和扩展板:
- 在构建时,每个
rv1126b-recamera2-ext-*.dts会被编译为对应的.dtbo。 build.sh中的__PACKAGE_OEM()会将sysdrv/source/objs_kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-recamera2-ext-*.dtbo复制到/oem/usr/share/。- 启动时,
S00board-idoverlay 通过读取 ADC 来识别板卡,并将结果写入/run/board_id.env。 - 启动脚本会根据检测到的 ID 选择要应用的
.dtbo。
板卡识别机制(overlay-buildroot-board-id/etc/init.d/S00board-id):
ADC device : /sys/bus/iio/devices/iio:device0
Output file : /run/board_id.env
Samples : Average of 3 readings
Tolerance : 440
ADC levels : 0 1365 2730 4094 5460 6824 8191
Corresponding V : 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 V
Baseboard revs : V0.9 V1.0 V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 (BASEBOARD_VERSIONS)
Baseboard models : TYPE0 ... TYPE6 (BASEBOARD_MODELS)
Expansion revs : V0.9 ... V1.5 (EXPBOARD_VERSIONS)
Expansion models : TYPE0 ... TYPE6 (EXPBOARD_MODELS)
要添加一个硬件变体:添加一个分压电阻电平 → 更新 S00board-id 中的 LEVELS / VERSIONS / MODELS 数组 → 添加对应的 .dts → 在启动脚本中添加一个分支。请保持这三部分一致;否则,新板卡可能会被识别为已有型号。
更换相机 Sensor
- 确认匹配的驱动在内核片段中被设置为
m或y(rv1126b-recamera2.config已包含许多驱动,例如 SC450AI、SC850SL、GC2053 和 IMX415)。如果缺少该驱动,请启用相应的CONFIG_VIDEO_xxx选项。 - 在 DTS 中更新相机节点的
compatible、I2C 地址、时钟和电源稳压器。 - 将 IQ 文件放在
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/下,并在板级配置中更新RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES。 - 重新构建
kernel+media+firmware。
2. 内核配置
./build.sh kernelconfig # Open menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh kernel # Rebuild the kernel
./build.sh clean kernel # Clean the kernel outputs
kernelconfig 会先保存一个 defconfig.before 快照。退出时,它会比较配置,并且只有在确实有变更时才写入 defconfig,从而避免无关的 diff。
最终配置由 RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig 加上按顺序应用的四个片段组成:
| 片段 | 内容 |
|---|---|
rv1126b-display.config | 显示设置 |
rv1126b-sdiowifi.config | SDIO Wi-Fi |
rv1126b-bt.config | 蓝牙 |
rv1126b-recamera2.config | Seeed 定制项;请编辑此文件 |
rv1126b-recamera2.config 位于 sysdrv/source/kernel/arch/arm64/configs/(32 位版本是同名文件,位于 arch/arm/configs/;对于 64 位板卡,请编辑 arm64 目录下的文件)。文件末尾有一个 #### recamera2 defconfig #### 标记。Seeed 的新增内容位于该标记之后,包括:
CONFIG_CAN=y / CONFIG_CAN_RK3576=y # CAN bus
CONFIG_STMMAC_ETHTOOL=y / CONFIG_DWMAC_ROCKCHIP_TOOL=y / CONFIG_REALTEK_PHY=y / CONFIG_MAXIO_PHY=y
CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY=y / CONFIG_CHARGER_GPIO=y / CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG=y
CONFIG_SND_SOC_ES7202=y # Microphone-array ADC
CONFIG_TYPEC_AW35615=y / CONFIG_TYPEC_TCPM=y # USB Type-C
CONFIG_NEW_LEDS=y / CONFIG_LEDS_CLASS=y / CONFIG_LEDS_PWM=y / CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y / _HEARTBEAT=y / _PATTERN=y
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=y # RTC
CONFIG_INV_ICM42670_I2C=y # IMU (used by recamera_utils/hw_test/imu_test.py)
CONFIG_FANOTIFY=y
CONFIG_CRYPTO*=m / CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=m
CONFIG_OF_OVERLAY=y # DTBO support
CONFIG_DRM_PANEL_ILITEK_ILI9881C=y / CONFIG_REGULATOR_RASPBERRYPI_TOUCHSCREEN_V2=y
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y / CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM=y
CONFIG_NETFILTER=y / CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y / CONFIG_IP_NF_FILTER=y / CONFIG_BPFILTER=y
推荐的添加内核选项方式是将它们追加到 rv1126b-recamera2.config 中 Recamera2 段落之后,而不是直接编辑 rv1126b_ipc_defconfig。后者是上游 Rockchip 文件,在 SDK 升级时更容易产生冲突。
一些值得注意的现有选择:
CONFIG_PANIC_ON_OOPS=y+CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC=y+CONFIG_BOOTPARAM_HARDLOCKUP_PANIC=y:oops、soft lockup 和 hard lockup 都会触发 panic。在开发阶段可考虑暂时关闭这些选项;否则,一旦发生故障系统会立即重启,从而丢失调试所需的现场状态。CONFIG_ROCKCHIP_DEBUG=y、CONFIG_DEBUG_FS=y、CONFIG_RK_CMA_PROCFS=y、CONFIG_RK_DMABUF_PROCFS=y、CONFIG_RK_MEMBLOCK_PROCFS=y和CONFIG_ROCKCHIP_RGA_PROC_FS=y:已启用调试节点。/proc/rk*和/sys/kernel/debug/下的内存与 RGA 统计信息有助于排查内存泄漏。CONFIG_ELF_CORE=y+CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y:启用 coredump。build.sh中的__BUILD_ENABLE_COREDUMP_SCRIPT()可以生成启用 coredump 的脚本。CONFIG_VIDEO_RK_IRCUT未启用。如需 IRCUT 控制,请自行启用。
3. Buildroot 定制
位置与解压
Buildroot 源码以压缩包形式提供:
sysdrv/tools/board/buildroot/buildroot-2023.02.6.tar.gz
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig # 64-bit (this board)
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_defconfig # 32-bit
sysdrv/tools/board/buildroot/busybox.config
sysdrv/tools/board/buildroot/{busybox_patch,mpv_patch,qemu_patch,hcitool_patch,prelink-cross_patch}
sysdrv/tools/board/buildroot/font
第一次运行 ./build.sh rootfs 会将其解压到 sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/。构建输出位于:
sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/
├── staging/ # Buildroot development sysroot (headers + libraries)
├── target/ # Target rootfs contents
├── host/ # Host-side tools
└── build/ # Package build directories
staging/ 供完整 BSP 中需要链接 Buildroot 软件包的应用使用。对于普通应用开发,请使用 recamera_pro_toolchain。
常用命令
./build.sh buildrootconfig # Open Buildroot menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh rootfs # Rebuild rootfs
./build.sh clean rootfs # Clean rootfs outputs
添加一个软件包
- 在
./build.sh buildrootconfig中选中该软件包,然后退出并保存;defconfig 会自动更新。 - 如果 defconfig 没有自动更新(某些软件包是通过依赖项被选中的),则手动将
BR2_PACKAGE_XXX=y添加到sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig。 - 使用
./build.sh rootfs重新构建。 - 验证该软件包,例如使用
ls sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target/usr/bin/。
要添加一个小型 BusyBox 工具,例如 i2cdetect 或 nc,请编辑 busybox.config。板级配置已经包含诸如 RK_ENABLE_SYSSTAT=y、RK_ENABLE_FIO=y 和 RK_ENABLE_I2C_TOOLS=y 等选项,表明常用工具可以通过 RK_ENABLE_* 开关启用。在直接编辑 defconfig 之前,先查找是否已有对应开关。
关于 /oem
由于 RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n,因此 /oem 是 rootfs 内部的普通目录,而不是单独的分区。在打包过程中,build.sh 会将 output/out/oem/ 复制到 rootfs 预处理目录的 oem/ 子目录中,然后删除单独的 OEM 目录。因此:
- 覆盖层中的
oem/下的文件(例如overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/bin/go2rtc)最终会出现在设备上的/oem/usr/bin/go2rtc。 /oem会与 rootfs 一起更新。要更改它,需要重新烧录rootfs.img;它不能像 OEM 分区那样单独烧录。
4. 覆盖层文件覆盖机制
覆盖层是 Seeed 对 rootfs 进行定制的主要机制,也是最容易上手的路径之一。
工作原理
在 build.sh 中的实现(约在第 2971 行):
for overlay_dir in $RK_POST_OVERLAY; do
if [ -d "$tmp_path/overlay/$overlay_dir" ]; then
rsync -a --ignore-times --keep-dirlinks --chmod=u=rwX,go=rX --exclude .empty \
$tmp_path/overlay/$overlay_dir/* $RK_PROJECT_PACKAGE_ROOTFS_DIR/
fi
done
换句话说,project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/<name>/ 下的文件会通过 rsync 复制到 rootfs 预处理目录中,并保留其相对路径。
cfg-all-items-introduction.txt 对 RK_POST_OVERLAY 的描述如下:
覆盖层资源文件会被复制到文件系统中。例如,在对应的
BoardConfig.mk目录下创建overlay/user_overlay_files,并设置RK_POST_OVERLAY=user_overlay_files。
当前已启用的覆盖层
RK_POST_OVERLAY 列出了 14 个条目,对应 15 个目录(go2rtc 有三个目录,但只启用了两个):
| 覆盖层目录 | 安装内容 | 作用 |
|---|---|---|
overlay-buildroot-banner | /etc/motd、/etc/profile.d/banner.sh | reCamera ASCII 标志;仅在交互式非 SSH 会话中打印 |
overlay-buildroot-hwclock | /etc/init.d/S20hwclock | 同步 RTC 与系统时间 |
overlay-buildroot-sshd | /etc/ssh/sshd_config、/etc/pam.d/sshd、/etc/init.d/S50sshd、/usr/libexec/ssh-login-lock.py | SSH 服务和登录失败锁定(5 次尝试 / 300 秒) |
overlay-buildroot-syslog-ng | /etc/syslog-ng.conf | 将日志路由到文件和 UDP |
overlay-buildroot-vsftpd | /etc/vsftpd.conf、/etc/pam.d/vsftpd、/etc/shells、/etc/vsftpd.{chroot_,user_}list、/etc/init.d/S70vsftpd | FTP;隐藏配置目录 |
overlay-buildroot-log | /oem/usr/bin/websocket_log.py、/oem/usr/etc/init.d/S10log | UDP 5140 → WebSocket 8765 |
overlay-buildroot-ttyd | /oem/usr/etc/init.d/S50ttyd、/oem/usr/bin/ssh-login-whitelist.sh | 浏览器终端(7681),允许列表 root / admin |
overlay-buildroot-udhcpc | /usr/share/udhcpc/default.script | DHCP 脚本;eth0 的 DNS 优先 |
overlay-buildroot-go2rtc | /oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml、/oem/usr/etc/init.d/S50go2rtc | 流媒体配置和启动脚本 |
overlay-buildroot-go2rtc-arm64 | /oem/usr/bin/go2rtc | 64 位 go2rtc 可执行文件 |
overlay-buildroot-board-id | /etc/init.d/S00board-id | 从 ADC 读取板卡 ID → /run/board_id.env |
overlay-buildroot-asound | /etc/asound.conf | 六通道采集 → 为两个麦克风 + 两个参考通道提供虚拟设备 |
overlay-buildroot-watchdog | /etc/init.d/S15watchdog | 硬件看门狗(-T 30 -t 15) |
overlay-buildroot-rkenv | /etc/profile.d/RkEnv.sh | OEM_HOME、PATH、LD_LIBRARY_PATH、HOME=/userdata |
存在但未启用:overlay-buildroot-go2rtc-arm(32 位 go2rtc 可执行文件);64 位板卡不会使用它。
添加你自己的覆盖层
# 1. Create a directory and arrange files by their target absolute paths
mkdir -p project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d
cp my_script.sh project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d/S60myservice
# 2. Append it to RK_POST_OVERLAY in the board configuration (keep the line-continuation backslash)
# export RK_POST_OVERLAY="... overlay-buildroot-rkenv \
# my_overlay"
# 3. Rebuild rootfs and package the firmware
./build.sh rootfs && ./build.sh firmware
覆盖层的三个陷阱
- rsync 会重写权限:
--chmod=u=rwX,go=rX表示组和其他用户永远不会获得写权限。大写的X只会为目录或原本就可执行的文件保留执行权限。请在构建前在源覆盖层中将脚本设置为可执行。 - **
.empty文件会被排除:**用于创建空目录的占位文件不会进入镜像。这是有意为之,用于仅保留目录结构。 - **覆盖层只会覆盖而不会删除:**rsync 没有使用
--delete,因此从覆盖层中删除文件并 不会 将其从 rootfs 中删除。要删除文件,请使用 Buildroot 的 rootfs post-build 脚本或RK_POST_CLEAN_FILES(build.sh中的__RUN_POST_CLEAN_FILES)。
5. U-Boot 定制
./build.sh uboot
./build.sh clean uboot
配置:RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig 位于 sysdrv/source/uboot/u-boot/configs/ 下,外加 rk-emmc.config 和 rv1126b-ipc.config 片段。
一个关键设置是 CONFIG_BAUDRATE=1500000。在该 defconfig 中修改启动延时、默认启动目标、fastboot 支持以及相关选项。
DDR 初始化固件由 RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini 选择;输出包括 idblock.img / download.bin。修改 DDR 参数风险极高;除非必要,请避免修改。
build.sh 中包含 __modify_file() 和 __modify_file_ddr_bin(),它们会在 U-Boot 构建期间根据板级配置修改 rkbin DDR 固件参数。在排查 DDR 问题时,请优先检查这些函数。
6. 分区表定制
编辑 RK_PARTITION_CMD_IN_ENV。各条目使用 size(name) 或 size@offset(name);- 表示使用所有剩余空间:
32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),
同时更新 RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG,其格式为 partition@mount-point@filesystem;IGNORE 表示该分区不会被 fstab 挂载:
rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4
修改这些值后,运行:
./build.sh env # Regenerate env.img
./build.sh firmware # Repackage the firmware
**在烧录时重写分区表:**运行 sudo ./rkflash.sh all,或者至少运行 upgrade_tool di -p output/image/parameter.txt。仅烧录 rootfs 而不更新分区表可能会导致分区错位。
build.sh 中的 parse_partition_env()、parse_partition_file()、get_partition_dev_node() 和 get_partition_num() 负责解析;在调试分区问题时请检查这些函数。
重要注意事项:
boot只有 11 M。如果内核 + DTB 超过此大小,打包会失败。在启用大量内核特性后,请使用ls -lh output/image/boot.img检查。rootfs固定为 3 G;userdata使用剩余空间。增大 rootfs 会减少 userdata 容量。- 内核命令行使用
root=PARTUUID=614e0000-0000。更改分区顺序可能会影响 PARTUUID;在任何分区变更后,请确认 DTS 中的 bootargs 仍然正确。
7. MCU 侧(RT-Thread)
sysdrv/source/mcu/ 中包含 RV1126B 内置 MCU 的 RT-Thread 固件。它独立于 Linux:
sysdrv/source/mcu/
├── build.sh
├── docs/ # Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf
├── prebuilts/
├── project/
├── readme.txt
└── rt-thread/
使用以下命令构建:
./build.sh mcu # From the SDK root
# Or enter sysdrv/source/mcu/ and use its own build.sh
mcu 参数会在 build.sh 中在正常参数解析 之前 单独处理(if [ "$1" = "mcu" ]; then shift; build_mcu $@; fi)。根据配置,MCU 构建也可能在 U-Boot / 内核构建期间通过 build_mcu amp 或 build_mcu $RK_UBOOT_RKBIN_MCU_CFG 自动触发。
当前的板级配置没有显式启用 MCU。请运行 ./build.sh info 查看它是否包含在构建中。
定制后的验证
./build.sh info # Confirm that the configuration took effect
./build.sh kernel && ./build.sh rootfs && ./build.sh firmware
ls -lh output/image/ # Check that image sizes are reasonable (boot < 11M, rootfs < 3G)
sudo ./rkflash.sh all # A partition-table change requires flashing everything
在设备上:
# /bin/sdkinfo # Print Build Time / SDK Version / BoardConfig name
# cat /etc/ota_version # Should be V1.0.10 (or your updated value)
# cat /proc/cmdline # Check that the command line matches expectations
# cat /run/board_id.env # Check the detected board ID
# ls /oem/usr/share/*.dtbo # Confirm the DTBO files are present
# zcat /proc/config.gz | grep XXX # Check a kernel option (if IKCFG is enabled)
/bin/sdkinfo 由 build.sh 在打包过程中生成。它会报告 SDK 版本和 BoardConfig 文件名,因此是识别设备上正在运行哪个固件构建的最快方式。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。