部署前检查清单
在将 reCamera Pro 安装到最终位置之前,在工作台上运行这份检查清单。每一项都有明确的通过标准——如果某一项未通过,请先根据链接的指南修复,或收集日志并联系技术支持。通过全部六项检查的设备可以无人值守部署。
| # | 检查项 | 通过标准 |
|---|---|---|
| 1 | 电源 | 设备在最终电源上电后,指示灯为常亮绿色 |
| 2 | 网络 | 可从监控电脑通过局域网地址访问 Web UI |
| 3 | 时间 | 设备时钟与实际时间一致,并且在重启后仍然正确 |
| 4 | 存储 | 录像存储容量满足所需保留时间;已设置磁盘满盘策略 |
| 5 | AI 模型 | 正确的模型正在运行,并能检测到真实环境中的目标 |
| 6 | 重启 | 设备可自动恢复运行,设置和检测状态保持不变 |
1. 电源
- 使用出厂 12 V 直流电源(12 V,至少 1 A;出厂电源为 12 V,3 A),或在最终布线上的同等稳定电源——不要使用工作台上的 USB 线供电。
- 如果通过 Type-C 供电,适配器必须支持 PD 协议;电源不稳定会表现为反复的 Wi-Fi 错误和预览失败。
- 通过:启动后绿灯常亮,并且设备能在完整的预览 + 推理会话中保持运行。参见 快速上手 的硬件部分。
2. 网络
- 将设备连接到生产 Wi-Fi/网络,在路由器上为其 MAC 保留固定地址(或记录分配的地址),并确认可在将要用于监控的电脑上打开 Web UI。
- 有意识地设置访问控制:仅在需要时启用 SSH,检查 HTTP 设置,并修改默认密码。
- 通过:在拔掉 USB 线后,仍可通过局域网地址访问 Web UI。参见 通过 Wi-Fi 访问设备 和 网络、时间与访问控制。
3. 时间
- 录像计划和文件时间戳依赖于正确的时钟。在 Device Info → Time Settings 中设置系统时间(以及时间源)。
- 通过:显示时间与实际时间一致,且录制文件的时间戳落在正确的日期目录中——包括重启之后。
4. 存储
- 插入/确认你实际将用于录制的存储介质,然后在 Recording Settings → Storage Management 中:检查磁盘使用情况,设置可用存储大小/配额,并决定满盘策略(覆盖最旧文件或停止)。
- 通过:已设置配额和策略,并且测试录像会出现在 File Preview 中。参见 查找录像和存储。
5. AI 模型
- 加载你将在生产环境中运行的模型(预置或自定义),配置其检测类别和阈值,启用推理,并验证它能在实际安装位置检测到你的真实目标——包括光照、角度和距离。
- 通过:实时推理监控中,对你的目标显示正确的
class_name/score,且帧率在可接受范围内。参见 AI 推理配置;自定义模型参见 选择模型部署路径。
6. 重启
- 作为最终测试,从 Device Info → System Settings 重启设备(或断电重上电)。
- 通过:设备可自行启动到绿灯常亮状态,保持其时间、网络、密码、录像规则和正在运行的模型——并在无需任何人工操作的情况下重新开始检测。
在你关上机箱之前
- 备份配置,并妥善保存导出的文件——这是你最快的恢复路径。
- 记录 Device Info → System Settings 中显示的固件版本到资产清单中;随手保留 固件更新与恢复 指南。
- 在你自己的运维文档中记录设备的局域网地址、管理员账号策略以及安装位置。
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将通过多种支持方式,尽力确保你在使用产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。