使用 AI 编码代理开发 reCamera Pro 应用

介绍
reCamera Pro Development Skill 为 AI 编码代理打包了 reCamera Pro 专用的说明、脚本、技术参考以及原生 C++ 应用模板。安装后,你可以用自然语言描述一个应用,让代理为你准备模型转换和原生开发工作流。
例如,你可以让代理:
- 将 ONNX 模型转换为适用于 RV1126B NPU 的 RKNN
- 创建或修改原生 C/C++ RKNN Runtime 应用
- 使用 GStreamer 采集相机帧
- 添加麦克风采集或扬声器播放
- 开发 RTSP 推理流水线
- 检查主机、交叉编译器、sysroot、目标库和生成的 ELF 文件
该仓库为 OpenAI Codex、Claude Code、GitHub Copilot、Cursor 和 Gemini CLI 提供了不同版本。每个版本都使用相同的 reCamera Pro 开发知识,只是安装和调用方式根据代理不同而有所区别。
此 Skill 专为 搭载 RV1126B SoC 且运行 aarch64 Linux 的 reCamera Pro 设计,不适用于 SG2002/riscv64 reCamera 平台。
硬件准备
- 一台 reCamera Pro
- 一台用于模型转换和交叉编译的 Linux 电脑,或带 WSL 的 Windows 电脑
- 可用于下载仓库和所需开发依赖的网络连接
| reCamera Pro |
|---|
![]() |
支持的开发环境
在开发原生 AI 应用时,该 Skill 使用以下目标约定:
| 项目 | 支持的配置 |
|---|---|
| 设备 | Seeed reCamera Pro |
| SoC | Rockchip RV1126B |
| 目标架构 | aarch64 Linux |
| 模型格式 | ONNX 输入,RKNN 输出 |
| RKNN Toolkit | RKNN-Toolkit2 2.3.2 |
| RKNN Runtime | 2.3.2 |
| 相机框架 | GStreamer |
| 原生应用语言 | C/C++ |
安装 Skill
选择你的 AI 编码代理
克隆与你使用的代理相匹配的分支:
| AI 编码代理 | 分支 | 用户级 Skill 目录 |
|---|---|---|
| OpenAI Codex | main | ~/.agents/skills/recamera-rknn-dev |
| Claude Code | claude-code | ~/.claude/skills/recamera-rknn-dev |
| GitHub Copilot | github-copilot | ~/.copilot/skills/recamera-rknn-dev |
| Cursor | cursor | ~/.cursor/skills/recamera-rknn-dev |
| Gemini CLI | gemini-cli | ~/.gemini/skills/recamera-rknn-dev |
方法一:让代理自行安装
如果你的代理支持从 Git 仓库安装 Skill,向它发送如下请求:
Install the reCamera Pro development skill from:
https://github.com/Seeed-Projects/recamera-pro-development-skill.git
在请求中提及你使用的代理,以便它选择对应的分支和安装目录。
方法二:手动安装
下面的示例安装的是 OpenAI Codex 版本:
git clone --branch main --single-branch \
https://github.com/Seeed-Projects/recamera-pro-development-skill.git
cd recamera-pro-development-skill
./scripts/install_skill.sh
若要使用其他受支持的代理,请将 main 替换为上表中对应的分支名。每个分支的安装脚本会将 Skill 复制到该代理的用户级 Skill 目录中。
如果在当前会话中没有看到该 Skill,请在安装后重启代理。
请保留已克隆的仓库。若要在之后更新 Skill,只需从同一代理分支拉取最新更改,并按照该分支的 README 和安装说明操作。
使用 Skill
你可以在提示词中显式写出 Skill 名称:
Use the reCamera Pro development skill to check whether my computer is ready
to cross-compile native applications for reCamera Pro.
Skill 安装完成后,你也可以直接用自然语言描述任务。代理会自动加载相关的模型转换、交叉编译、相机、音频或流媒体指导。
转换 ONNX 模型
Use the reCamera Pro development skill to inspect model.onnx and convert it
to an RKNN model for RV1126B. Use representative images in calibration/images
for INT8 calibration and compare the RKNN output with the ONNX output.
代理会检查模型的输入和输出约定,为 rv1126b 配置 RKNN-Toolkit2 2.3.2,并将预处理和转换元数据与生成的模型一同保存。
不要凭空猜测模型的预处理方式、颜色顺序、归一化或输出语义。在请求 INT8 量化时,请提供原始模型来源以及具有代表性的校准图像。
构建原生相机应用
Use the reCamera Pro development skill to create a C++ application that
captures /dev/video13 with GStreamer and runs my RKNN detection model.
Cross-compile it with my reCamera Pro sysroot and inspect the resulting ELF file.
该 Skill 包含一个最小化的 RKNN Runtime 和 GStreamer 应用模板。代理会根据模型调整预处理和后处理,而不是将模板视为一个完整的检测器。
添加音频或 RTSP
Add microphone capture and speaker playback to my reCamera Pro application.
Check the device's ALSA configuration before changing the code.
Create an RTSP inference application for reCamera Pro and identify the target
GStreamer dependencies required by the cross build.
诊断现有项目
Diagnose why this binary does not run on reCamera Pro. Check its architecture,
ELF interpreter, shared-library dependencies, runtime search path, and ABI
compatibility with the board sysroot.
开发工作流
代理遵循如下通用工作流:
- 检查 Linux 或 WSL 主机、Conda 安装、交叉编译器、sysroot 和本地 RKNN Runtime 文件。
- 检查 ONNX 模型约定,并记录其来源、许可证、输入布局、归一化方式、颜色顺序和输出语义。
- 使用 RKNN-Toolkit2 2.3.2 为
rv1126b转换模型;对 INT8 使用具有代表性的校准数据。 - 在将模型集成到应用之前,将 RKNN 输出与源 ONNX 模型进行对比。
- 创建或调整原生 C/C++ 应用,并针对与 reCamera Pro 兼容的 sysroot 进行交叉编译。
- 验证生成的可执行文件为 aarch64,并确保其 RKNN、GStreamer、libc、C++ ABI 和运行时路径与设备兼容。
- 为部署准备可执行文件、RKNN 模型、运行命令以及预期的输入/输出约定。
默认情况下,Skill 会在本地构建和检查产物。只有在你明确请求并授权时,才会在 reCamera Pro 上执行文件传输和运行操作。
默认情况下,在 Agent 生成输出后,你需要手动将其推送到设备上运行。代理会提供相应的执行命令,输出通常是一个二进制可执行文件和一个 rknn 模型文件。
重要说明
- 对于原生 C/C++ 应用,请使用 RKNN Runtime C API。本工作流不使用
rknn-toolkit-lite2。 - 不要将开发电脑上的 x86_64 库链接到 aarch64 目标应用中。
- 不要将 NV12 相机字节直接输入到 RGB 或 BGR 模型中。流水线或应用必须执行模型所需的精确预处理。
- 成功完成模型转换并不保证推理结果正确。请将数值输出和预处理方式与源框架进行对比。
- 应用会链接到与开发板兼容的 RKNN Runtime,并使用设备上已有的运行时;不应替换 reCamera Pro 上已安装的 RKNN Runtime。
故障排查
| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| Skill 未出现在列表中 | 代理尚未重新加载其用户级 Skill 目录 | 重启代理,并确认 Skill 已安装到上文所示目录 |
| 选择了错误的平台 | 将 SG2002/riscv64 reCamera 的说明混入了任务中 | 明确说明目标是 reCamera Pro、RV1126B 和 aarch64 |
| RKNN 转换失败 | Toolkit 版本、ONNX 算子支持或模型输入约定不兼容 | 让代理先检查 ONNX 模型,并使用 RKNN-Toolkit2 2.3.2 |
| INT8 精度较差 | 缺少校准图像或图像不具代表性 | 创建具有代表性的数据集,并在每行列出一张图像路径 |
| 可执行文件为 x86-64 | 使用了主机编译器而非 aarch64 交叉编译器 | 使用与目标兼容的编译器和 reCamera Pro sysroot 重新构建 |
| 二进制文件无法加载某个库 | sysroot、ABI 或运行时搜索路径与开发板不匹配 | 让代理检查 ELF 依赖,并将每个目标库与设备上的库进行对比 |
| 相机帧颜色或推理结果不正确 | NV12 到 RGB/BGR 的转换或归一化与模型不匹配 | 重新检查模型约定,并将预处理步骤显式化 |
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供不同层级的支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。