网络、时间与访问控制
Web UI 的 Device Info 区域涵盖了决定已部署的 reCamera Pro 在你网络中如何运行的设置:它的时钟、哪些远程访问服务是开放的,以及谁可以登录。首次 Wi-Fi 连接请参见 Access the device over Wi-Fi,本页讲的是设备接入网络后用于 长期运行 的配置。
Device Info 还会报告软硬件版本和资源使用情况——参见底部的 Basic information,以及系统设置中其余项目的 Back up and restore 和 Firmware update and recovery。
时间设置
系统时间会影响录像计划、文件时间戳和日志条目。在 Device Info → Time Settings 中进行设置。
- 每次重启后,以及将设备移动到无互联网访问的网络后,请核对时钟。
- 如果计划任务或录像目录落在错误的时间点,先检查时间——时钟错误是最常见原因。
网络设置(长期)
Device Info → Network Settings 显示 Wi-Fi 模组状态、已连接网络,以及详细的网络信息(点击已连接网络旁的感叹号可查看 IP/MAC 详情)。
对于长期部署:
- 在路由器上为设备的 MAC 地址保留一个固定 IP(DHCP 保留),或在资产清单中记录分配到的地址。
- 将设备放在只有目标客户端才能访问 Web UI 和开放服务的网络网段中。
连接设置:SSH、HTTP、串口
Device Info → Connection Settings 控制你如何连接到设备:
| 设置 | 作用 | 部署建议 |
|---|---|---|
| SSH remote connection | 启用/禁用对系统的 SSH 访问 | 开发和维护阶段启用;对不需要 Shell 访问的生产设备禁用 |
| HTTP settings | 配置设备的 HTTP 服务 | 将暴露范围限制在受信任网络 |
| Serial port baud rate | 设置串口的波特率 | 必须与集成的外部控制器/MCU 保持一致 |
禁用 SSH 或更改 HTTP 设置可能会使你当前的远程会话失效。在修改连接设置时,请保持 Web UI(或 192.168.42.1 的 USB 直连)可用,作为回退路径。
密码管理
管理员密码在 Device Info → System Settings 中修改。Web UI 登录使用用户名 admin;全新设备的初始密码为 recamera(首次登录时会要求你设置新密码)。
- 在部署前更改默认密码——否则任何知道默认密码的人都可以访问 Web UI,而且 web terminal / SSH root 登录(默认
root/recamera)与设备的凭据状态是共享的。 - 更改密码会影响 Web UI 登录;请记录新密码的存放位置。
基本信息
Device Info → Basic Information 显示软硬件版本以及系统资源的实时使用情况——这是技术支持首先会询问的信息。
在进行 updating firmware 或 collecting logs for support 时,请引用此页面上的固件版本。
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品时尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。