按症状排查
本页按你看到的现象来归类 reCamera Pro 常见问题,方便你直接跳转到对应解决方案。如果都不匹配,请先收集日志,再与技术支持分享。
| 症状 | 章节 |
|---|---|
| WebUI 反复提示 Wi-Fi 错误 / 无法预览 | 1. Wi-Fi 错误且无预览画面 |
| 上传 FP16 模型后 WebUI 卡死 | 2. 上传 FP16 模型导致 WebUI 卡死 |
Windows 通过 USB 无法访问 192.168.42.1 | 3. Windows USB 连接失败 |
| 插上 USB 后电脑无法上网 | 4. 主机电脑通过 USB 失去网络 |
| 设备需要完全重置 | 5. 恢复出厂设置 |
1. Wi-Fi 错误且无预览画面
症状:WebUI 反复弹出 Wi-Fi 连接错误提示,且无法显示实时预览画面。
解决方案:
- 检查设备供电是否正常——供电不稳定是最常见原因。
- 如果通过 Type-C 接口供电,请确保适配器支持 PD 协议。
- 为保证稳定运行,建议使用出厂附带的直流电源线(12 V,3 A)。
- 处理好供电后,在 Device Info → Network Settings 中确认 Wi-Fi 连接,并确认绿灯常亮,再重新打开预览。
2. 上传 FP16 模型导致 WebUI 卡死
症状:在固件 V1.1.1 及更早版本上,上传 FP16 精度模型会导致主系统进程卡死,WebUI 无响应。
术语说明
此问题适用于 FP16(16 位浮点)模型量化。一些旧文档中使用缩写 “FB16”——两者指的是同一种量化格式。
解决方案——根据可用条件选择任一方法:
方案 A:恢复出厂设置
长按设备侧面的按键 15 秒以恢复出厂设置。设备会在干净配置下重启,并移除有问题的模型。完整重置流程见 固件升级与恢复。
方案 B:通过 SSH 编辑配置文件
- 通过 USB 连接设备,并通过 SSH 登录。
- 打开
/userdata/config/rkipc.ini进行编辑。 - 在
[rc_model.0]段中,将model字段改为yolox_s.rknn。 - 保存并重启设备。
3. Windows USB 连接失败
症状:连接 Type-C 线后,在 Windows 上浏览器访问 http://192.168.42.1 无法打开。
解决方案:通常是 Windows 虚拟网卡没有自动获取 IP 地址。
- 打开 控制面板 → 网络和 Internet → 网络和共享中心 → 更改适配器设置。
- 找到名称类似
Remote NDIS based Internet Sharing Device或与 reCamera 相关的适配器(可通过拔插 USB 线观察哪个适配器消失又出现——那就是 reCamera Pro 接口)。 - 右键 → 属性。
- 双击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)。
- 选择 自动获得 IP 地址 和 自动获得 DNS 服务器地址。
- 点击确定,然后再次尝试访问
http://192.168.42.1。
4. 主机电脑通过 USB 失去网络
症状:通过 USB 将 reCamera 连接到电脑后,主机电脑无法访问互联网。
这是因为 USB 网卡在操作系统路由表中获得了更高优先级。解决方法见网络连接故障排查示意图。
5. 恢复出厂设置
如果以上情况都不适用且设备仍然异常,可恢复出厂设置:
- 硬件方式:长按侧面按键 约 15 秒,直到听到提示音。等待绿灯常亮。
- WebUI:Device Info → System Settings → Factory Reset。
关于哪些内容会保留、哪些会被清除,请参见 固件升级与恢复。
其他问题
- RTSP、录像或存储问题 → 参见 事件录像配置 和 查找录像与存储。
- 模型转换或推理问题 → 参见 AI 推理配置,自定义模型请参见 选择模型部署路径。
- API 调用失败 → 参见 API 故障排查(B4 / T3 占位)。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。