第一个任务:检测并录像
在快速上手中,您已经确认 AI 检测在实时预览中可以正常工作。本教程将把这种检测变成设备自主完成的动作:当目标出现时,reCamera Pro 自动开始录像——然后您在 Web UI 中回放这段视频。
整体流程:
1. 准备:选择模型和目标
- 确保 AI 推理正在运行:AI Inference → Inference Configuration → Inference Enable 打开,已选择一个检测模型作为 Running Model,状态为 Running。如果您尚未完成这些步骤,请参考快速上手的第 4 步。
- 决定什么应当触发录像。最简单的第一个任务:当有人走入画面时开始录像。可用的类别来自当前运行模型的输出(例如 Person、Vehicle、Hardhat、Mask、Safety Vest、Machinery)。
检测参数本身(类别、置信度/IOU 阈值、推理频率)是在 AI 推理配置页面中配置的——本教程只会引用这些参数。
2. 设置录像格式
在左侧导航栏中打开 Recording Settings。在页面顶部,选择录像文件格式:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| Recording Format | 保存文件的格式:MP4(视频)、JPG(图像)或 RAW(原始图像数据) |
在本教程中,选择 MP4。注意:当选择 MP4 时,每段录像的固定时长为 1 分钟。
本页面上的所有录像选项——触发方式、计划任务、存储配额——都在事件录像配置页面中有详细说明。
3. 配置 AI 推理触发器
在触发方式列表中,选择 AI Inference Trigger 并点击 Configure:
| 配置项 | 在本教程中如何设置 |
|---|---|
| Inference Task | 选择正在运行的 AI 推理任务 |
| Confidence Range | 保持默认范围,完成您的第一次录像 |
| Category Filter | 选择 Person(或您想检测的类别) |
| Trigger Area | 保持为空——未绘制区域时,整帧都会触发 |
您也可以使用 Schedule Management 限制规则生效的时间(例如仅在夜间)。对于第一次测试,保持计划覆盖当前时间即可。
4. 应用规则并触发一次录像
- 点击 AI Inference Trigger 旁边的 Apply。页面顶部的状态会显示当前激活的触发方式,例如 Current: AI Inference Trigger。
- 走入摄像头的视野(或将您选择的目标举到画面中)。
- 系统检测到目标后会自动开始录像。使用 MP4 格式时,录像片段长度为 1 分钟。
5. 查找并回放录像
仍然在 Recording Settings 中:
- 打开 File Preview——录制的文件会按日期分目录列出。
- 打开今天的文件:Web UI 会在页面内直接播放,您无需下载即可回看事件。
- 查看 Storage Management 以了解磁盘使用情况和文件保存位置。您可以设置存储配额并启用覆盖旧文件,以便始终保留最新的录像。
关于存储行为的详细说明(配额、磁盘已满策略、下载):请参见查找录像与存储。
结果
现在,您已经拥有一个独立运行的 AI 录像规则:无需电脑参与,设备可以自行检测并录像。典型的下一步操作包括:
- 使用 Trigger Area 将触发范围缩小到某个区域(入口、危险区域)。
- 在事件录像配置页面中切换或组合触发源——计划任务、GPIO、串口、HTTPS、循环或声音事件。
- 通过 MQTT 或 HTTP/UART 将检测结果发送到您自己的系统。
- 在将设备永久安装到位之前,先执行部署前检查清单。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。