Skip to main content

reCamera Pro 与 Home Assistant 集成:声音触发拍照告警

介绍​

本教程介绍如何将 reCamera Pro 与 Home Assistant(HA)集成,当检测到特定声音时,自动向 Home Assistant 仪表盘发送自定义消息和当前摄像头快照。通过使用 MQTT 协议进行双向通信,当 reCamera Pro 检测到指定声音(例如 “help”)且置信度超过阈值时,会自动向 HA 发送告警消息和实时图像。

硬件准备​

  • 一台运行 Home Assistant 的主机(支持 Docker、HA OS 或 venv 部署)
  • 一台 reCamera Pro 设备
reCamera Pro

在 HA 中安装 reCamera 插件​

我们将向 Home Assistant 添加一个 reCamera 插件,用于在 HA 中显示来自 reCamera Pro 的消息和图像。提供两种安装方式:自动安装脚本(推荐)和手动安装。

方法一:自动安装脚本(推荐)​

下载并运行 install.py 脚本,并输入 HA 配置目录,即可自动完成整个安装过程。

# Download install.py (includes all files, no additional downloads needed)
python3 install.py

# Or specify the configuration directory directly (non-interactive)
python3 install.py /home/zsz/HA/config

脚本将自动完成以下操作:

  1. 将集成代码复制到 custom_components/recamera_chat/
  2. 将前端文件复制到 www/recamera_chat/
  3. 将 recamera_chat 和 panel_custom 配置追加到 configuration.yaml(会自动备份原文件)
  4. 验证所有文件是否就位
tip

该脚本兼容 Linux / Windows / macOS,适用于包括 Docker、HA OS 和 venv 在内的所有部署方式。

安装完成后,跳转到 步骤 4:重启 Home Assistant。

方法二:手动安装​

步骤 1:下载部署包​

下载 recamera_chat.zip 部署包并解压。解压后的目录结构如下:

recamera_chat/
└── custom_components/
└── recamera_chat/
└── __init__.py
└── const.py
└── manifest.json
└── services.yaml
└── www/
└── recamera_chat/
└── panel.js
└── panel.html
└── configuration_snippet.yaml

步骤 2:将文件复制到 HA 配置目录​

将 custom_components 和 www 文件夹复制到 Home Assistant 配置目录中。

note

HA 配置目录的位置取决于你的安装方式:

  • HA OS:通过 Samba 或 SSH 访问 /config
  • Docker:挂载的配置目录(例如 /home/zsz/HA/config)
  • venv:你的 HA 安装目录
danger

www/ 和 custom_components/ 是同级目录,必须都直接放在配置根目录下。不要将 www/ 放在 custom_components/ 里面,否则侧边栏不会显示。

Docker 部署示例:

# Assuming the HA configuration directory is /home/zsz/HA/config
cd /home/zsz/HA/config

# Copy the integration files
cp -r recamera_chat/custom_components/recamera_chat custom_components/

# Copy the frontend files
cp -r recamera_chat/www/recamera_chat www/

复制后的目录结构如下:

/config/
└── custom_components/
└── recamera_chat/
└── __init__.py
└── const.py
└── manifest.json
└── services.yaml
└── www/
└── recamera_chat/
└── panel.js
└── panel.html
└── images/ # Images are automatically saved here
└── configuration.yaml

步骤 3:编辑 configuration.yaml​

在 HA 的 configuration.yaml 中添加以下配置:

# ===== reCamera Chat (MQTT Bidirectional Chat) =====
recamera_chat:
broker: 127.0.0.1 # MQTT broker address (127.0.0.1 if HA and broker are on the same host)
port: 1883 # MQTT broker port
# username: youruser # Uncomment and fill in if authentication is required
# password: yourpass
topic_in: recamera/chat/to_ha # reCamera publishes to this topic -> HA receives
topic_out: recamera/chat/to_camera # HA panel sends -> reCamera subscribes to this topic
message_field: "" # Leave empty = auto-extract message/text/payload/msg/content
max_history: 200 # Maximum number of message history entries

panel_custom:
- name: recamera-chat
sidebar_title: reCamera
sidebar_icon: mdi:camera
url_path: recamera-chat
module_url: /local/recamera_chat/panel.js?v=13
require_admin: false
warning

module_url 中的版本号(例如 ?v=13)必须与 panel.js 文件中的版本号一致。如果版本号不一致,浏览器可能会加载旧缓存,导致面板无法显示。

步骤 4:重启 Home Assistant​

重启 HA 以应用配置:

  • Web 界面:Settings -> System -> 右上角电源图标 -> Restart
  • 命令行(Docker):docker restart homeassistant

步骤 5:验证部署​

  1. 重启完成后,HA 侧边栏中应出现带有摄像头图标的 reCamera 选项卡。
  2. 点击它可以看到聊天界面,右上角状态应为 Connected。
  3. 在输入框中输入文本并按 Enter 或点击 Send 按钮。
  4. 订阅 recamera/chat/to_camera 的 reCamera 端应能收到消息。
warning

如果重启后侧边栏中没有出现 reCamera 选项卡,请按以下顺序排查:

  1. 检查 www/recamera_chat/panel.js 是否位于配置根目录下的 www/ 目录中(而不是 custom_components/www/ 下)
  2. 检查 configuration.yaml 中是否包含 panel_custom 配置块
  3. 检查 panel.js 中的 ?v=13 版本号是否与 configuration.yaml 中 module_url 的版本号一致
  4. 按 Ctrl+F5 强制刷新浏览器并清除缓存

配置 reCamera Pro​

由于本示例需要使用摄像头拍照,你需要先停止 reCamera Pro 的主进程以释放摄像头资源。运行以下命令:

pkill -x rkipc

停止主进程后,下载 Python 程序:reCamera 程序

修改程序配置参数​

下载程序后,需要修改以下参数才能正确运行:

# ===================== MQTT Configuration =====================

MQTT_HOST = "192.168.6.215" # MQTT Broker Address
MQTT_PORT = 1883 # MQTT Broker Port
TARGET_SOUND = "help" # Name of the sound to detect
CONFIDENCE_THRESHOLD = 94.0 # Trigger threshold, unit: percentage
MQTT_MESSAGE = "Someone is calling for help!!" # Message to send when triggered
  • MQTT_HOST:MQTT Broker 地址,填写你的 HA 主机 IP 地址
  • MQTT_PORT:MQTT Broker 端口,填写 1883
  • TARGET_SOUND:要检测的声音名称,填写 "help"
  • CONFIDENCE_THRESHOLD:触发阈值,单位:百分比,填写 94.0。只有当置信度超过该值时才会发送消息和图像。
  • MQTT_MESSAGE:触发时要发送的消息,你可以填写希望在 HA 面板上显示的内容。

将代码上传到 reCamera Pro 并执行​

  1. 使用以下命令将修改后的代码上传到 reCamera Pro:
scp voice_capture.py root@<device_IP>:/userdata
  1. 运行以下命令执行代码:
python3 ./voice_capture.py

预期结果​

  1. 启动声音检测程序后,reCamera Pro 会持续监测环境声音。
  2. 当检测到指定声音(例如 “help”)且置信度超过阈值时,会自动捕获当前场景。
  3. 它会通过 MQTT 向 Home Assistant 发送自定义告警消息和图像。
  4. HA 侧边栏中的 reCamera 面板会显示接收到的消息和图像。

故障排查​

问题可能原因解决方案
HA 侧边栏中没有 reCamera 选项卡文件路径错误或配置未生效检查 www/recamera_chat/panel.js 路径和 configuration.yaml 配置
面板显示 "Disconnected"MQTT 连接失败检查 MQTT broker 地址和端口是否正确
声音检测无响应麦克风未连接或权限不足确认 USB 麦克风已连接,并检查 reCamera Pro 上的音频设备
图像未显示摄像头资源被占用确认已执行 pkill -x rkipc 以释放摄像头

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供不同层级的支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...