Skip to main content

通过 HTTP 或 UART 发送检测结果

除了 MQTT 之外,reCamera Pro 还支持通过 HTTP 和 UART 将 AI 推理结果输出到外部系统。

HTTP 输出​

在 Web UI 中,进入 AI Inference → Inference Output Configuration,并选择 HTTP 作为输出方式。

HTTP 输出适用于与 REST API、webhook、自定义后端服务或支持 HTTP 请求的第三方平台进行集成。

UART 输出​

UART 输出通过扩展接口串口发送推理结果。这对于与通过串行协议通信的外部控制器、MCU 或工业设备集成非常有用。

配置 UART 输出​

  1. 在 AI Inference → Output Method 中选择 Serial Port。

UART AI output configuration

  1. 打开你的串口工具以接收推理结果。

UART AI output results

输出格式​

UART 输出包含与实时推理监控日志相同的字段(timestamp、task_type、class_id、class_name、score、bbox、detection_count)。

note

串口触发的触发命令(参见 Trigger Capture from External Devices)只能以 ASCII 格式发送。不支持 HEX 发送和中文字符。

相关页面​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...