Skip to main content

图像质量与低照度

使用 Web UI 调整 reCamera Pro 的视频编码方式和图像效果——包括低照度和昼/夜行为。所有设置都在实时预览页面:左侧是预览窗口,右侧是配置区域。

基本设置:视频编码​

在 Basic Settings 中,你可以分别配置主码流和子码流的编码参数。

参数说明
Resolution视频输出分辨率,例如 1920×1080(1080P)
Encoding Format视频编码格式,例如 H.264
Frame Rate (FPS)视频帧率,例如 30 FPS
GOP关键帧间隔——关键帧生成的频率
Bitrate Control Mode码率控制方式,例如 VBR(可变码率)
Max Bitrate视频码流的最大码率,单位 Kbps
Bitrate Quality编码质量等级

根据你的使用场景选择要配置的码流:

  • Main stream —— 高清预览、视频存储和 AI 分析。
  • Sub-stream —— 低带宽预览、远程查看或多通道接入。

修改任意参数后,点击 Save Video Settings 以生效。点击 Reset 可恢复或重新输入参数。

本页面还提供 Audio Settings 和 Audio Storage Settings 开关,你可以按需启用或禁用音频采集和音频存储。

显示设置:方向与昼/夜​

Display Settings 用于调整摄像头如何呈现图像。

参数说明
Flip镜像/翻转图像以匹配安装方向
Rotate旋转角度,例如 0°
Video Standard视频制式,例如 PAL(50HZ)

昼/夜切换也在同一页面配置:

参数说明
Switch Mode昼/夜模式的切换方式,例如自动
Switch Threshold Sensitivity触发切换的光照强度灵敏度
Switch Hysteresis Time切回前的延迟时间,用于避免频繁切换

低照度图像调节​

在基础图像调节区域,你可以选择一个配置档并调节:

  • 亮度
  • 对比度
  • 饱和度
  • 锐度
  • 色调
  • 曝光模式
  • 增益模式

低照度实用建议:

  1. 设置 Exposure Mode,让摄像头在昏暗场景中可以延长曝光时间;同时注意运动物体的拖影。
  2. 仅在必要范围内提高 Gain——过高的增益会带来噪点,也会降低 AI 检测的准确率。
  3. 对于 24/7 场景,使用 automatic 昼/夜切换,并设置适中的阈值和足够的滞回时间。
  4. 使用你的真实场景光照(室内、室外、逆光、夜间)重新检查图像,而不是只根据默认测试场景来判断。

修改任意参数后,点击 Save Display Settings / Save Configuration 以生效。

相关页面​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...