OSD 叠加与隐私遮罩
这两个功能都在 Web UI 的实时预览页面中进行配置:OSD Settings 用于在视频上添加文字叠加,Image Masking 用于隐藏敏感区域。
OSD 设置
OSD(On-Screen Display) 会在视频流上叠加通道名称、日期和时间以及设备序列号等信息——这对于监控、回放查看和设备识别非常有用。
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| Font Size | OSD 文本大小 |
| Font Color | OSD 文本颜色 |
| Color Mode | OSD 颜色模式,支持自定义颜色选项 |
| Channel Name Overlay | 在画面上显示通道名称 |
| Channel Name | 自定义通道名称,例如 Camera 01 |
| Channel Name Coordinates | 通道名称在画面上的显示位置 |
| Date and Time Overlay | 在画面上显示日期和时间 |
| Date Format | 日期显示格式 |
| Time Format | 时间显示格式,例如 24 小时制 |
| Show Weekday | 是否显示星期 |
| Date and Time Coordinates | 日期/时间在画面上的显示位置 |
| Serial Number Overlay | 是否显示设备序列号 |
OSD 位置使用相对坐标,因此你可以在布局允许的任意位置放置文本——也可以直接在预览中拖动文本到你喜欢的位置。
配置完成后,点击 Save Settings 以应用 OSD 参数。
图像遮罩(隐私遮罩)
Image Masking 用于配置隐私遮罩区域,以遮挡画面中敏感的部分,从而确保隐私信息不会出现在实时预览、录像或视频流中。
你可以手动添加遮罩,也可以让 Web UI 自动绘制。添加完成后保存设置——效果会立即在预览中显示。
典型场景:
- 遮挡办公区域中的敏感信息
- 遮挡住宅、门牌号、屏幕等私人区域
- 满足公共或共享空间中的视频隐私保护要求
验证效果
保存后,从图像可能出现的两个位置进行检查:
- 实时预览——确认在当前分辨率下,OSD 文本清晰可读,遮罩能完全覆盖目标区域。
- 录像和视频流——拍一张照片、录一段短视频,并在启用时观看 RTSP 视频流,确认叠加/遮罩是写入输出中的,而不仅仅是在浏览器中显示。
相关页面
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。