Skip to main content

配置事件录像

reCamera Pro 支持规则触发录像。在 Web UI 中,点击左侧菜单中的 Recording Settings,然后点击 Recording Configuration。

该页面包含四个模块:

  • Recording Configuration — 触发规则、视频格式、录像计划
  • Storage Management — 设备存储空间
  • File Preview — 已录制的视频文件
  • Schedule Management — 录像规则的生效时间段

录像格式​

参数说明
Recording FormatMP4(视频)、JPG 图像数据或 RAW 原始图像数据

当选择 MP4 时,每段录像的固定时长为 1 分钟。

触发方式​

在录像配置页面,每种触发方式都有 Configure 和 Apply 按钮。点击 Configure 设置参数,然后点击 Apply 以启用。顶部状态会显示当前生效的触发方式,例如 “Current: Sound Event Trigger”。

AI 推理触发​

当 AI 模型识别结果满足你的条件时自动触发录像。

配置项说明
Inference Task选择用于触发录像的 AI 推理任务
Confidence RangeAI 识别结果的置信度阈值范围
Category Filter触发录像的目标类别(例如 Person、Vehicle、Hardhat)
Trigger Area触发用的多边形屏幕区域;默认是整帧画面

定时触发​

按固定时间间隔触发录像。

配置项说明
Trigger Interval以秒为单位的时间间隔
note

Scheduled Trigger 按固定间隔触发录像。下面的 Schedule Management 控制的是允许任意触发生效的时间段。它们是相互独立的功能。

GPIO 触发​

通过外部硬件信号触发录像。

配置项说明
GPIO Pin Name选择 GPIO 引脚
Pin State引脚默认状态,例如悬空
Trigger Signal触发电平,例如高电平
Debounce Duration去抖动时间,单位为毫秒

适合集成外部传感器、按键、门磁、PIR 传感器或继电器。

串口触发​

通过串口命令触发录像。

配置项说明
Serial Port Name要监听的串口,例如 ttyS4
Trigger Command触发录像的串口命令

适合集成外部控制器、MCU 或工业设备。

HTTPS 触发​

通过网络请求触发录像。页面会显示可供外部系统调用的 HTTPS 触发地址。

适合集成第三方平台、报警系统或自动化脚本。

循环触发​

连续或周期性录像,用于全天候监控或持续数据采集。

声音事件触发​

基于声音模型识别到的音频事件触发录像。

配置项说明
Sound Category Filter触发录像的声音类别
Continuous Activity Window要求的连续活动时长(毫秒)
Confidence Range声音识别的置信度阈值

要训练自定义声音模型,请参阅 Train a Sound Model。

时间表管理​

使用每周时间表(星期 × 小时网格)设置录像规则的生效时间段。点击或拖动单元格以选择时间段。

快捷方式说明
Weekdays (9 AM – 6 PM)白天工作时间
Night (6 PM – 6 AM)夜间录像
All Day (24 Hours)全天录像
Clear清除已选择的时间段

相关页面​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...