Skip to main content

上传并配置 RKNN 模型

如果你已经有一个 .rknn 模型文件(参见 选择模型部署路径),可以将其上传到 reCamera Pro,并通过 Web UI 进行配置。

上传模型​

  1. 在 Web UI 中,进入 AI Inference → Model Management。
  2. 点击 Upload Model。
  3. 拖拽或选择你的 .rknn 文件。

上传完成后,模型会出现在 Model Management 列表中。

模型字段​

字段描述
Model File设备上的文件名
Model Name显示名称
Framework运行时框架(RKNN)
Algorithm算法类型,例如 YOLO、nanodet
Type任务类型,例如 Detection
Version模型版本
Size文件大小
Operations配置或删除

配置模型​

每个模型都有一个 Configure 页面,用于设置基本信息、检测类别和后处理参数。

配置项描述
Model Name显示名称
Framework运行时框架,例如 RKNN
Version模型版本
Type任务类型,例如 Object Detection
Algorithm算法,例如 YOLOv5
Author作者信息
Description模型描述
Detection Categories模型输出类别的名称
Post-processing ConfigurationIOU、Confidence、max_obj

检测类别​

类别可以手动添加,也可以从 TXT 文件批量导入。配置好类别后,推理结果会使用你设置的类别名称进行显示和输出。

后处理参数​

参数描述
IOU用于边界框非极大值抑制的交并比阈值
Confidence目标检测置信度阈值
max_obj每帧输出的最大目标数量

点击 Save 以应用。

运行模型​

  1. 进入 AI Inference → Inference Configuration。
  2. 启用推理,将你上传的模型选择为 Running Model,并设置推理频率。
  3. 点击 Save Configuration。

相关页面​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...