Skip to main content

SenseCraft ONNX-to-RKNN 转换

reCamera Pro 集成了一个通往 SenseCraft 的入口。SenseCraft 是一个基于云的平台,可将 ONNX 模型转换为 RKNN 格式。通过它,你可以在无需本地安装 RKNN-Toolkit2 的情况下部署自定义模型。

访问 SenseCraft​

  1. 在 Web UI 中,进入 AI Inference。
  2. 点击 View SenseCraft Models。

转换工作流程​

  1. 点击 View SenseCraft Models 打开转换界面。
  2. 选择要转换的 ONNX 模型文件。
  3. 可选地上传一个 量化数据集。如果未提供,系统将使用默认数据集。
  4. 点击 Start Conversion。
  5. 转换完成后,生成的 RKNN 模型即可部署到 reCamera Pro。

何时使用 SenseCraft 与 RKNN-Toolkit2​

因素SenseCraftRKNN-Toolkit2
部署环境无需配置(云端)本地 Python 环境
量化控制基础(默认或自定义数据集)完整(INT8/FP16,自定义校准,层级控制)
速度上传 + 等待本地转换
最适合快速部署生产级优化

如需完整的量化控制,请参阅 RKNN-Toolkit2 转换。

相关页面​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...