Skip to main content

Web UI 参考

reCamera Pro 自带 Web UI。将设备连接到你的网络,在浏览器中打开其 IP 地址并登录(默认凭据:root / recamera——在部署前请更改,参见 网络、时间和访问)。

本页是一个现场级索引:针对每个 Web UI 模块,列出你可以配置的关键设置,并链接到任务指南,说明在何时以及如何使用它们。

模块总览​

Web UI 模块功能说明完整指南
实时预览实时视频、拍照、录像、主/子码流切换预览、抓拍和录像
基本/显示设置分辨率、编码、FPS、GOP、码率;翻转/旋转、昼夜切换、图像调节图像质量与低照度
OSD 设置通道名称、日期/时间、序列号叠加OSD 与隐私遮罩
图像遮罩对敏感区域进行隐私遮挡OSD 与隐私遮罩
流媒体设置面向第三方平台和 NVR 的 RTSP 流通过 RTSP 推流视频
AI 推理模型管理、上传、配置、推理控制、监控、输出配置检测
录像设置触发规则(AI / 定时 / GPIO / 串口 / HTTPS / 循环 / 声音)、存储、文件预览配置事件录像
设备信息系统信息、时间、网络(WiFi)、连接设置(SSH/HTTP/波特率)、固件、配置导出/导入网络、时间和访问
终端实时系统日志和浏览器终端控制台终端、SSH 与调试 UART

实时预览​

页面左侧显示实时视频预览;右侧显示配置面板。

  • 开始/停止播放 — 在浏览器中播放当前摄像头画面
  • 主码流 / 子码流 — 主码流用于高清预览、存储和 AI 分析;子码流用于低带宽或多通道查看
  • 拍照 / 录像 — 从当前画面抓拍静态图像或录制视频片段
  • 音量 / 连接状态 — 播放音量和实时连接状态;当设备断开或码流异常时会出现故障提示

基本设置(视频编码)​

主码流和子码流分别配置;点击 保存视频设置 生效,点击 重置 恢复。

参数说明
分辨率视频输出分辨率,例如 1920×1080(1080P)
编码格式视频编码格式,例如 H.264
帧率 (FPS)视频帧率,例如 30 FPS
GOP关键帧间隔
码率控制模式例如 VBR(可变码率)
最大码率最大码率,单位 Kbps
码率质量编码质量等级

可以在此启用或禁用音频采集和音频存储(音频设置 / 音频存储设置)。

显示设置​

分组参数
方向翻转、旋转(例如 0°)、视频制式(例如 PAL 50Hz)
昼/夜切换模式(例如自动)、切换阈值灵敏度、切换滞后时间
图像调节亮度、对比度、饱和度、锐度、色调、曝光模式、增益模式(基于配置文件)

OSD 设置​

叠加内容渲染在视频画面上。坐标为相对位置,也可以直接拖动调整。

配置项说明
字体大小 / 字体颜色 / 颜色模式OSD 文本外观,支持自定义颜色
通道名称叠加 / 名称 / 坐标例如 “Camera 01”,并在画面中定位
日期和时间叠加 / 日期格式 / 时间格式 / 显示星期 / 坐标时间叠加选项
序列号叠加显示或隐藏设备序列号

图像遮罩​

手动或自动绘制隐私遮罩,以在预览、录像和码流中遮挡敏感区域(办公室、住宅、门牌号、屏幕)。遮罩在保存后立即生效。

流媒体设置​

按码流(主/子)分别配置:

参数说明
码流设置开关启用或禁用当前码流的推流
流媒体协议例如 RTSP
认证类型例如无认证
应用设置保存并应用配置

配置完成后,第三方客户端、平台或 NVR 可以通过码流地址拉取视频画面。

AI 推理​

子模块关键字段
模型管理模型文件、模型名称、框架(例如 RKNN)、算法(例如 YOLO、nanodet)、类型(例如检测)、版本、大小、操作(配置 / 删除)
上传模型拖拽或文件选择器;RKNN 模型文件
SenseCraft 模型转换入口 View SenseCraft Models;将 ONNX 转换为 RKNN(量化数据集可选)
模型配置模型名称、框架、版本、类型、算法、作者、描述、检测类别(手动或 TXT 导入)、后处理(IOU、置信度、max_obj)
推理配置推理启用、运行模型、推理频率 (FPS)、推理状态、实时推理 FPS
实时监控日志字段:timestamp、task_type、class_id、class_name、score、bbox、detection_count;控制:禁用、暂停或清空
推理输出输出模板、任务类型以及输出方式:HTTP、MQTT 或 UART

字段详情和工作流:参见 配置检测。输出集成: HTTP/UART、MQTT。

录像设置​

子模块关键字段
录像配置录像格式、触发规则、时间计划
触发方式AI 推理触发(类别、置信度范围、触发区域)、定时触发(间隔)、GPIO 触发(引脚、状态、信号、防抖)、串口触发(端口、命令)、HTTPS 触发(触发 URL)、循环触发(持续)、声音事件触发(Sound Lab 模型和声音类别)
计划管理录像规则的生效时间段
存储管理查看和管理设备存储空间
文件预览浏览已录制的视频文件

操作步骤:参见 配置事件录像 和 查找录像与存储。

设备信息​

子模块关键字段
基本信息硬件/软件版本、系统资源使用情况
时间设置系统时间
网络设置WiFi 状态;每个已连接网络的详细网络信息
连接设置SSH 远程连接启用、HTTP 设置、串口波特率
系统设置固件版本和更新、重启、更改密码、恢复出厂设置
导出/导入配置导出会下载一个设置文件(tar);导入会加载该文件并在重启后生效

详情: 网络、时间和访问、固件更新与恢复、备份与恢复。

终端​

  • 系统日志 — 实时运行日志;可按级别或关键字过滤、清空,或下载日志文件用于分析和支持
  • 终端控制台 — 通过浏览器登录设备 shell,无需 SSH 工具(默认 root / recamera)

详情: 终端、SSH 与调试 UART;用于技术支持的日志收集: 收集日志。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用产品时尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...