Skip to main content

使用 reCamera 进行 UDP 人脸分析

介绍​

本示例演示如何使用 reCamera 构建一个实时人脸分析系统。该系统可以执行:

  • 人脸检测:使用 YOLO 人脸检测模型
  • 属性分析:使用 FairFace 模型进行年龄、性别和种族估计
  • 情绪识别:7 类情绪检测
  • UDP 流式传输:通过 UDP 将带有检测元数据的 JPEG 帧发送到 PC

C++ 应用程序在 reCamera 上运行,并通过 UDP 推送视频帧以及检测结果(边界框、属性)。在你的 PC 上运行的 Python 接收脚本会实时显示带标注的视频流。

主要特性:

  • 具有置信度阈值控制的实时人脸检测
  • 每张人脸的多属性分析(性别、年龄、种族、情绪)
  • 使用 JPEG 压缩的高效 UDP 流式传输
  • 跳帧推理以降低 CPU/TPU 负载
  • 详细的性能统计

演示搭建​

要搭建本示例,你需要:

  1. 在你的 PC 上交叉编译 C++ 程序
  2. 在 ReCamera 上运行已编译的可执行文件
  3. 在你的 PC 上运行 Python 接收脚本

1. 编译 C++ 程序​

note

在构建此解决方案之前,请确保你已经按照主项目文档配置好了 ReCamera-OS 环境。

在运行 cmake 之前,为 ReCamera-OS 构建环境设置以下环境变量:

export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH

首先,确保你拥有所需的模型:

  • yolo_face.cvimodel - YOLO 人脸检测模型
  • age_gender_race.cvimodel - 用于年龄/性别/种族的 FairFace 模型
  • emotion.cvimodel - 情绪识别模型

你可以从 sscma-example-sg200x v1.0.1 发布页下载这三个模型文件,或者训练你自己的模型,然后将其量化/转换为 .cvimodel 格式。

进入解决方案目录并编译:

git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)

编译后的可执行文件位置为:build/face_udp

note

代码仓库在解决方案文件夹中已包含预编译模型:

  • yolo-face_mixfp16.cvimodel
  • age_gender_race_bf16.cvimodel
  • emotion_bf16.cvimodel

2. 配置 ReCamera​

warning

在运行 C++ 程序之前,必须先停止默认的 Node-RED 服务,因为它们会占用相机资源。请通过 SSH 运行以下命令:

sudo mv /etc/init.d/S03node-red /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S91sscma-node /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S93sscma-supervisor /etc/init.d/disable/

3. 在 ReCamera 上运行可执行文件​

将编译好的可执行文件和模型上传到 ReCamera 上的 /home/recamera/,然后运行:

chmod +x face_udp
./face_udp <yolo_face.cvimodel> <age_gender_race.cvimodel> <emotion.cvimodel> [single|multi] [threshold] [skip] [udp_ip] [udp_port] [log_every_n_infer]

参数说明​

ParameterDescriptionDefault
yolo_face.cvimodelYOLO 人脸检测模型(必需)-
age_gender_race.cvimodelFairFace 模型(必需)-
emotion.cvimodel情绪模型(必需)-
single|multiYOLO head 类型multi
threshold检测阈值0.5(multi)/ 0.7(single)
skip每 N 帧进行一次推理3(multi)/ 1(single)
udp_ip用于 UDP 的 PC IP 地址-
udp_portUDP 端口号-
log_every_n_infer每 N 次推理打印一次日志20

示例命令​

基础用法(无 UDP 流式传输):

./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bf16.cvimodel

启用 UDP 流式传输:

./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bfpf16.cvimodel multi 0.5 3 192.168.31.100 5001
note

请记得将 192.168.31.100 替换为与你的 ReCamera 处于同一网络中的 PC 实际 IP 地址。

4. 在 PC 上运行 Python 接收端​

在你的 PC 上,确保已安装带有所需库的 Python:

pip install opencv-python numpy

进入解决方案目录并运行:

cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
python3 udp_receiver.py

预期输出​

在 ReCamera 终端上​

程序将每 2 秒显示一次实时性能统计:

========== Performance Stats (Last 2 Seconds) ==========
Video FPS: 30.2 | UDP FPS: 9.8
Frames: 300 | Inferences: 100

Average YOLO Timing:
Preprocess: 0.9 ms
Inference: 35.5 ms
Postprocess: 32.3 ms
Total: 68.7 ms

Average Attribute/Emotion Overhead:
mmap: 1.2 ms
AGR: 45.3 ms/frame | 45.3 ms/face
EMO: 12.1 ms/frame | 12.1 ms/face

UDP Send:
avg_send: 2.1 ms | throughput: 850.5 kbps
======================================

在 Python 接收端窗口中​

PC 将显示一个窗口,其中包括:

  • 带 JPEG 帧的实时视频流
  • 人脸边界框(绿色矩形)
  • 左上角的属性标签:
    • 性别(Male/Female)
    • 年龄范围
    • 种族分类
    • 情绪(angry/disgust/fear/happy/sad/surprise/neutral)

故障排查​

相机访问错误​

如果你看到 “No camera” 错误:

  • 确保已停止 Node-RED 服务(参见上面的步骤 2)
  • 检查相机连接

UDP 连接失败​

如果 PC 未收到数据:

  • 确认 PC 和 ReCamera 处于同一网络
  • 检查 PC 上的防火墙设置
  • 确认 UDP 端口 5001 未被阻塞
  • 使用 ping 测试设备之间的连通性

模型加载错误​

如果模型加载失败:

  • 确认模型文件已上传到 /home/recamera/
  • 使用 ls -la 检查文件权限
  • 确保有足够的存储空间

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...