reComputer AI Industrial R2000 刷写操作系统

reComputer AI Industrial R2000 系列由 Raspberry Pi CM5 和 Hailo-8 AI 加速器驱动,这款紧凑的边缘 AI 系统提供 26 TOPS 算力,用于实时多通道视觉处理。配备四核 Cortex-A76 CPU、高达 16GB RAM、64GB eMMC 和多样化接口,确保无缝集成到工业 AI 应用中。
硬件要求
您需要准备以下硬件
- reComputer AI Industrial R2000 x 1
- 主机电脑(Windows/Mac/Linux)x 1
- 以太网线 x 1
- 电源适配器(12V-24V)自备
- USB Type-C 线 x 1
软件要求
刷写操作系统
Windows 主机电脑
-
步骤 1. 从 这里 下载 Raspberry Pi Imager 软件
-
步骤 2. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 步骤 3. 在键盘上按 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项 窗口

- 步骤 4. 点击 选择操作系统 并选择您偏好的操作系统

注意: 您可以通过导航到 其他通用操作系统 来选择其他操作系统,如 64位 Ubuntu

或者您可以使用此链接下载镜像文件:
-
步骤 5. 点击 选择存储设备
-
步骤 6. 最后,点击 写入

请等待几分钟直到刷写过程完成。
MAC 主机电脑
在进行以下步骤之前,您需要安装 homebrew。
请打开终端并输入 brew -V 来检查您是否已正确设置 homebrew 环境,您应该看到已安装的 homebrew 环境版本。
-
步骤 1. 通过访问 此链接 下载并安装 Raspberry Pi Imager 应用程序
-
步骤 2. 打开 Raspberry Pi Imager 应用程序

- 步骤 3. 在键盘上按 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项 窗口

在这里您可以 设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 wifi、设置本地设置 等等
- 步骤 4. 点击 选择操作系统 并选择您偏好的操作系统

注意: 您可以通过导航到 其他通用操作系统 来选择其他操作系统,如 64位 Ubuntu

或者您可以使用此链接下载镜像文件:
-
步骤 5. 点击 选择存储设备
-
步骤 6. 最后,点击 写入

Linux 主机电脑
- 步骤 1. 下载 snap
sudo apt install snap
- 步骤 2. 下载 rpi-imager
snap install rpi-imager
- 步骤 3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件
rpi-imager
结果如下所示:

- 步骤 4. 按键盘上的 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项 窗口

在这里您可以 设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 wifi、设置本地设置 等等
- 步骤 5. 点击 CHOOSE OS 并选择您首选的操作系统

注意: 您可以通过导航到 Other general purpose OS 来选择其他操作系统,如 64-bit Ubuntu

或者您可以使用此链接下载镜像文件:
-
步骤 6. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 7. 最后,点击 NEXT 和 YES

请等待几分钟直到刷写过程完成。 结果如下所示:

从 NVME 启动
更新 EEPROM
此方法适用于您有 SSD 并且已经通过 emmc 成功启动设备的情况。请确保您的系统是最新的 Raspberry Pi 系统(Bookworm 或更高版本),并且您的 RPi 5 固件已更新到 2023-12-06(12月6日)或更新版本,否则可能无法识别 NVME 相关配置。
步骤 1:确保您的 Raspberry Pi 系统是最新的(Bookworm 或更高版本),输入以下命令更新 RPi 5 固件:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config
向下滚动到 Advanced Options 并按回车键:

向下滚动到 Bootloader Version 并按回车键:

最后选择 Latest,并按回车键:

在这里选择 No - 您需要 latest 引导加载程序。

通过选择 Finish 退出工具:

如果询问是否重启,选择 Yes。

步骤 2:在主屏幕上点击 Applications =>Accessories =>SD Card Copier,运行 SD Card Copier 程序,将操作系统复制到 NVME SSD,如下图所示。

设置树莓派从 NVMe SSD 启动
如果您可以轻松访问 SD 卡插槽,您可以关闭树莓派,取出 SD 卡,(如果一切按预期工作)下次启动时它应该会自动从 NVMe 驱动器启动。但是,如果您想将 SD 卡留在原位并仍然从 NVMe 启动,您需要更改启动顺序。
步骤 1:输入以下命令:
sudo raspi-config
向下滚动到 Advanced Options 并按回车键:

步骤 2:向下滚动到 Boot Order 并按回车键:

步骤 3:选择 NVMe/USB Boot 并按回车键:

配置将被确认。按回车键:

步骤 4:通过选择 Back 或按 Esc 键返回到第一个屏幕。然后使用右光标键导航到 Finish。

系统会询问您是否要立即重启。点击 Yes:

将 ubuntu 刷写到 NVME
首先:使用 SD 卡更新 EEPROM
请参考此链接。
要将 NVMe 启动顺序设置为最高优先级,请使用以下命令:
sudo rpi-eeprom-config --edit
然后按如下方式更改 rpi-eeprom-config:
BOOT_UART=1
BOOT_ORDER=0xf461
NET_INSTALL_AT_POWER_ON=1
PCIE_PROBE=1
使用 Ctrl+X 并输入 y 来保存结果。结果如下:

第二步:将 Ubuntu 烧录到 NVMe
打开 Raspberry Pi Imager:

选择 Ubuntu 操作系统:

最后,点击 Next 并等待烧录过程完成。
第三步:替换操作系统文件
通过此链接安装 pcie-fix.dtbo
将 pcie-fix.dtbo 复制到 /overlays 文件夹,如下所示:

修改 config.txt,在文件末尾添加 dtoverlay=pcie-fix,如下所示:

然后使用 Ctrl+X 并输入 y 来保存此文件。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。