Skip to main content

reComputer AI 和工业版 R2000 常见问题

本页面包含针对 reComputer AI 和工业版 R2000 的已验证解答。每个解答都会说明适用的产品型号和固件模式,并给出其最后一次根据当前官方资料验证的日期。

在开始之前​

  • 确认具体型号:reComputer AI R2000(基于 Raspberry Pi 5)或 reComputer AI Industrial R2000(基于 Raspberry Pi CM5)。
  • 在执行与版本相关的步骤前,检查当前使用的 Raspberry Pi OS 镜像版本。
  • 本页答案最后验证时间为 2026-11-10;如果你在此之后阅读,请重新核对文中链接的官方资料。

产品与服务​

reComputer AI R2000 是否支持一种预配置的软硬件解决方案,具备外部 GPIO、内置 26 TFLOPS Hailo 10 模块以及无风扇散热?是否有满足这些需求的标准或定制产品?​

适用范围: reComputer AI R2000 系列以及需要定制预配置软硬件解决方案的项目

最后验证时间: 2026-11-01

reComputer AI R2000 的机壳本身不提供通用 GPIO,仅提供 DI/DO、RS485 和 RS232 等接口。目前推荐的解决方案是 reComputer AI R2130-12,它带有内部 Raspberry Pi 40 针 GPIO 和内置 Hailo NPU。

参考资料:

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...