reComputer Industrial R20xx 刷写操作系统

reComputer Industrial R20xx 系列由 Raspberry Pi CM5 和 Hailo-8 AI 加速器驱动,这款紧凑型边缘 AI 系统可提供 26 TOPS 的算力,用于实时多通道视觉处理。凭借四核 Cortex-A76 CPU、最高 16GB 内存、64GB eMMC 和多功能接口,它能够无缝集成到工业 AI 应用中。
硬件需求
你需要准备以下硬件
- reComputer Industrial R20xx x 1
- 主机电脑(Windows/Mac/Linux)x 1
- 以太网线 x 1
- 电源适配器(12V-24V)自备
软件需求
刷写操作系统
设备出厂时已预装并预烧录系统镜像。 首次上电后,你可以使用以下默认账号登录:
- 用户名: recomputer
- 密码: 12345678
出于安全考虑,建议你在登录后立即修改密码。
适用于 Windows 主机电脑
- 步骤 1. 点击下面的链接下载设备镜像文件 选择最后一个并点击日期链接进行下载:

-
步骤 2. 从**这里**下载 Raspberry Pi Imager 软件
-
步骤 3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 步骤 4. 在键盘上按下 CTRL + SHIFT + X 打开 Advanced options 窗口

- 步骤 5. 点击 CHOOSE OS 并选择下载好的镜像文件。

继续烧录镜像直到成功完成。
拔下 USB-C 接口,再次按下启动按钮,然后开关电源。如果你可以正常登录系统,则说明镜像已成功烧录并可以正常使用。
适用于 MAC 主机电脑
在进行以下步骤之前,你需要先安装 homebrew。
请打开终端并输入 brew -V 来检查是否已正确配置 homebrew 环境,你应该能看到已安装的 homebrew 环境版本。
-
步骤 1. 访问此链接下载并安装 Raspberry Pi Imager 应用
-
步骤 2. 打开 Raspberry Pi Imager 应用

- 步骤 3. 在键盘上按下 CTRL + SHIFT + X 打开 Advanced options 窗口

在这里你可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 WiFi、设置本地化选项等
- 步骤 4. 点击 CHOOSE OS 并选择你偏好的操作系统

**注意:**你可以通过进入 Other general purpose OS 来选择其他操作系统,例如 64-bit Ubuntu

或者你可以使用此链接下载镜像文件:
-
步骤 5. 点击 CHOOSE STORAGE
-
步骤 6. 最后点击 WRITE

适用于 Linux 主机电脑
- 步骤 1. 下载 snap
sudo apt install snap
- 步骤 2. 下载 rpi-imager
snap install rpi-imager
- 步骤 3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件
rpi-imager
结果如下所示:

- 步骤 4. 在键盘上按下 CTRL + SHIFT + X 打开 Advanced options 窗口

在这里你可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 WiFi、设置本地化选项等
- 步骤 5. 点击 CHOOSE OS 并选择你偏好的操作系统

**注意:**你可以通过进入 Other general purpose OS 来选择其他操作系统,例如 64-bit Ubuntu

或者你可以使用此链接下载镜像文件:
-
步骤 6. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择已连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 7. 最后点击 NEXT 和 YES

请等待几分钟,直到刷写过程完成。 结果如下所示:

从 NVME 启动
更新 EEPROM
如果你有一块 SSD,并且已经通过 eMMC 成功启动了设备,则此方法适用。请确保你的系统为最新的 Raspberry Pi 系统(Bookworm 或更高版本),并且你的 RPi 5 固件已更新到 2023-12-06(12 月 6 日)或更新版本,否则可能无法识别与 NVME 相关的配置。
步骤 1:确保你的 Raspberry Pi 系统是最新的(Bookworm 或更高版本),输入以下命令来更新 RPi 5 固件:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config
向下滚动到 Advanced Options 并按回车:

向下滚动到 Bootloader Version 并按回车:

最后选择 Latest,然后按回车:

此处选择 No——你需要的是 latest 引导加载程序。

然后通过选择 Finish 退出该工具:

如果提示重启,请选择 Yes。

步骤 2:在主屏幕上点击 Applications =>Accessories =>SD Card Copier,运行 SD Card Copier 程序,并按照下图所示将操作系统复制到 NVME SSD。

将 Raspberry Pi 设置为从 NVMe SSD 启动
如果你可以方便地访问 SD 卡槽,可以先关闭你的 Pi,弹出 SD 卡,然后(如果一切正常工作)下次启动时它应该会自动从 NVMe 硬盘启动。如果你想让 SD 卡保持原位但仍然从 NVMe 启动,则需要更改启动顺序。
步骤 1:输入以下命令:
sudo raspi-config
向下滚动到 Advanced Options 并按回车:

步骤 2:向下滚动到 Boot Order 并按回车:

步骤 3:选择 NVMe/USB Boot 并按回车:

配置将被确认。按 Enter:

步骤 4:通过选择 Back 或按 Esc 键返回第一个界面。然后使用右方向键移动到 Finish。

系统会询问你是否要立即重启。点击 Yes:

技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。