Skip to main content

reComputer Industrial R22xx 刷写系统

reComputer Industrial R22xx 系列由 Raspberry Pi CM5 和 Hailo-8 AI 加速器驱动,这款紧凑型边缘 AI 系统可提供 26 TOPS 算力,用于实时多通道视觉处理。凭借四核 Cortex-A76 CPU、最高 16GB 内存、64GB eMMC 以及多样化接口,它可确保无缝集成到工业 AI 应用中。

硬件需求

你需要准备以下硬件

  • reComputer Industrial R22xx x 1
  • 主机电脑(Windows/Mac/Linux)x 1
  • 以太网线 x 1
  • 电源适配器(12V-24V)自备

软件需求

刷写系统

适用于 Windows 主机电脑

  • 步骤 1. 点击下面的链接下载设备镜像文件 选择最后一个,并点击日期链接进行下载:
  • 步骤 2.这里 下载 Raspberry Pi Imager 软件

  • 步骤 3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

  • a.点击此处下载 rpiboot 安装程序,以安装必要的驱动和启动工具。

  • b.通过 USB Type-C 线将 reComputer R2200 连接到电脑。

  • c.Windows 现在会发现新硬件并安装必要的驱动程序。

  • d.搜索之前安装的 rpiboot 工具并打开它。

  • e.打开文件资源管理器,你会看到 Compute Module 5 的 eMMC 显示为一个 USB 大容量存储设备。

  • f.从 https://www.raspberrypi.org/software/ 下载 Raspberry Pi Imager 软件。

  • g.打开 Raspberry Pi Imager 软件。

pir

  • 步骤 4. 选择已下载的镜像文件。

pir

pir

  • 步骤 5. 在 Storage 选项卡中,选择要写入镜像的存储设备。选择 Next。

pir

  • 步骤 6. Raspberry Pi OS 和部分第三方操作系统支持自定义。如果你正在安装其中一种操作系统,可以使用 Imager 中接下来的步骤进行自定义。这些步骤是可选的,可以通过选择 Skip customisation 跳过。更多配置说明请参考 这里

pir

继续烧录镜像直到成功完成。

pir

拔掉 USB-C 接口,再次按下启动按钮,然后重新上电/断电。如果你可以正常登录系统,则说明镜像已经烧录成功,可以正常使用。

适用于 MAC 主机电脑

caution

在进行以下步骤之前,你需要先安装 homebrew 请打开终端并输入 brew -V 来检查是否已正确配置 homebrew 环境,你应该能看到已安装的 homebrew 环境版本。

  • 步骤 1. 访问此链接下载并安装 Raspberry Pi Imager 应用

  • 步骤 2. 打开 Raspberry Pi Imager 应用

pir

  • 步骤 3. 在键盘上按下 CTRL + SHIFT + X 打开 Advanced options 窗口

pir

在这里你可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 Wi-Fi、设置本地化选项

  • 步骤 4. 点击 CHOOSE OS 并选择你偏好的操作系统

pir

注意: 你可以通过进入 Other general purpose OS 选择其他操作系统,例如 64-bit Ubuntu

或者你也可以使用此链接下载镜像文件:

Ubuntun for raspberry-pi

  • 步骤 5. 点击 CHOOSE STORAGE

  • 步骤 6. 最后点击 WRITE

pir

适用于 Linux 主机电脑

  • 步骤 1. 下载 snap
sudo apt install snap
  • 步骤 2. 下载 rpi-imager
snap install rpi-imager
  • 步骤 3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件
rpi-imager

结果如下所示:

pir

  • 步骤 4. 在键盘上按下 CTRL + SHIFT + X 打开 Advanced options 窗口

pir

在这里你可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 Wi-Fi、设置本地化选项

  • 步骤 5. 点击 CHOOSE OS 并选择你偏好的操作系统

注意: 你可以通过进入 Other general purpose OS 选择其他操作系统,例如 64-bit Ubuntu

或者你也可以使用此链接下载镜像文件:

Ubuntun for raspberry-pi

  • 步骤 6. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择已连接的 eMMC 驱动器

  • 步骤 7. 最后点击 NEXTYES

pir

请等待几分钟,直到刷写过程完成。 结果如下所示:

pir

从 NVME 启动

更新 EEPROM

如果你有 SSD,并且已经通过 eMMC 成功启动了设备,则此方法适用。请确保你的系统为最新的 Raspberry Pi 系统(Bookworm 或更高版本),并且 RPi 5 固件已更新到 2023-12-06(12 月 6 日)或更新版本,否则可能无法识别与 NVME 相关的配置。

步骤 1:确保你的 Raspberry Pi 系统是最新的(Bookworm 或更高版本),输入以下命令来更新 RPi 5 固件:

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config

向下滚动到 Advanced Options 并按 Enter:

pir

向下滚动到 Bootloader Version 并按 Enter:

pir

最后选择 Latest,然后按 Enter:

pir

在这里选择 No——你需要的是 latest 引导加载程序。

pir

然后通过选择 Finish 退出该工具:

pir

如果提示重启,请选择 Yes

pir

步骤 2:在主屏幕上点击 Applications =>Accessories =>SD Card Copier,运行 SD Card Copier 程序,并按照下图所示将操作系统复制到 NVME SSD。

pir

将 Raspberry Pi 设置为从 NVMe SSD 启动

如果你可以轻松访问 SD 卡槽,可以先关闭你的 Pi,取出 SD 卡(如果一切正常),那么下次启动时它应该会自动从 NVMe 硬盘启动。如果你想让 SD 卡保持插入状态但仍然从 NVMe 启动,则需要更改启动顺序。

步骤 1:输入以下命令:

  sudo raspi-config

向下滚动到 Advanced Options 并按 Enter:

pir

步骤 2:向下滚动到 Boot Order 并按 Enter:

pir

步骤 3:选择 NVMe/USB Boot 并按 Enter:

pir

配置将会被确认。按 Enter:

pir

步骤 4:通过选择 Back 或按 Esc 键返回到第一个界面。然后使用右方向键移动到 Finish。

pir

系统会询问你是否要立即重启。点击 Yes

pir

技术支持与产品讨论

感谢你选择我们的产品!我们为你提供多种支持方式,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...