Skip to main content

reComputer Industrial R2x 系列常见问题

本页面包含 reComputer Industrial R2x 系列的已验证解答。每个解答都会说明适用的产品型号和固件模式,并给出最近一次根据当前官方资料验证的日期。

在开始之前​

  • 确认准确型号:reComputer Industrial R20xx、R21xx 或 R22xx,以及所配备的 Raspberry Pi 计算模块。
  • 在执行与版本相关的步骤前,检查当前 Raspberry Pi OS 镜像版本。
  • 本页答案最近一次验证时间为 2026-11-10;如果你在此之后阅读,请重新核对链接的官方资料。

操作系统与固件​

在 Raspberry Pi CM 系列产品上加装 UPS 模块后,断电再立即恢复供电时设备无法上电,该如何处理?​

适用对象: reComputer Industrial R20xx(基于 Raspberry Pi CM 系列计算模块),已加装 UPS 模块,并在断电后立即恢复供电时设备无法上电的情况

最近验证时间: 2026-11-01

出现这种情况的原因是:安装 UPS 模块后,UPS 的功能与 CM5 上预设的关机逻辑发生了重叠。当出现这种情况时,只需将设备完全断电,等待 UPS 完全放电后,再重新启动设备即可。

前提条件:

  • 该现象的可能原因如下:
  1. CM4/5 重新启动的条件是 GLOBAL_EN 引脚上的电压保持低电平超过 1 毫秒。拉低 GLOBAL_EN 引脚的条件是 5 V 系统电源电压降到 1.65 V 以下。
  2. 当外部电源被切断时,UPS 会向 CM4 发送关机信号。如果在 UPS 完全放电之前恢复供电,VDD_5_SYS 电压会保持在 1.65 V 以上,同时设备已经收到关机指令并进入关机状态。这种情况下 GLOBAL_EN 引脚无法被拉低,因此 CM4 无法重新启动。

注意事项:

  • 这种情况只会在安装 UPS 之后出现;在正常使用中不会影响设备重启。它只在突然断电时才会产生影响,此时需要注意设备重新上电的时机(大约在 10 到 20 秒,或 1 到 2 分钟后再恢复供电)。
  • 也可以通过修改软件中的关机逻辑来避免这种情况;你可以在社区中找到相应的解决方案:https://github.com/lucasnetau/ltc3350-ups

参考资料:

reComputer Industrial R2245-12 是否官方支持 Ubuntu Server 24.04 LTS 和 Hailo-8 驱动?​

适用对象: reComputer Industrial R22xx(以 reComputer R2245-12 为例),需要在 Ubuntu Server 24.04 LTS 上运行 Hailo-8 的场景

最近验证时间: 2026-11-01

支持安装官方 Ubuntu Server 24.04 镜像,但由于可能缺少设备树文件,部分功能可能无法正常工作。推荐使用 Seeed 提供的官方镜像;该镜像已预装运行 Hailo-8 所需的一切内容,可直接使用。

参考资料:

连接与网络​

reComputer Industrial R21xx 连接 CANopen 角度传感器时,是否需要额外的 CAN 收发器?​

适用对象: reComputer Industrial R21xx,通过板载 CAN 接口连接 CANopen 角度传感器等现场总线设备

最近验证时间: 2026-11-01

reComputer Industrial R21xx 板载隔离 CAN FD 收发器,因此不需要额外的 CAN 收发器。传感器的 CAN-H、CAN-L 和信号地 GND 可以直接接到设备的 CANH/CANL/GND Phoenix 端子上。传感器电源需要单独布线,不能与 CAN 信号线混接。CAN 总线两端都必须各接入一个 120Ω 终端电阻;R21xx 本身未内置终端电阻。该接口兼容 CAN 2.0 并支持 CANopen;在 Linux 中映射为 can0/can1,配置好波特率后即可开始通信。

参考资料:

reComputer Industrial R2245-12 没有 HDMI 输出,并且通过 USB 刷写时检测不到 eMMC,该如何处理?​

适用对象: reComputer Industrial R22xx(以 reComputer R2245-12 为例),设备没有 HDMI 输出且通过 USB 刷写时检测不到 eMMC 的情况

最近验证时间: 2026-11-01

进入 BOOT 模式并通过 USB 将板子连接到电脑后,系统会自动检测到 R2245 的 eMMC。首先在 Windows 设备管理器中检查是否出现了额外的存储设备,然后使用 Raspberry Pi Imager 选择镜像和目标存储设备并进行写入;如果可以选择,一般重新写入新镜像即可恢复。如果仍然检测不到 eMMC,则可能是 eMMC 或 CM5 损坏:你可以打开外壳,更换 CM5 并再次写入镜像进行测试;如果更换后可以成功写入,则说明原来的 CM5 已损坏。请记录测试过程中的操作步骤和日志。

参考资料:

硬件与接口​

如何在 reComputer Industrial R2x 系列产品上使用 GPS 功能?4G 功能是否可以配置分集天线?​

适用对象: reComputer Industrial R2x 系列(reComputer Industrial R20xx / R21xx / R22xx),需要 GPS 定位或 4G 分集天线的场景

最近验证时间: 2026-11-01

设备的 GPS 功能仅在配备 4G 模块和 GPS 天线时才可使用;标准产品不附带这两者。如果你需要该功能,可以在下单时提出定制需求,由 Seeed 在发货前完成预装。关于 4G 功能的分集天线,设备最多可同时连接 3 根天线。

参考资料:

当设备内部有零件脱落、松动或晃动时,设备还能继续使用吗?在申请退货后,检验和退款如何处理?​

适用对象: reComputer Industrial R21xx,售后场景中设备内部零件脱落、松动或晃动并已申请退货的情况

最近验证时间: 2026-11-01

如果你发现设备内部有零件脱落、松动,或在移动设备时有晃动声,请立即停止给设备供电和使用,以避免主板短路或进一步损坏。不要自行将零件装回或继续拆解设备,应交由技术支持或仓库进行检验。在处理该类问题时,请拍摄清晰的近景照片,包括外包装标签(带条形码)、设备序列号(SN)、主板整体以及零件脱落的位置。

参考资料:

reComputer Industrial R21 的两个 USB-A 3.2 接口都无法识别设备,且启动日志持续显示 error -71,该如何排查和处理故障?​

适用对象: reComputer Industrial R21xx,两个 USB-A 3.2 接口都无法识别设备且启动日志持续显示 error -71 的情况

最近验证时间: 2026-11-01

如果设备在启动约 0.8 秒时出现 USB 设备描述符读取失败,持续报告 error -71(EPROTO),最终打印 “unable to enumerate USB device”,并且在 USB 3.0 总线上也检测不到 USB5744 Hub,则应优先检查硬件。如果同一批次的其他设备工作正常,而只有该设备在用户空间程序启动前就持续报错,则可以将故障归因于 RP1 与 USB5744 之间 USB 2.0 D+/D- 信号路径或 Hub 电路的硬件故障,而不是普通的软件配置问题。

参考资料:

散热与电源​

对于 PoE 模块、散热模块等模块类产品,为什么在安装过程中芯片无法与散热装置接触?​

适用对象: reComputer Industrial R20xx(基于 Raspberry Pi CM 系列计算模块),在安装 PoE 模块、散热模块等可选配件时

最近验证时间: 2026-11-01

针对这一常见问题,请检查以下内容:1. 该配件是否为适配对应产品的配件;2. 是否安装在正确的接口上;3. 配件是否已完整安装(包括导热垫、外壳等)。

参考资料:

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...