reComputer Mini 入门指南
reComputer Mini 是一款由 NVIDIA Jetson Orin Nano/Orin NX 模块驱动的微型 AI 计算机,可提供高达 100 TOPS 的 AI 性能。它在底部配备了 PCIe 端口,提供丰富的扩展功能,也可以灵活定制。整个系统专为嵌入到自主机器(如无人机、巡逻机器人、配送机器人等)而设计。它可以直接接受 54V DC 输入,能够广泛用于电池供电系统。

特性
- 卓越的生产级 AI 性能: 实现高达 100 TOPS 的 AI 性能,具有低功耗和低延迟,由 NVIDIA Orin SoC 构建,结合了 NVIDIA Ampere™ GPU 架构和 64 位操作能力,集成了先进的多功能视频和图像处理以及 NVIDIA 深度学习加速器。
- 手掌大小的边缘 AI 设备: 紧凑尺寸为 63mmx95mmx42mm,配备 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 模块、Mini J401 载板、风扇和外壳。支持桌面和壁挂安装。
- 丰富 I/O 可扩展: 包括多达 7x USB、1x DP 2.1、1x RJ45 千兆以太网、M.2 Key E、M.2 Key M、双通道 CAN 以及带扩展板的 GPIO。
- 加速解决方案上市: 在 128GB NVMe SSD 上预装 JetPack 6.0、Linux OS BSP,支持 Jetson 软件和领先的 AI 框架。
- 规模化部署: 支持 OTA、由 Allxon 和 Balena 提供的远程管理服务。
- 灵活定制: 包括更换配件模块、标志以及基于 reComputer Mini J4012 原始设计的硬件接口修改。
规格参数
| Jetson Orin 系统模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 规格 | reComputer Mini J3010 | reComputer Mini J3011 | reComputer Mini J4011 | reComputer Mini J4012 |
| 模块 | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB |
| AI 性能 | 20 TOPS | 40 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS |
| GPU | 512 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,配备 16 个 Tensor 核心 | 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,配备 32 个 Tensor 核心 | ||
| CPU | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | |
| CPU 最大频率 | 1.5 GHz | 2 GHz | ||
| 内存 | 4GB 64 位 LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128 位 LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128 位 LPDDR5 102.4GB/s | 16GB 128 位 LPDDR5 102.4GB/s |
| 深度学习加速器 | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | |
| 视频编码器 | 1080p30 由 1-2 个 CPU 核心支持 | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | ||
| 视频解码器 | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | ||
| 载板 | ||||
| 存储 | 128GB NVMe SSD | |||
| 网络 | M.2 KEY E | 1x M.2 Key E 用于 WiFi/蓝牙模块 | ||
| I/O | USB | 2x USB 3.2 Type-A (10Gbps) 1x USB 2.0 Micro-B (设备模式) 1x USB 3.0 Type-C (主机模式) 1x USB 2.0 JST-5pin (主机模式) | ||
| UART | 1x UART;1x UART 用于调试 | |||
| 显示 | 1x DP 2.1(包含在 Type-C 连接器中) | |||
| 风扇 | 1x 4 针风扇连接器 (5V PWM) | |||
| 按钮 | 1x 复位按钮;1x 恢复按钮 | |||
| 扩展端口 | 2x 60 针高速连接器(用于扩展板) 1x 10 针电源连接器(用于扩展板) | |||
| RTC | 1x RTC 2 针 | |||
| 电源 | 1x XT30 连接器 (12-54V DC) | |||
| 扩展板 | ||||
| 网络 | 以太网 | 1x RJ-45 千兆以太网 (10/100/1000M) | ||
| I/O | USB | 4x USB 3.2 Type-A (5 Gbps) | ||
| CAN | 1x CAN JST 4pin (3.3V);1x CAN (XT30 2+2) | |||
| 风扇 | 1x 4 针风扇连接器 (5V PWM) | |||
| I2C | 2x I2C JST 4pin (3.3V) | |||
| SPI | 1x I2S JST 6pin (3.3V) | |||
| 电源 | 2x XT30 2+2 连接器 (12-54V DC) | |||
| 其他 | ||||
| 机械 | 尺寸 (W x D x H) | 63mm * 95mm * 42mm(不含扩展) 63mm * 95mm * 66.7mm(含扩展) | ||
| 重量 | 345g(不含扩展) 462g(含扩展) | |||
| 安装 | 桌面、壁挂安装 | |||
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |||
| 保修 | 1 年 | |||
硬件概述





刷写 JetPack OS
在这里,我们将向您展示如何将 Jetpack 6.0 刷写到连接到 reComputer Mini 的 NVMe SSD。
支持的 Nvidia Jetson 模块
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 4GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 16GB
前提条件
- Ubuntu 主机计算机
- reComputer Mini J4012/ J4011/ J3010 或 J3011
- USB Micro-B 数据传输线
我们建议您使用物理 ubuntu 主机设备而不是虚拟机。 请参考下表准备主机。
| JetPack 版本 | Ubuntu 版本(主机计算机) | ||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | |
| JetPack 5.x | ✅ | ✅ | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | |
准备 Jetpack 镜像
在这里,我们需要将对应于我们使用的 Jetson 模块的系统镜像下载到我们的 Ubuntu PC:
| Jetpack 版本 | Jetson 模块 | 下载链接 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | Orin Nx 16GB | 下载 | 82ab9068c5e03081391d22dc5d7c4db ac9041016c1dd7a7ec2475871a10fd543 |
| Orin Nx 8GB | 下载 | 5f016131a9ab6e90c3bd21850efe13b 479d72046aea4aa6d3bd2f3a04df5a7a2 | |
| Orin Nano 8GB | 下载 | a2ea4d9ad06e66e2befab14484471cb 6984ccef396e59262c83c40ed7911bbb2 | |
| Orin Nano 4GB | 下载 | 928a20a94320e901576cfd8679affc2 6caae9e9a30f3bc9497534f42ac4093cc | |
| 6.0 | Orin Nx 16GB | 下载 | 7B4ABE1D1A8711D5D4E9B676DBB1E76 CDA35C614608CE7ECE112BC4A50E71C7C |
| Orin Nx 8GB | 下载 | 3956B968F2BFB9FDF37D952E83DDB70 3980C813156919BC367CA5E23BBDEC89F | |
| Orin Nano 8GB | 下载 | BF6921DF313B467254154BDA835C379 AD86D817E03D0301543B62F7CA0C9222F | |
| Orin Nano 4GB | 下载 | 8941C13204A8069CE70B109B6A13EA2 40CBB02F69B8D4028D465134B3744BC28 | |
| 6.2 | Orin Nano 8GB | 下载 | A1C5F44B19B6C06E11AC38ABDA79AD6 CBFF2AAFBEEA7BF3A14B2FE08EA37267F |
| Orin Nano 4GB | 下载 | 23855098982DD1E05C025D3F078BCA0 2F396C1FB68DC58E539D83569A894571D |
Jetpack6 镜像文件大小约为 16.7GB,下载时间约为 60 分钟。请耐心等待下载完成。
为了验证下载固件的完整性,您可以比较 SHA256 哈希值。
在 Ubuntu 主机上,打开终端并运行命令 sha256sum <File> 来获取下载文件的 SHA256 哈希值。如果得到的哈希值与 wiki 中提供的 SHA256 哈希值匹配,则确认您下载的固件是完整无损的。
进入强制恢复模式
在进行安装步骤之前,我们需要确保开发板处于强制恢复模式。
分步指南

- 步骤 1. 在 USB2.0 DEVICE 端口和 ubuntu 主机 PC 之间连接一根 USB Micro-B 线缆。
- 步骤 2. 使用针插入 RECOVERY 孔按下恢复按钮并保持按住。
- 步骤 3. 连接电源。
- 步骤 4. 释放恢复按钮。
在 Linux 主机 PC 上,打开终端窗口并输入命令 lsusb。如果返回的内容根据您使用的 Jetson SoM 有以下输出之一,则开发板处于强制恢复模式。
- 对于 Orin NX 16GB:0955:7323 NVidia Corp
- 对于 Orin NX 8GB:0955:7423 NVidia Corp
- 对于 Orin Nano 8GB:0955:7523 NVidia Corp
- 对于 Orin Nano 4GB:0955:7623 NVidia Corp
下图是 Orin Nx 16GB 的示例:

逐步刷写到 Jetson
步骤 1: 在 ubuntu 主机 PC 上解压下载的镜像文件:
cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz
步骤 2: 执行以下命令将 jetpack 系统刷写到 NVMe SSD:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
如果刷写过程成功,您将看到以下输出

刷写命令可能需要运行 2-10 分钟。
步骤 3: 使用开发板上的 USB Type-C with DisplayPort 将 J401 连接到显示器,并完成初始配置设置:

请根据您的需要完成 System Configuration。
步骤 4(可选): 安装 Nvidia Jetpack SDK
请在 Jetson 设备上打开终端并执行以下命令:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
硬件接口使用
如果您想了解更多关于硬件接口的详细规格和使用方法,请参考此 wiki。
资源
- reComptuer Mini 数据手册
- reComptuer Mini 原理图
- reComputer Mini 3D 文件
- Seeed Jetson 系列目录
- Seeed Studio 边缘 AI 成功案例
- Seeed Jetson 系列比较
- Seeed Jetson 设备单页介绍
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。