如何为 reComputer R1000 安装 CODESYS
介绍
CODESYS 是一个流行的自动化软件开发平台,广泛用于工业控制和自动化系统。它的全称是 Controller Development System,最初由德国公司 3S-Smart Software Solutions 开发。 本文主要介绍如何下载和安装 CODESYS,并最终将 CODESYS 项目部署到 reComputer R1000
在开始这个项目之前,您可能需要按照此处描述的内容提前准备硬件和软件。
硬件准备
| reComputer R1000 |
|---|
![]() |
软件准备
开始使用
安装 CODESYS
步骤 1:前往 CODESYS 商店,找到 CODESYS Development System V3 并下载,然后找到 CODESYS Control for Raspberry Pi SL 并下载。


步骤 2:双击下载的 CODESYS 64 3.5.20.30.exe 文件,点击 install 下载 CODESYS Installer。

步骤 3:CODESYS Installer 下载完成后,InstallShield Wizard 会自动弹出。点击 Next 开始安装 CODESYS。

步骤 4:点击接受许可协议,然后点击 Next 进入下一步。

步骤 5:点击 I have read the information,然后点击 Next

步骤 6:修改安装目录,修改完成后点击 Next。



步骤 7:选择 Complete 完整安装 CODESYS,然后点击 Next

步骤 8:点击 Install 开始安装。这需要一些时间,请等待安装完成


更新依赖包
步骤 1:安装完成后,打开 CODESYS V3.5 SP20 Patch 3,点击 Tools--->CODESYS Installer..

步骤 2:在新窗口中,点击 Install File(s),然后选择要安装的包。选择后,包将被解析



步骤 3:点击 I accept the license agreement(s),然后点击 Continue 开始安装

步骤 4:会弹出一个窗口,要求您关闭 CODESYS V3.5 SP20 Patch 3。关闭 CODESYS 然后点击 OK。CODESYS 将开始安装新包。


步骤 5:等待安装完成

部署 CODESYS 运行时
CODESYS Runtime 是指 CODESYS 运行时系统,它是安装在目标设备上用于执行使用 CODESYS 开发环境创建的 PLC 程序的软件。CODESYS Runtime 将目标设备(如嵌入式系统、工业计算机、Raspberry Pi 等)转换为可编程逻辑控制器(PLC)。
步骤 1:确保 reComputer R1000 和主机在同一网段
步骤 2:点击 Tools--->Update Raspberry Pi

步骤 3:输入 reComputer R1000 的用户名和密码、IP 地址,然后点击 Install 将 run time 下载到 reComputer R1000,最后点击 Start 启动 run time

步骤 4:当消息栏中出现以下消息时,表示 reComputer R1000 已成功运行 run time

部署新项目
步骤 1:点击 File--->New project 创建新项目

步骤 2:输入项目名称,选择 Project--->Standard project,最后点击 OK

步骤 3:在 Device 列中选择 CODESYS Control for Raspberry Pi 64 SL (CODESYS),在 PLC_PRG in 中选择 Structured Text (ST),最后点击 OK。新项目创建完成。稍后,我们将演示如何部署该项目。

步骤 4:创建项目后,双击该项目。在新弹出的窗口中,点击 Scan Network,可以找到同一网段中的 reComputer R1000。


步骤 5:选择 R1000 并点击 OK

步骤 6:在 Add Device User 窗口中,填入 reComputer R1000 的用户名和密码,最后点击 OK

步骤 7:然后会弹出 Device User Login 窗口,再次填入 reComputer R1000 的用户名和密码,最后点击 OK

步骤 8:连接成功后,可以看到状态指示灯都是绿色的

步骤 9:点击工具栏上如图所示的 Deploy 按钮,编译并将当前项目部署到 reComputer R1000

步骤 10:点击工具栏上的 Start 按钮,在 reComputer R1000 中启动当前项目

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。