Skip to main content

reComputer R1000 和 R1100 常见问题

本页面包含针对 reComputer R1000 和 R1100 的已验证解答。每个解答都会说明适用的产品型号和固件模式,并给出最近一次根据当前官方资料完成验证的日期。

在开始之前​

  • 确认准确型号:reComputer R1000 或 reComputer R1100,以及所搭载的 Raspberry Pi CM4 版本。
  • 在执行与版本相关的步骤前,检查当前使用的 Raspberry Pi OS 镜像版本。
  • 本页答案最近一次验证时间为 2026-11-10;如果你在更晚时间阅读,请重新核对所链接的官方资料。

操作系统与固件​

在没有 root 权限的情况下,如何禁用 reComputer R1024-10 的 USB 大容量存储 / Bootloader 功能?​

适用范围: reComputer R10xx 系列(以 reComputer R1024-10 为例),用于必须在没有 root 权限的情况下关闭 USB 大容量存储 / Bootloader 功能的场景

最近验证时间: 2026-11-01

标准的 reComputer R10xx 产品(包括 R1024-10)不提供在没有 root 权限的情况下禁用 USB 大容量存储 / Bootloader 功能的方式;该功能在标准固件配置中不受支持。从技术上讲,可以通过修改 Linux USB 驱动来实现,但这需要申请 ODM 系统定制服务。请联系 Seeed 销售团队了解定制选项。

参考资料:

如何在 reComputer R1124-10 上安装 Raspberry Pi OS Lite 64-bit Bookworm?​

适用范围: reComputer R11xx 系列(以 reComputer R1124-10 为例),用于需要 Raspberry Pi OS Lite 64-bit Bookworm 的场景

最近验证时间: 2026-11-01

目前没有针对 Raspberry Pi OS Lite 版本适配的官方镜像。如果你希望使用官方提供的镜像,请按照 Seeed Studio Wiki 上的 “reComputer R1100 Flash OS” 安装流程操作:https://wiki.seeedstudio.com/cn/recomputer_r1100_flash_os/ 。如果你仍然需要 Raspberry Pi OS Lite,可以使用 Raspberry Pi Imager 直接写入,但由于缺少设备树文件,部分功能可能无法正常工作。

参考资料:

连接与网络​

reComputer R1125-10 目前是否支持 mini-PCIe Zigbee 模块?还能购买并部署吗?​

适用范围: reComputer R11xx 系列(以 reComputer R1125-10 为例),用于需要在 mini-PCIe 接口上使用 Zigbee 模块的部署场景

最近验证时间: 2026-11-01

reComputer R1125-10 目前不支持 mini-PCIe Zigbee 模块。该模块仍处于停产状态,预计不会补货,因此无法作为该设备的受支持配置直接购买和部署。如果项目不必须占用 mini-PCIe 接口,可以考虑当前可购买的 Zigbee 3.0 USB Dongle Plus(ZBDongle-E),并先确认其功能是否满足连接 Zigbee 设备的需求。

前提条件:

  • 确认项目是否必须占用 mini-PCIe 接口

参考资料:

reComputer ER1124-10 是否可以直接更换为 Laird/Ezurio BL654(Nordic nRF52840)模块并连接外置天线?​

适用范围: reComputer R11xx 系列(以 reComputer ER1124-10 为例),用于需要将板载 Bluetooth 更换为 Laird/Ezurio BL654 或使用外置天线的场景

最近验证时间: 2026-11-01

Laird/Ezurio BL654 不能直接替换 reComputer ER1124-10 的板载 Bluetooth。该板上使用的 Raspberry Pi CM4 已经原生集成了 Bluetooth,而 BL654 无法接管 CM4 的板载 Bluetooth。如果必须使用 BL654 和外置天线,只能将 BL654 设计为独立的外部模块。目前 Seeed 尚未针对 ER1124-10 验证过 BL654 外部模块或外置天线的兼容性方案,因此不能将其视为 Seeed 提供或保证兼容的升级选项。在实施之前,你必须确认可用的板级接口、模块连接方式、驱动支持、电源供给以及天线布局,并完成完整的通信和射频验证。

参考资料:

reComputer R1124-10(SKU 113991374)是否可以直接作为 Zigbee 网络网关使用?是否必须配备独立 Zigbee 模块,板载 BLE 能否替代?​

适用范围: reComputer R11xx 系列(以 reComputer R1124-10,SKU 113991374 为例),用于需要将设备作为 Zigbee 网络网关使用的场景

最近验证时间: 2026-11-01

不能直接使用。当前 reComputer R1124-10 的 Mini PCIe 接口不支持 Zigbee,板载 BLE 也不能作为 Zigbee 射频使用。虽然 BLE 和 Zigbee 都工作在 2.4 GHz 频段,但它们使用不同的无线协议,并需要不兼容的软硬件支持,因此片上 BLE 无法替代专用的 Zigbee 模块。要将设备用作 Zigbee 网关,必须配备兼容的专用 Zigbee 协调器或模块,并通过设备支持的主机接口之一进行连接。

参考资料:

reComputer R1124-10(SKU 113991374)能否同时使用 Quectel EC25-EUX 4G LTE Cat 4 模块和 WM1302 SPI EU868 LoRaWAN 模块?​

适用范围: reComputer R11xx 系列(以 reComputer R1124-10 为例),用于需要同时连接 4G LTE Cat 4 模块和 SPI LoRaWAN 模块的场景

最近验证时间: 2026-11-01

可以,reComputer R1124-10 支持 EC25-EUX 和 WM1302 SPI 同时工作:将 EC25-EUX 安装在 Mini-PCIe 插槽 1,并通过 USB HUB2 端口 4 连接;将 WM1302 SPI 安装在 Mini-PCIe 插槽 2,并通过 SPI0 / CE1 连接。

参考资料:

reComputer R1024 / R1025 的 3 针连接器的料号是什么,如何购买?​

适用范围: reComputer R10xx 系列(以 reComputer R1024 / R1025 为例),用于需要为 3 针线缆选择可插拔连接器的项目

最近验证时间: 2026-11-01

reComputer-R1024 / R1025 随机附带三个 3 针连接器,供客户在自己的设计中使用。该连接器未在 Bazaar 上架,因此无法单独购买。

参考资料:

硬件与接口​

reComputer R1035 模块是否有官方支持的 TPM 模块,如何安装?​

适用范围: reComputer R10xx 系列(以 reComputer R1035 为例),用于需要在设备上增加 TPM 2.0 安全芯片的场景

最近验证时间: 2026-11-01

有,但该模块不以独立产品形式销售;你需要通过定制来满足这一需求。

参考资料:

R1025-10 机内是否有空间同时安装 Seeed PoE 扩展板和 Seeed SuperCAP UPS 模块(LTC3350)?​

适用范围: reComputer R10xx 系列(以 reComputer R1025-10 为例),用于需要同时安装 Seeed PoE 扩展板和 Seeed SuperCAP UPS 模块(LTC3350)的场景

最近验证时间: 2026-11-01

可以,R1025-10 可以同时安装 Seeed PoE 扩展板和 Seeed SuperCAP UPS 模块(LTC3350)。具体安装方式请参考 reComputer R1000 装配指南中的 “assemble-ups-and-poe-module” 章节:https://wiki.seeedstudio.com/cn/recomputer_r1000_assembly_guide/ 。

参考资料:

reComputer R1100 能否直接为外部 24 V 和 12 V 传感器供电?如果需要同时使用 220 V、24 V 和 12 V,应如何选择电源?​

适用范围: reComputer R11xx 系列(以 reComputer R1100 为例),用于为外部 24 V / 12 V 传感器供电或需要同时使用 220 V、24 V 和 12 V 的应用

最近验证时间: 2026-11-01

reComputer R1100 系列未集成专门用于外部 12 V 或 24 V 传感器的电源输出,因此这些传感器需要独立电源。如果应用需要同时使用 220 V、24 V 和 12 V,可以根据实际负载选择独立电源组合或合适的多路输出电源,但在选型前必须确认传感器的额定电压、电流或功率、极性、接线要求、浪涌负载、220 V 的具体用途以及现场的电气安全要求。12 V 和 24 V 传感器通常使用直流供电,应选择与这些输出规格匹配的工业电源,并在需要时增加 DC/DC 转换器;不应仅根据电压数值直接为传感器匹配变压器。

参考资料:

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...