reComputer R1000 V1.1 产品变更详情
介绍
我们发现一些用户在使用 reComputer R1000 V1.0 的 modbus 功能时,在 DE 引脚控制方面遇到了问题。为了提供更好的用户体验,我们修改了引脚分配,使 RS485 更加易用。同时对整体产品进行了一些调整。
变更说明
1 新增一个天线孔。如下图所示。现在有 3 个天线孔。接口丝印也相应进行了调整。

2 PCBA 版本从 V1.0 更改为 V1.1。
3 DSI 接口调整:从 DSI0 修改为 DSI1。
4 删除内置扬声器连接器。

5 所有三个 RS485 组的 DE 收发器方向控制引脚都更改为支持 RTS 功能的引脚。
6 其他一些引脚调整。请参考 reComputer R1000 v1.1 引脚分配。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。