配置 reComputer R1100
概述
了解如何在安装设备后配置和测试 reComputer R1100 系列的硬件组件。本 wiki 涵盖 GPIO 映射、USER LED 测试、SPI 通信、Wi-Fi 和蓝牙扫描、LoRa®、4G、通过 Mini-PCIe 的 Zigbee、RS485、RS232、DI/DO 测试、用于安全关机的 UPS 等内容。

查询 GPIO 映射和偏移量
要检查 GPIO 映射和偏移量,请按照以下步骤操作:
- 在终端中运行以下命令
cat /sys/kernel/debug/gpio
此命令将显示 GPIO 映射和偏移量,为调试或配置 GPIO 引脚提供重要信息。
控制 LED 指示灯
reComputer R1100 提供三个 LED 指示灯,分别为红色、蓝色和绿色。您可以使用以下命令来控制它们:
1. 导航到 LED 目录
cd /sys/class/leds/
ls
这将列出可用的LED。
2. 通过写入brightness文件来启用LED
首先切换到超级用户模式:
sudo su
Then, turn on the LEDs:
echo 1 > /sys/class/leds/led-red/brightness
echo 1 > /sys/class/leds/led-blue/brightness
echo 1 > /sys/class/leds/led-green/brightness
这将点亮相应的LED。
3. 关闭LED(可选)
要关闭特定的LED,请使用:
echo 0 > /sys/class/leds/led-red/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/led-blue/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/led-green/brightness
测试 SPI 通信
要验证 SPI 通信,您可以通过短接 TPM 模块的 MISO 和 MOSI 引脚来执行环回测试。这种方法确保在 MOSI(主出从入)上发送的数据在 MISO(主入从出)上被接收。
分步指南
1. 连接到互联网
在继续之前,请确保您的设备已连接到网络。
2. 克隆 spidev-test 仓库
git clone https://github.com/rm-hull/spidev-test.git
3. Navigate into the directory
cd spidev-test
4. Compile the spidev_test.c program
gcc spidev_test.c -o spidev_test
5. Run the SPI test
./spidev_test -D /dev/spidev0.1 -v -p "hello"
-D /dev/spidev0.1→ 指定 SPI 设备-v→ 启用详细输出-p "hello"→ 发送字符串"hello"
6. 环回测试(可选)
- 在运行测试之前,将 TPM 模块的 MISO 和 MOSI 引脚短接。
- 如果 SPI 总线工作正常,输出应显示传输的数据被正确接收。
Wi-Fi 扫描
要列出可用的 Wi-Fi 网络及其详细信息,请运行:
sudo iwlist wlan0 scan
- 此命令扫描所有附近的 Wi-Fi 网络并显示其 SSID、信号强度和加密类型。
蓝牙扫描
要扫描蓝牙设备,请按照以下步骤操作:
打开蓝牙控制界面:
sudo bluetoothctl
Enable scanning:
scan on
- 这将开始扫描附近的蓝牙设备。
通过 Mini-PCIe 使用 LoRa®
LoRa® SPI 配置
克隆 SX1302_HAL 仓库:
cd ~
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal
导航到克隆的目录:
cd sx1302_hal
Modify the configuration file:
打开 I2C 设备配置文件:
sudo vim ./libloragw/inc/loragw_i2c.h
Change this line:
#define I2C_DEVICE "/dev/i2c-1"
To:
#define I2C_DEVICE "/dev/i2c-3"
Compile the code:
sudo make
Modify the reset script:
Open the reset_lgw.sh script:
sudo vim ./tools/reset_lgw.sh
Update the pin configurations:
SX1302_RESET_PIN=580 # SX1302 reset
SX1302_POWER_EN_PIN=578 # SX1302 power enable
SX1261_RESET_PIN=579 # SX1261 reset (LBT/Spectral Scan)
将重置脚本复制到数据包转发器目录:
cp ~/sx1302_hal/tools/reset_lgw.sh ~/sx1302_hal/packet_forwarder/
更新 LoRaWAN® 配置文件中的默认 SPI 端口:
修改 global_conf.json.sx1250.US915 文件:
sed -i 's/spidev0.0/spidev0.1/g' global_conf.json.sx1250.US915
Start the LoRaWAN® module:
cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915
LoRa® USB 配置
如果您使用的是 LoRa® USB 模块而不是 LoRa® SPI,请按照以下步骤操作。大多数命令与 LoRa® SPI 相同,除了最后一步。
拉高 SX1302 复位引脚
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio580/value
启动 LoRaWAN® USB 模块
cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB
LoRa® USB 现在已在 reComputer R1100 上配置并运行
通过 Mini-PCIe 使用 4G 蜂窝网络
要通过 minicom 使用 AT 命令与 4G 模块交互,请按照以下步骤操作:
使用适当的串口和波特率打开 Minicom:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200
此命令以指定的串口(/dev/ttyUSB2)和波特率 115200 打开 Minicom。
向 4G 模块发送 AT 命令:
Minicom 打开后,您可以开始向 4G 模块发送 AT 命令。例如:
AT
此命令检查模块是否响应。如果模块工作正常,您应该收到 "OK" 响应。
使用 4G 模块拨打电话号码:
要拨打电话号码,请使用 ATD 命令后跟电话号码:
ATD<phone_number>;
- 将
<phone_number>替换为您想要拨打的电话号码。 - 确保在命令末尾包含一个分号 (;),以表示电话号码的结束。
通过 Mini-PCIe 的 Zigbee
要测试两个 Zigbee 模块之间的 Zigbee 通信,请按照以下步骤操作:
检查可用串口
运行以下命令来检查可用的串口:
cat /dev/ttyUSB*
Install a Serial Communication Tool
使用以下命令安装图形化串口终端 CuteCom:
sudo apt-get install cutecom
配置第一个 Zigbee 模块(协调器)
- 打开 CuteCom 并为第一个串口进行配置。
- 设置:
- 波特率: 115200
- 在界面底部启用"Hex output"。
配置为协调器的步骤:
-
设置为协调器: 发送命令:
55 04 00 05 00 05- Expected response:
55 04 00 05 00 05 -
重置设备:
-
按下重置按钮,或
-
发送命令:
55 07 00 04 00 FF FF 00 04
-
-
网络组建:
- 发送命令:
55 03 00 02 02
配置第二个 Zigbee 模块(路由器)
- 打开另一个 CuteCom 实例,使用相同的设置为第二个串口进行配置。
配置为路由器的步骤:
-
设置为路由器: 发送命令:
55 04 00 05 01 04- 预期响应:
55 04 00 05 00 05 -
重置设备:
-
按下重置按钮,或
-
发送命令:
55 07 00 04 00 FF FF 00 04
-
-
网络组建: 发送命令:
55 03 00 02 02
检查设备状态 要验证设备状态,请发送:
55 03 00 00 00
Expected response:
55 2A 00 00 00 01 XX XX XX XX
XX代表设备特定信息。
进入透明模式
如果网络组建成功,通过发送以下命令启用透明模式:
55 07 00 11 00 03 00 01 13
两个模块都必须处于透明模式才能直接通信。 要退出透明模式,发送:
+++
附加说明
-
如果路由器配置失败,设备可能已经是协调器。要离开网络,请发送:
55 07 00 04 02 XXXX XX -
要测试传输功率,请使用:
-
查询功率:
55 04 0D 00 00 0D -
设置功率:
55 04 0D 01 XXXX
-
确保您将 /dev/ttyUSB* 替换为每个 Zigbee 模块的正确串口。
仔细按照这些步骤建立两个模块之间的成功 Zigbee 通信。
以下是经过纠正和良好结构化的版本,改进了语法、可读性和格式:
RS485 测试
reComputer R1100 包含两个 RS485 端口。以下是它们对应的 COM 端口和设备文件:
| RS485 端口 | COM 端口 | 丝印标签 | 设备文件 |
|---|---|---|---|
| RS485_1 | COM1 | A1 / B1 / GND | /dev/ttyACM0 |
| RS485_2 | COM2 | A2 / B2 / GND | /dev/ttyACM1 |
测试 RS485 功能的步骤
连接 RS485 端口
物理连接 RS485_1 (A & B) 到 RS485_2 (A & B)。
运行 RS485 测试程序
我们提供了一个测试程序来验证数据传输并测量两个 RS485 端口之间的速度。
运行以下命令下载并执行测试程序:
git clone https://github.com/ackPeng/R1100_TEST.git
cd R1100_TEST
gcc -o serial_test serial_test.c
./serial_test /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 115200
测试说明
- 此程序从 RS485_1 发送 1MB 数据到 RS485_2。
- 它记录完成时间并计算实际波特率。
- 注意: 实际波特率可能略低于理论波特率,这是正常现象。
请仔细按照以下步骤验证 reComputer R1100 上的 RS485 通信。
RS232 测试
reComputer R1100 具有两个 RS232 端口。以下是相应的 COM 端口和设备文件:
| RS232 端口 | COM 端口 | 引脚映射 | 设备文件 |
|---|---|---|---|
| RS232_1 | COM3 | RX3/TX3/GND | /dev/ttyACM2 |
| RS232_2 | COM4 | RX4/TX4/GND | /dev/ttyACM3 |
测试 RS232 通信
按照以下步骤测试 RS232 功能:
-
连接端口:
- 将 RS232_1 的 TX 连接到 RS232_2 的 RX。
- 将 RS232_1 的 RX 连接到 RS232_2 的 TX。
-
运行测试程序:
-
克隆测试程序仓库:
git clone https://github.com/ackPeng/R1100_TEST.git -
导航到目录:
cd R1100_TEST -
编译测试程序:
gcc -o serial_test serial_test.c -
运行测试:
./serial_test /dev/ttyACM2 /dev/ttyACM3 115200
-
此测试从 RS232_1 向 RS232_2 发送 1MB 数据,并测量完成时间和波特率。请注意,实际波特率可能略低于理论值,这是正常的。
DI(数字输入)测试
reComputer R1100 包含 两个数字输入(DI)端口,可根据用户需求进行配置。
| DI 端口数量 | DI 端口 | 对应的扩展 GPIO |
|---|---|---|
| 2 | DI1 | GPIO530 |
| DI2 | GPIO531 |
DI 端口规格
- 输入类型: PNP
- 支持的输入电压: 5VDC – 24VDC
- 电流: 最高 1000mA
测试 DI 功能的步骤
确保正确连接
确保 reComputer R1100 的 DI 端口正确连接到外部负载,同时确保 G_D 端口连接到电源 GND。
检查 GPIO 状态
运行以下命令检查 GPIO530(对应 DI1)的状态:
echo 530 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio530/direction
cat /sys/class/gpio/gpio530/value
解释 GPIO 值
- 如果外部电平为高电平,
/sys/class/gpio/gpio530/value的输出将为 0。 - 如果外部电平为低电平,
/sys/class/gpio/gpio530/value的输出将为 1。
DO(数字输出)
reComputer R1100 包含 两个数字输出(DO)端口,可根据用户需求进行配置。
| DO 端口数量 | DO 端口 | 对应的扩展 GPIO |
|---|---|---|
| 2 | DO1 | GPIO532 |
| DO2 | GPIO533 |
DO 端口规格
- 输出类型: 晶体管
- 支持的输出电压: 高达 60VDC
- 电流容量: 500mA
测试 DO 功能的步骤
确保正确连接
确认 reComputer R1100 的 DO 端口 已正确连接到 外部负载。
由于 DO 端口是开集电极输出且没有驱动能力,请使用外部电阻将其上拉到电源。
设置输出电平
运行以下命令将输出设置为 HIGH 或 LOW:
echo 532 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio532/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio532/value # Set output to HIGH
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio532/value # Set output to LOW
USB 集线器测试
要验证 USB 集线器 的功能,请按照以下步骤操作:
检查是否检测到 USB 集线器
运行以下命令列出所有连接的 USB 设备,包括集线器:
lsusb
验证 USB 集线器检测
- 此命令将显示连接到系统的所有 USB 设备 的信息,包括 USB 集线器。
- 如果 USB 集线器 工作正常,其详细信息应出现在命令输出中。
- 如果集线器 未列出,可能是 集线器本身或其与系统的连接 存在问题。
故障排除(如果未检测到 USB 集线器)
- 检查 USB 集线器的 物理连接。
- 尝试将集线器连接到 不同的 USB 端口。
- 重启设备并重新运行
lsusb。 - 如果问题仍然存在,集线器可能有故障。
RTC(实时时钟)测试
要验证 reComputer R1100 上的 RTC 功能,请按照以下步骤操作:
禁用自动时间同步
在测试 RTC 之前,停止并禁用自动时间同步以避免冲突:
sudo systemctl stop systemd-timesyncd
sudo systemctl disable systemd-timesyncd
手动设置 RTC 时间
将 RTC 设置为特定的日期和时间(例如,2024年11月12日下午12:00):
sudo hwclock --set --date "2024-11-12 12:00:00"
将 RTC 时间同步到系统
更新系统时间以匹配 RTC 时间:
sudo hwclock --hctosys
验证 RTC 时间
检查存储在 RTC 中的当前时间:
sudo hwclock -r
此命令将显示RTC时间。
测试RTC保持功能
-
断开RTC的电源。
-
等待几分钟。
-
重新连接电源并使用以下命令再次检查RTC时间:
sudo hwclock -r -
如果时间保持正确,则 RTC 工作正常。
看门狗定时器测试
要在 reComputer R1100 上测试看门狗定时器,请按照以下步骤操作:
安装看门狗软件
确保已安装看门狗软件包:
sudo apt install watchdog
Configure the Watchdog
编辑watchdog 配置文件:
sudo apt-get install vim # Install Vim if not already installed
sudo vim /etc/watchdog.conf
按如下方式修改配置:
watchdog-device = /dev/watchdog
# Set the hardware timeout (default is 1 minute)
watchdog-timeout = 120
# Set the interval between tests (should be shorter than watchdog-timeout)
interval = 15
# Set system load limits
max-load-1 = 24
# max-load-5 = 18
# max-load-15 = 12
# Enable real-time priority
realtime = yes
priority = 1
启动看门狗服务 启用并启动看门狗服务:
sudo systemctl start watchdog
通过模拟系统挂起来测试看门狗
触发内核崩溃以查看看门狗是否自动重启系统:
sudo su
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
echo "c" > /proc/sysrq-trigger
监控系统
检查系统是否在指定的超时时间后自动重启。
如果重启按预期发生,则看门狗功能正常。
通过 GPIO 控制蜂鸣器
蜂鸣器映射到 GPIO 587。使用以下命令来开启和关闭它:
开启蜂鸣器:
echo 587 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio587/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio587/value
Turn off the buzzer:
echo 587 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio587/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio587/value
CSI 摄像头测试
要在 reComputer R1100 上测试 CSI 摄像头,请按照以下步骤操作:
修改配置文件
编辑 config.txt 文件以启用摄像头模块:
sudo nano /boot/firmware/config.txt
在文件的末尾添加以下行:
dtoverlay=imx219,cam0
Restart the System
重启以应用更改:
sudo reboot
Check Camera Detection
重启后,验证摄像头是否被检测到:
libcamera-jpeg --list-cameras
Test the Camera
运行以下命令以激活摄像头:
rpicam-hello --timeout 0
如果摄像头预览成功启动,设置就完成了!
TPM 2.0 连接检查
如果您已将 TPM 2.0 模块 连接到您的设备,您可以使用以下命令验证其检测:
ls /dev | grep tpm
解释输出结果:
- 如果您在输出中看到
tpm0和tpmrm0,这确认了 TPM(可信平台模块) 已成功检测并可用。 - 这表明 TPM 硬件已被识别并可访问,允许您继续进行 TPM 相关的功能或应用程序操作。
如果设备被列出,您的 TPM 模块已正确连接并准备使用。
与 ATECC608A 交互并生成随机序列号
要与 ATECC608A 设备通信并生成随机序列号,请按照以下步骤操作:
克隆 atecc-util 仓库:
git clone https://github.com/wirenboard/atecc-util.git
Navigate to the atecc-util Directory:
cd atecc-util
Clone the cryptoauthlib Repository:
git clone https://github.com/wirenboard/cryptoauthlib.git
Compile the ATECC Utility:
make
Generate a Random Serial Number:
./atecc -b 1 -s 192 -c 'serial'
-b 1→ 使用插槽 1。-s 192→ 将序列号大小设置为 192 位。-c 'serial'→ 生成随机序列号。
预期输出:
生成的序列号将被显示,例如:
01235595d3d621f0ee
这种方法可以与 ATECC608A 设备进行交互,允许您高效地执行生成随机序列号等操作。
与 EEPROM 交互
要读取和写入 EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)数据,请按照以下步骤操作:
为 EEPROM 设备文件授予完全权限:
sudo chmod 777 /sys/bus/i2c/devices/6-0050/eeprom
向EEPROM写入数据:
echo "This is a test string" > /sys/bus/i2c/devices/6-0050/eeprom
以十六进制格式读取EEPROM内容:
cat /sys/bus/i2c/devices/6-0050/eeprom | hexdump -C
检查 SSD 检测
要列出所有连接的磁盘,包括 SSD,请使用以下命令:
sudo fdisk -l
此命令将显示所有检测到的存储设备列表。查找代表您的SSD的条目,通常标记为:
/dev/sda/dev/sdb/dev/sdc,等等
一旦您识别出正确的SSD条目,您就可以根据需要继续进行分区、格式化或其他磁盘管理任务。
用于安全关机的UPS
CPU和DC电源输入之间的GPIO6连接用于在电源断开时通知CPU。CPU必须在超级电容器的能量耗尽之前通过脚本执行紧急任务,然后启动安全关机($shutdown)。
替代关机方法
使用此功能的另一种方法是在GPIO引脚状态改变时触发关机。指定的GPIO引脚被配置为输入键,生成KEY_POWER事件。这些事件由systemd-logind处理,它会自动启动系统关机。
要启用此功能,请参考/boot/overlays/README,然后通过添加以下内容修改/boot/firmware/config.txt:
dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=6,active_low=1
- 有关 UPS 功能详情,请联系我们。
- 报警信号为低电平有效。
安全关机的 Python 代码
以下 Python 脚本演示了如何通过 GPIO6 检测超级电容 UPS 的工作模式。当系统检测到断电事件时,它会自动保存数据并安全关机。
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
num = 0
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Set GPIO numbering mode
GPIO.setup(6, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Set GPIO6 as input with pull-up resistor
GPIO.add_event_detect(6, GPIO.FALLING, bouncetime=500) # Add debounce time for stabilization
while True:
if GPIO.event_detected(6):
print("...External power off detected...")
os.system("sync") # Ensure data is written to disk
print("...Saving data...")
time.sleep(3)
os.system("sync") # Save data again
while num < 5:
print(f"--- {5 - num} seconds remaining ---")
num += 1
time.sleep(1)
os.system("sudo shutdown -h now") # Execute system shutdown
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。