reComputer R1100 入门指南
概述
reComputer R1100 由 Raspberry Pi CM4 驱动,是一款多功能边缘物联网网关,具备 AI 功能。它具有全面的工业接口,包括 2x 以太网、2x USB、2x RS485、2x RS232、2x DI 和 2x DO,以及灵活的无线连接选项,如 4G、LoRa® 和 Wi-Fi/BLE。这些特性使其成为各种工业应用的理想选择。 reComputer R1100 系列广泛应用于物联网应用,包括 数据采集和过程监控、自动化和机器人控制、智能制造以及工业通信和网络。其紧凑的尺寸、灵活性、低成本和可编程性为 自动化、物联网系统等 提供了强有力的支持。

特性
专为自动化和物联网系统设计
- 支持 BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IP 和 KNX 协议
- 兼容 Node-RED、CODESYS、Balena 等
- 双面 LED 指示灯 用于快速状态检查
- 耐用金属外壳,兼容 DIN 导轨和壁挂安装
- 支持 Yocto 和 Buildroot 定制操作系统
强大性能
- 由 Raspberry Pi CM4 驱动
- Broadcom BCM2711 四核 Cortex-A72 (ARM v8) 64 位 SoC @ 1.5GHz
- 最高 8GB RAM 和 32GB eMMC 存储
丰富的无线功能
- 片上 Wi-Fi 和 BLE
- Mini-PCIe 1:支持 LTE、USB LoRa®、USB Zigbee
- Mini-PCIe 2:支持 SPI LoRa®、USB LoRa®、USB Zigbee
全面的接口
- 2x RS485(隔离)、2x RS232(隔离)、2x 隔离 DI 端口、2x 隔离 DO 端口
- 1x 10M/100M/1000M 以太网(支持 PoE)
- 1x 10M/100M 以太网
- 1x HDMI 2.0
- 2x Type-A USB 2.0
- 1x Type-C USB 2.0(USB 控制台用于操作系统更新)
- 1x MicroSD 卡槽
- 1x Nano SIM 卡槽(内置)
安全性和可靠性
- 硬件看门狗
- 可选 UPS 超级电容器
- 金属外壳配 PC 侧板
- 电磁兼容性(EMC)标准:
- ESD:EN61000-4-2,3 级
- EFT:EN61000-4-4,2 级
- 浪涌保护:EN61000-4-5,2 级
- 生产周期:reComputer R1100 将持续生产 至少到 2030 年 12 月
规格
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 硬件规格 | |
| 产品系列 | R11xx-10, R11xx-00 |
| CPU | Raspberry Pi CM4, 四核 Cortex-A72 @ 1.5GHz |
| 操作系统 | Raspbian, Debian, Yocto, Buildroot |
| RAM | 1GB / 2GB / 4GB / 8GB |
| eMMC 存储 | 8GB / 16GB / 32GB |
| 系统规格 | |
| 电源输入 | DC 9V~36V, 2针端子块 |
| PoE(作为受电设备) | IEEE 802.3af 标准 12.95W PoE* |
| 过压保护 | 40V |
| 功耗 | 空闲:2.88W;满载:5.52W |
| 电源开关 | 无 |
| 重启开关 | 有 |
| 接口 | |
| 以太网 | 1x 10/100/1000Mbps(支持 PoE*),1x 10/100Mbps IEEE 802.3/802.3u |
| USB | 2x USB-A 2.0 主机,1x USB-C 2.0(用于刷写操作系统) |
| RS485 | 2x RS485(隔离) |
| RS232 | 2x RS232(隔离) |
| DI(数字输入) | 2x 隔离 DI 端口,输入电压:5~24V DC |
| DO(数字输出) | 2x 隔离 DO 端口,输出电压:<60V DC |
| SIM 卡 | 1x Nano SIM 卡槽(内置) |
| SD 卡 | 1x MicroSD 卡槽 |
| SSD | 1x M.2 NVMe SSD 插槽(2280-M Key) |
| LED 指示灯 | 12x LED 指示灯 |
| 蜂鸣器 | 1 |
| 复位按钮 | 1 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| 无线通信 | |
| Wi-Fi 2.4/5.0GHz | 片上 Wi-Fi* |
| BLE 5.0 | 片上 BLE* |
| LoRa® | USB LoRa®/ SPI LoRa® |
| 4G 蜂窝 | 4G LTE* |
| Zigbee | USB Zigbee* |
| 标准 | |
| EMC 合规性 | ESD:EN61000-4-2,等级 3;EFT:EN61000-4-4,等级 2;浪涌:EN61000-4-5,等级 2 |
| 认证 | CE, FCC, TELEC, RoHS, REACH |
| 环境条件 | |
| 防护等级 | IP40 |
| 工作温度 | -30 ~ 70°C |
| 工作湿度 | 10 ~ 95% RH |
| 存储温度 | -40 ~ 80°C |
| 其他功能 | |
| 超级电容 UPS | SuperCAP UPS LTC3350 模块* |
| 硬件看门狗 | 1 ~ 255s |
| RTC | 高精度 RTC |
| 安全 | |
| 加密芯片 | TPM 2.0*, ATECC608A |
| 冷却系统 | 无风扇 |
| 保修 | 2 年 |
| 产品生命周期 | 至 2030 年 12 月 |
| 声明 | 标有 * 的选项需要根据配件清单额外购买。 |
| 组件和接口状态 | |
| 预留 | 指定用于未来使用或扩展。 |
| 可选 | 非必需组件;用户可以选择包含或排除。 |
| 已占用 | 当前正在使用且对产品功能至关重要。 |
| 包含 | 标准包装提供的必需组件。 |
声明:标有 * 的选项需要根据配件清单额外购买。
机械尺寸
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸 (W x H x D) | 130 mm x 93 mm x 49.6 mm |
| 外壳 | 6061 铝合金外壳,配透明 PC 侧板 |
| 安装方式 | DIN 导轨 / 壁挂 |
| 重量(净重) | 560g |
硬件概述
系统概述
接口概述
主板概述
电源图
reComputer R1100 提供两种电源供电选项:DC 端子和 PoE 端口。默认情况下,它通过 DC 端子使用官方区域电源适配器(SKU:110061505/110061506)供电。或者,可选的 PoE 电源供应(PoE 模块,SKU:110991925)也可使用。这种灵活性允许与不同电源无缝集成,满足各种应用需求。
2 针电源端子
reComputer R1100 工作在 9 到 36V 的 DC 电压供应范围内,通过 2 针电源端子块连接。对于接地,接地线可以安全地连接到电源端子左上角的螺丝上。
PoE
安装 PoE 模块后,reComputer R1100 的 ETH0 端口支持 PoE 电源供应,提供了一种通过以太网为设备供电的便捷高效方式。此选项简化了安装并最大限度地减少了布线,使其非常适合电源有限或没有现成电源插座的位置的应用。
- PoE 输入:44~57V(典型值:48V)
- PoE 输出:12V,1.1A 最大
包含的 PoE 模块符合 IEEE 802.3af 标准,提供最大 12.95W 的功率输出。但是,对于 SSD 或 4G 模块等高功耗外设,PoE 电源可能不够。在这种情况下,建议使用 DC 端子供电以确保设备稳定可靠运行。
功耗
下表提供了 reComputer R1100 的测试功耗值,基于在 Seeed Studio 实验室进行的测量。请注意,这些值仅供参考,因为测试方法和环境条件的变化可能会影响结果。
| 状态 | 电压 | 电流 | 功耗 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 关机 | 24V | 51mA | 1.224W | 关机和断电状态下的静态功耗测试。 |
| 空闲 | 24V | 120mA | 2.88W | 测量在提供 24V 电源且不运行任何测试程序时的输入电流。 |
| 满载 | 24V | 230mA | 5.52W | CPU 使用 "stress -c 4" 命令满载运行,未连接外部设备。 |
开机和关机
reComputer R1100 默认不包含电源按钮。系统在连接电源时会自动开机。
- 要关机,请使用操作系统中的关机选项,并等待关机过程完成后再断开电源。
- 要重启系统,只需重新连接电源即可。
这确保了安全操作并防止潜在的数据丢失或系统问题。
框图
IIC 图
接口说明
| 接口 | 描述 |
|---|---|
| 以太网 | 1 × 10/100/1000 Mbps(支持 PoE*),1 × 10/100 Mbps(IEEE 802.3/802.3u) |
| USB | 2 × USB-A 2.0(主机),1 × USB-C 2.0(用于刷写操作系统) |
| RS485 | 2 × RS485(隔离) |
| RS232 | 2 × RS232(隔离) |
| DI(数字输入) | 2 × 隔离 DI 端口,输入电压:5~24V DC |
| DO(数字输出) | 2 × 隔离 DO 端口,输出电压:< 60V DC |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
| SD 卡槽 | 支持 MicroSD 卡 |
| SIM 卡槽 | 支持 Nano SIM 卡 |
| M.2 插槽 | 支持 M.2 NVMe SSD |
| LED 指示灯 | 12 × LED 指示灯 |
| 蜂鸣器 | 1 |
| 复位按钮 | 1 |
LED 指示灯状态
R1100 计算机配备 12 个 LED 用于系统状态指示。它们的具体功能在下表中概述。
以下是结构化格式的 LED 指示灯状态 表:
| LED 指示灯 | 颜色 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PWR | 绿色 | 亮起 | 设备已连接电源。 |
| 熄灭 | 设备未连接电源。 | ||
| ACT | 绿色 | 闪烁 | 表示在 Linux 下访问 eMMC。如果启动过程中发生错误,会闪烁错误模式(参考树莓派文档)。 |
| USER | 绿色/红色/蓝色 | 用户定义 | 可由用户编程。 |
| 4G | 绿色 | 亮起 | 拨号成功,连接正常。 |
| 熄灭 | 4G 信号未连接,或设备未开机。 | ||
| DI1 | 绿色 | 亮起/闪烁 | 检测到输入信号。 |
| 熄灭 | 无电源或无数据传输。 | ||
| DI2 | 绿色 | 亮起/闪烁 | 检测到输入信号。 |
| 熄灭 | 无电源或无数据传输。 | ||
| DO1 | 绿色 | 亮起/闪烁 | 检测到输出信号。 |
| 熄灭 | 无电源或无数据传输。 | ||
| DO2 | 绿色 | 亮起/闪烁 | 检测到输出信号。 |
| 熄灭 | 无电源或无数据传输。 | ||
| COM1 (RS485 通道 1) | 绿色 | 亮起/闪烁 | 正在接收或发送数据。 |
| 熄灭 | RS485 通道 1 无数据传输。 | ||
| COM2 (RS485 通道 2) | 绿色 | 亮起/闪烁 | 正在接收或发送数据。 |
| 熄灭 | RS485 通道 2 无数据传输。 | ||
| COM3 (RS232 通道 1) | 绿色 | 亮起/闪烁 | 正在接收或发送数据。 |
| 熄灭 | RS232 通道 1 无数据传输。 | ||
| COM4 (RS232 通道 2) | 绿色 | 亮起/闪烁 | 正在接收或发送数据。 |
| 熄灭 | RS232 通道 2 无数据传输。 |
ACT 状态码
以下是 ACT 状态码 的结构化表格:
| 长闪烁 | 短闪烁 | 状态描述 |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 通用启动失败 |
| 0 | 4 | 未找到 start*.elf |
| 0 | 7 | 未找到内核镜像 |
| 0 | 8 | SDRAM 故障 |
| 0 | 9 | SDRAM 不足 |
| 0 | 10 | 处于 HALT 状态 |
| 2 | 1 | 分区不是 FAT 格式 |
| 2 | 2 | 从分区读取失败 |
| 2 | 3 | 扩展分区不是 FAT 格式 |
| 2 | 4 | 文件签名/哈希不匹配 (Pi 4) |
| 4 | 4 | 不支持的板卡类型 |
| 4 | 5 | 致命固件错误 |
| 4 | 6 | A 类电源故障 |
| 4 | 7 | B 类电源故障 |
附加说明:
- 如果 ACT LED 以规律的四次闪烁模式闪烁,表示引导代码(
start.elf)缺失。 - 如果 ACT LED 以不规律的模式闪烁,引导过程已经开始。
- 如果 ACT LED 完全不闪烁,EEPROM 代码可能已损坏。尝试在不连接任何外设的情况下启动。
- 更多详细信息,请参考 Raspberry Pi 论坛:您的 Pi 无法启动吗?(启动问题置顶帖)。
USER 指示灯
reComputer R1100 包含一个 USER 指示灯,可以根据用户需求进行自定义。
注意: 有关 USER LED 测试的详细信息,请参考此部分。
蜂鸣器
reComputer R1100 配备了一个有源蜂鸣器,可用于报警和事件通知。
要检查与 Buzzer_EN 对应的 GPIO,请在终端中输入以下命令:
cat /sys/kernel/debug/gpio
这将输出 gpio587 作为蜂鸣器分配的 GPIO。
注意:
有关 蜂鸣器测试 的详细信息,请参考 此部分。
RS485
reComputer R1100 系列具有 两个 RS485 端口,配备 6 针 3.5mm 间距凤凰端子。每个 RS485 端口都标有丝印标记 "A/B/GND" 以便于识别。
引脚定义
端子引脚分配如下:
| 引脚 ID | 引脚名称 |
|---|---|
| 1 | RS485-1_A |
| 2 | RS485-2_A |
| 3 | RS485-1_B |
| 4 | RS485-2_B |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
连接电缆 RS485 接线的示意图如下:
产品包装中包含 120 欧姆终端电阻,可根据 RS485 通信需要使用。
有关 RS485 测试的详细信息,请参考此部分。
RS232
reComputer R1100 系列具有 2x RS232 端口,配备 6 针 3.5mm 间距的 Phoenix 端子。 单个 RS232 端口的丝印标识为 TX/RX/GND。
引脚定义
端子引脚定义如下:
以下是 RS232 引脚定义表:
| Pin ID | Pin Name |
|---|---|
| 13 | R232-3_RX |
| 14 | R232-4_RX |
| 15 | R232-3_TX |
| 16 | R232-4_TX |
| 17 | GND |
| 18 | GND |
连接电缆
RS232接线的原理图如下所示:
有关详细的RS232测试说明,请参考有关RS485测试的详细信息,请参考此部分。
DI(数字输入)
reComputer R1100系列包含2个DI端口,配有3针3.5mm间距的Phoenix端子。
单个DI端口的丝印标识为**"DI/G_DI"**。
引脚定义
端子引脚定义如下:
以下是DI(数字输入)引脚定义的表格:
| 引脚ID | 引脚名称 |
|---|---|
| 7 | DI1 |
| 9 | DI2 |
| 11 | G_DI |
连接电缆
以下是 DI(数字输入)参数 表格:
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 输入类型 | PNP |
| 隔离保护 | 5 kV |
| DI 到 G_DI(开启状态) | 5~30 VDC |
有关 DI 测试的详细信息,请参考 此部分。
DO(数字输出)
reComputer R1100 系列设备包含 2x DO 端口,3 针 3.5mm 间距凤凰端子。单个 DO 的丝印为 "DO/G_DO"。
引脚定义表
| 引脚 ID | 引脚名称 |
|---|---|
| 8 | DO1 |
| 10 | DO2 |
| 12 | G_DO |
连接线缆
单个 DO 线缆的示意图如下:
DO 端口参数
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 输出类型 | 晶体管 |
| 隔离保护 | 5 kV |
| 输出注意事项 | < 60VDC |
有关 DO 测试的详细信息,请参考此部分。
启动开关
reComputer R1100 上的启动开关连接到 CM4 模块的 nRPI_BOOT 引脚。此开关允许用户在 eMMC 和 USB 之间选择启动源。
- 正常模式: 将开关设置为远离"BOOT"标签以从 eMMC 启动。
- 刷写模式: 将开关设置为朝向"BOOT"标签以从 Type-C USB 接口启动进行系统镜像刷写。
以下是启动开关位置及其对应模式的表格:
| 开关位置 | 模式 | 描述 | nRPI-BOOT |
|---|---|---|---|
| 远离 "BOOT" | 正常模式 | 从 eMMC 启动 | 低电平 |
| 朝向 "BOOT" | 刷写模式 | 从 USB 启动 | 高电平 |
USB
reComputer R1100 具有一个 USB Type-C 端口和两个 USB Type-A 端口。下表概述了它们的功能和描述。
以下是 USB 端口及其功能的表格:
| 类型 | 数量 | 协议 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Type-C | 1 | USB 2.0 | USB-Device | 用于串口调试、烧录镜像等。 |
| Type-A | 2 | USB 2.0 | USB-Host | 连接不同的 USB 设备,如闪存驱动器、USB 键盘或鼠标。 |
SD 卡槽
reComputer R1100 系列设备包含一个 micro SD 卡槽,用于安装 micro SD 卡来存储用户数据。
SIM 卡槽(内置)
reComputer R1100 系列包含一个内置的 Nano SIM 卡槽,用于安装 Nano SIM 卡以启用 4G 连接。下表展示了标准 SIM 卡、Micro SIM 卡和 Nano SIM 卡之间的尺寸差异。
reComputer R1100 的标准版本不包含内置的 4G 模块。如果需要 4G 功能,必须单独购买额外的 4G 模块。更多详情,请参考此章节。
SSD 插槽
reComputer R1100 配备了一个 NVMe M.2 2280 SSD 插槽,支持 128GB、256GB、512GB 和 1TB 的存储容量。此插槽支持高速存储扩展,允许用户增强系统的性能和容量。
注意:
SSD 卡主要有两种用途:
- 大容量存储 – SSD 可用于大容量存储需求。
- 带系统镜像的启动盘 – 某些 SSD 既可用作大容量存储,也可用作系统的启动盘。
但是,并非所有 SSD 都支持启动功能。如果您计划将 SSD 用作启动盘且不确定购买哪种型号,我们推荐 1TB SSD(SKU112990267),因为它已经过测试并验证了启动功能。这可以减少兼容性问题并降低试错成本。
reComputer R1100 上的 Mini-PCIe 插槽
reComputer R1100 配备了两个 Mini-PCIe 插槽,支持各种通信协议。下表概述了每个插槽支持的协议:
| 插槽 | 支持的协议 |
|---|---|
| Mini-PCIe 1 | 4G LTE, USB LoRa®, USB Zigbee |
| Mini-PCIe 2 | SPI LoRa®, USB LoRa®, USB Zigbee |
这些插槽允许用户扩展连接选项,根据需要集成4G LTE、LoRa®和Zigbee模块。
该设备包含两个Mini-PCIe接口:插槽1和插槽2。
- Mini-PCIe插槽1连接到SIM卡插槽并支持USB协议,适合连接4G LTE、USB LoRa®和USB Zigbee模块。
- Mini-PCIe插槽2支持USB和SPI协议,但未连接到SIM卡插槽。它可以容纳SPI LoRa®、USB LoRa®和USB Zigbee设备。
这些插槽为各种无线通信模块提供了灵活的扩展选项。
复位孔
reComputer R1100配备了一个位于复位孔内的迷你按钮开关。通过用细物体按压此按钮,用户可以复位CM4。
- 当此引脚为高电平时,表示CM4已启动。
- 当此引脚被拉低时,它会复位模块。
以太网RJ45
reComputer R1100配备了两个以太网端口:
| 名称 | 类型 | 速度 | PoE支持 |
|---|---|---|---|
| ETH0 | CM4原生千兆以太网 | 10/100/1000 Mbit/s | 支持(需要额外模块) |
| ETH1 | 从USB转换 | 10/100 Mbit/s | 不支持 |
reComputer R1100 配备了两个以太网 RJ45 端口:
- ETH0:CM4 原生千兆以太网接口,支持 10/100/1000 Mbit/s 速度。可以通过额外的 PoE 模块升级,以启用以太网供电 (PoE) 功能为设备供电。
- ETH1:USB 转换以太网接口,支持 10/100 Mbit/s 速度,但不支持 PoE。
注意
有关 PoE 的更多详细信息,请参考此部分。
HDMI
reComputer R1100 具有来自 CM4 的原生 HDMI 接口,支持高达 4K@60fps 的视频输出。它非常适合需要多显示器的应用,使用户能够将内容输出到外部大屏幕。
RTC
reComputer R1100 包含一个 RTC(实时时钟)电路,预装了 CR2032 电池,即使在断电期间也能确保准确的计时。
有关 RTC 测试的详细信息,请参考此部分。
看门狗
reComputer R1100 具有独立的硬件看门狗电路,在系统崩溃时自动重启系统。此看门狗通过 RTC 实现,允许灵活的喂狗时间,范围从 1 到 255 秒。
有关看门狗测试的详细信息,请参考此部分。
可选接口和模块
reComputer R1100 支持广泛的扩展模块和配件,使其能够适应各种使用场景。如果您有兴趣定制 reComputer R1100,请联系 [email protected] 获取更多信息。
配件和可选模块列表
以下是格式化的表格,以提高可读性:
| 备注 | 项目 | 产品名称 | SKU |
|---|---|---|---|
| 必须配合使用以实现LoRa® WAN功能 | LoRa®模块 | 区域可选LoRaWAN网关模块(SPI)- US915 | 114992969 |
| 区域可选LoRaWAN网关模块(SPI)- EU868 | 114993268 | ||
| 区域可选LoRaWAN网关模块(USB)- US915 | 114992991 | ||
| 区域可选LoRaWAN网关模块(USB)- EU868 | 114992628 | ||
| LoRa®天线 | LoRa®天线 | LoRa天线套件 - 868-915MHz | 110061501 |
| Zigbee模块 | Zigbee模块 | Mini-PCIe USB Zigbee模块 | 110992005 |
| Zigbee天线 | Zigbee天线 | reComputer R1100专用Zigbee天线套件 | 110061641 |
| Wi-Fi功能必需的配件 | Wi-Fi/BLE天线 | Raspberry Pi Compute Module 4天线套件 | 114992364 |
| 4G天线与4G模块配合使用以实现4G功能,GPS天线与4G模块配合使用以实现GPS功能 | 4G模块 | LTE Cat 4 EC25-AFXGA Mini-PCIe模块 - 北美 | 113991134 |
| LTE Cat 4 EC25-EUXGR Mini-PCIe模块 - 欧洲、中东、非洲及泰国 | 113991135 | ||
| LTE Cat 4 EC25-AUXGR Mini-PCIe模块 - 澳大利亚 | 113991174 | ||
| LTE Cat 4 EC25-EFA Mini-PCIe模块 - 泰国 | 113991214 | ||
| LTE Cat 4 EC25-EMGA Mini-PCIe模块 - 马来西亚 | 113991234 | ||
| LTE Cat 4 EC25-JFA Mini-PCIe模块 - 日本 | 113991296 | ||
| 4G天线 | 4G天线 | 4G模块专用4G天线套件 | 110061502 |
| GPS天线 | GPS天线 | EC25 4G模块专用GPS天线套件 | 110061521 |
| 加密芯片 | TPM 2.0 | 搭载Infineon SLB9670的TPM 2.0模块 | 114993114 |
| SSD存储 | SSD卡 | NVMe M.2 2280 SSD 1TB | 112990267 |
| 512GB NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280内置SSD | 112990247 | ||
| 256GB NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280内置SSD | 112990246 | ||
| 128GB NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280内置SSD | 112990226 | ||
| 此模块需要焊接到reComputer R1100的载板上 | PoE | reTerminal DM专用MQ7813T120 PoE模块套件 | 110991925 |
| UPS | UPS | SuperCAP UPS LTC3350模块 | 110992004 |
reComputer R1100 主板具有两个 Mini-PCIe 插槽,兼容性如下:
-
Mini-PCIe 插槽 1 支持:
- 4G 模块(USB 协议)
- LoRa® 模块(USB 协议)
- Zigbee 模块(USB 协议)
-
Mini-PCIe 插槽 2 支持:
- LoRa® 模块(USB 和 SPI 协议)
- Zigbee 模块(USB 协议)
4G 和 LoRa® 模块不能同时使用。 您不能在板上插入两个 LoRa® 模块。
这意味着您需要在使用 4G 或 LoRa® 之间进行选择,并且一次只能安装一个 LoRa® 模块。
Wi-Fi/BLE
reComputer R1100-10 由带有板载 Wi-Fi/BLE 版本的 CM4 供电,提供与 CM4 相同的 Wi-Fi/BLE 参数。有关详细规格,请参考树莓派官方网站。
4G 模块
reComputer R1100 主板具有两个 Mini-PCIe 插槽,其中 Mini-PCIe 插槽 1 支持通过 USB 协议的 4G 模块。移远 EC25 4G 模块已经过充分测试,与 reComputer R1100 完全兼容。
如果您需要 4G 功能,您必须购买相应的 4G 模块和外部天线,并按照组装 4G/LoRa®/Zigbee 模块和天线中的说明进行操作。
LoRa® 模块
两个 Mini-PCIe 插槽都支持通过 USB 协议的 LoRa® 模块。此外,Mini-PCIe 插槽 2 支持使用 SPI 协议的 LoRa® 模块。来自 Seeed Studio 的 WM1302 模块已经过充分测试,与 reComputer R1100 完全兼容。
如果您需要 LoRa® 功能,您必须购买相应的 LoRa® 模块和外部天线,并按照组装 4G/LoRa®/Zigbee 模块和天线中的说明进行操作。
Zigbee 模块
Mini-PCIe 插槽支持使用 USB 协议的 Zigbee 模块,允许将 Zigbee 功能无缝集成到兼容设备中。这使得在 Zigbee 网络内进行高效通信和控制成为可能,增强了系统的多功能性和连接性。由于有两个 Mini-PCIe 插槽可用于 Zigbee 模块,用户可以灵活地实施各种应用以增强可靠性。
如果您需要 Zigbee 功能,您必须购买相应的 Zigbee 模块和外部天线,并按照组装 4G/LoRa®/Zigbee 模块和天线中的说明进行操作。
PoE(以太网供电)
reComputer R1100 通过添加 PoE 电源模块支持 IEEE 802.3af PD(受电设备)标准。PoE 座已预焊接在板上,但用户必须拆卸设备以安装 PoE 模块来实现以太网 PoE 功能。
有关拆卸指导,请参考拆卸指南
- reComputer R1100 支持 PoE 供电,但标准产品默认不包含 PoE 模块。
- Seeed 为批量定制订单提供 PoE 焊接和组装服务。
- 对于样品测试,客户必须自行焊接和组装 PoE 模块。说明可在**"组装 PoE 模块"**中找到。
SSD(存储扩展)
reComputer R1100 通过位于板上两个 Mini-PCIe 插槽下方的 PCIe 插槽(J62)支持 2280 NVMe SSD。
- CM4 的 PCIe 接口是 Gen 2.0,最大理论速度为 5Gbps。
- 如果您使用 Gen 3.0 或更高版本的 SSD,它可能无法达到最大速度。
- 来自 reTerminal DM 的测试结果显示:
- 最大写入速度: 230MB/s
- 最大读取速度: 370MB/s
- SSD 兼容性可能有所不同,因此建议从批准的配件列表中购买 SSD。
SSD 使用场景:
- 大容量存储 – SSD 可用于扩展存储空间。
- 带有系统镜像的启动驱动器 – 某些 SSD 可以存储系统镜像并直接从 SSD 启动。
并非所有 SSD 都支持启动功能! 如果您需要用于启动的 SSD 并且不确定购买哪一个,Seeed 推荐 1TB SSD(SKU:112990267),该产品已经测试并验证了启动功能,最大限度地降低了兼容性风险和故障排除成本。
加密芯片 - TPM 2.0
reComputer R1100 支持英飞凌的 OPTIGA™ TPM SLB9670,符合可信计算组织(TCG)TPM 2.0 规范。
主要特性:
- 用于安全的加密芯片
- SPI 接口(连接到板上的端口 J13)
- 为以下提供信任根:
- 平台完整性
- 远程认证
- 加密服务
有关安装说明,请参考组装 TPM 2.0 模块
UPS(不间断电源)模块
reComputer R1100 中的 UPS 模块是一个基于 7F 超级电容器的电源备份系统,串联运行。
工作原理:
- 位于 DC 5V 电源和 CM4 之间。
- 使用 GPIO 信号在 5V 电源故障时通知 CPU。
- CPU 在电源耗尽前运行紧急脚本。
- 脚本执行 "$ shutdown" 命令以安全关闭系统。
备用持续时间:
UPS运行时间取决于系统负载。以下是测试结果:
- CM4(4GB RAM,32GB eMMC,Wi-Fi模块)。
其他资源
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。