远程连接到 Raspberry Pi/reComputer
用户经常会遇到由于某些限制(如没有额外的显示器等)而无法物理访问 Raspberry Pi(reComputer 或其他边缘设备)的情况。因此,远程连接 Raspberry Pi 是非常必要的。根据您运行的操作系统,有几种方法可以建立到远程边缘设备的连接。在这个项目中,根据 Raspberry Pi 使用的操作系统(Linux),我们可以使用安全外壳协议(SSH)来远程控制机器。
入门指南
SSH,也称为安全外壳或安全套接字外壳,是一种网络协议,为用户(特别是系统管理员)提供了通过不安全网络安全访问计算机的方式。SSH 被网络管理员广泛用于远程管理系统和应用程序,使他们能够通过网络登录到另一台计算机、执行命令并在计算机之间移动文件。默认情况下,SSH 服务器监听标准传输控制协议(TCP)端口 22。
所需材料
- 基于 Linux 的设备(Raspberry Pi 或 reComputer)
- PC
远程连接
以 Raspberry Pi 为例,我们将打开 Raspberry Pi SSH 端口并使用 PC 上的 SSH 接口远程调用它。要从计算机连接到 Raspberry Pi,我们需要知道 Pi 的 IP 地址。
注意:确保 PC 和 Raspberry Pi 在同一个局域网下。
如果您的设备是 reComputer,您可以跳过步骤 1 到步骤 3,因为 ssh 端口默认是开放的。以下是将 Raspberry Pi 与计算机连接的步骤。
步骤 1. 在 Raspberry Pi 上打开一个新终端并执行 sudo raspi-config.菜单将如下所示,我们需要选择"Interfacing Options"然后按 ENTER

步骤 2. 选择"SSH"并按 ENTER。

步骤 3. 选择"Yes"并按 ENTER。

稍等片刻,我们将收到消息"The SSH server is enabled"。

步骤 4. 在 Raspberry Pi 上打开终端并执行 ifconfig
我们可以看到 Raspberry Pi 的 IP 地址如下所示:

步骤 5. 打开 PC 的终端并执行 ssh [email protected] 并输入 Raspberry Pi 的密码。然后 PC 将远程连接到 Raspberry Pi。