硬件与接口使用


reServer Industrial 配备 2 个 2.5" SATA HDD/ SSD 硬盘位,可在视频分析应用中轻松存储数百段本地视频录像。同时,它还提供多种连接选项,包括 5 个 RJ-45 以太网端口、1 个 RS232/422/485、4 路隔离 DI/DO、1 路 CAN、4× USB3.1。无风扇设计配合多样化的安装方式,可在 -20 至 60 ℃ 范围内部署,非常适合更为严苛的环境和更重的负载。
reServer Industrial 采用被动散热片和无风扇设计,非常适合在高要求环境中使用。被动散热片无需风扇即可实现高效散热,降低因灰尘或其他污染物导致元器件故障的风险。无风扇设计还可降低噪音水平和功耗,适用于对噪音敏感的环境,同时最大限度地减少能源成本。
reServer Industrial 具有 5 个 RJ45 GbE 端口,其中 4 个为 PoE PSE 端口,可通过以太网为 IP 摄像头等设备供电。这消除了单独电源的需求,使在缺乏现成电源插座的区域部署网络设备更加容易。剩余的 GbE 端口用于连接到网络交换机或路由器,从而与网络上的其他设备通信并访问互联网。
- 无风扇紧凑型边缘 AI 服务器: 由 NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX 模组驱动,AI 性能范围为 20 TOPS 至 100 TOPS,支持更宽的工作温度范围 -20 ~ 60°C(0.7m/s 气流)
- 多路流处理: 5× GbE RJ45(其中 4 个为 802.3af PSE),可实时处理多路数据流
- 可扩展存储: 2 个 2.5" SATA HDD/SSD 硬盘位,外加一个用于 NVMe SSD 的 M.2 2280 插槽
- 工业接口: 包含 COM 口、DI/DO 端口、CAN 端口、USB 3.1,以及可选 TPM2.0 模块
- 混合连接: 支持 5G/4G/LTE/LoRaWAN®(模块可选),带 Nano SIM 卡槽
- 认证: FCC、CE、UKCA、ROHS、KC
拆解 reServer Industrial
首先,最好先拆下外部机壳以访问所有接口。请参考此文档了解更多信息。
千兆以太网连接器
reServer Industrial 上有 5 个以太网端口,规格为 10/100/1000Mbps,其中 4 个端口支持 PSE 802.3 af 15 W,您可以将 PoE 摄像头直接连接到这些端口(LAN1-LAN4)。这些端口通过 PCIe 转以太网(LAN7430-I/Y9X)模块连接。然而,最左侧剩余的以太网端口(LAN0)仅用于连接到路由器以访问互联网。

每个以太网端口上有 2 个 LED(绿色和黄色),其指示含义如下
- 绿色 LED:仅在连接到 1000M 网络时常亮
- 黄色 LED:显示网络活动状态
使用方法
-
在连接 PoE 摄像头之前,需要先为这 4 个以太网端口启用 PoE 功能。按如下方式启用:
- Jetpack 5.1.x
- Jetpack 6
sudo -i
cd /sys/class/gpio
echo 315 > export
cd gpio315
echo "out" > direction
echo 1 > valuesudo apt update
sudo apt install gpiod
gpioset gpiochip2 15=1
将物理网络 IP 绑定到 eth 编号
接口 LAN1 到 LAN4 被指定用于 PoE。
如果需要为每个 PoE 接口配置不同的 IP 地址,请按照以下说明操作:
接口名称(例如 enP1p1s0)可能会因系统而异。继续之前,请先运行以下命令检查设备上的实际接口名称。下面的命令仅供参考——请将接口名称替换为系统中显示的名称。
ifconfig
步骤 1:将 PoE 设备连接到 reServer Industrial。为目标接口创建一个新连接。例如,要配置接口 enP1p1s0 并将其命名为 POE1:
sudo nmcli connection add type ethernet ifname enP1p1s0 con-name POE1
步骤 2:配置 IP 地址。IP 地址可以根据实际使用情况自定义。
sudo nmcli connection modify POE1 ipv4.addresses 192.168.6.6/24
步骤 3:将 IPv4 方法设置为手动(静态 IP)。
sudo nmcli connection modify POE1 ipv4.method manual
步骤 4:启用该连接。
sudo nmcli connection up POE1
步骤 5:验证配置。
ifconfig
SATA 接口
reServer Industrial 支持 2 个 SATA 2.5" HDD/SSD,并配备 SATA 数据和电源连接器。您可以按如下方式连接 HDD/ SSD

使用方法
系统启动后,您可以通过以下方式验证已连接的 SATA 硬盘
lsblk

RTC
reServer Industrial 提供 2 种不同方式连接 RTC 电池
连接概览
- 方法 1:
将一颗 3V CR1220 纽扣电池 连接到板上的 RTC 插座,如下图所示。请确保电池的 正极 (+) 朝上

- 方法 2:
将一颗带 JST 连接器的 3V CR2302 纽扣电池 连接到板上的 2 针 1.25mm JST 插座,如下图所示

使用方法
-
步骤 1: 按上述说明连接 RTC 电池
-
步骤 2: 打开 reServer Industrial 电源
-
步骤 3: 在 Ubuntu 桌面上,点击右上角的下拉菜单,导航到
Settings > Date & Time,通过以太网线连接到网络,并选择 Automatic Date & Time 以自动获取日期/时间

如果尚未通过以太网连接到互联网,可以在此手动设置日期/时间
- 步骤 4: 打开终端窗口,执行以下命令检查硬件时钟时间
sudo hwclock
您将看到类似如下的输出,这并不是正确的日期/时间

- 步骤 5: 通过输入以下命令,将硬件时钟时间更改为当前系统时钟时间
sudo hwclock --systohc
- 步骤 6: 拔掉所有已连接的以太网线,以确保不会从互联网获取时间,然后重启主板
sudo reboot
- 步骤 7: 再次检查硬件时钟时间,以确认即使设备断电,日期/时间仍保持不变
现在我们将创建一个脚本,在每次启动时始终从硬件时钟同步系统时钟。
- 步骤 8: 使用任意你喜欢的文本编辑器创建一个新的 shell 脚本。这里我们使用 vi 文本编辑器
sudo vi /usr/bin/hwtosys.sh
- 步骤 9: 按 i 进入 插入模式,将以下内容复制并粘贴到文件中
#!/bin/bash
sudo hwclock --hctosys
- 步骤 10: 使脚本具有可执行权限
sudo chmod +x /usr/bin/hwtosys.sh
- 步骤 11: 创建一个 systemd 文件
sudo nano /lib/systemd/system/hwtosys.service
- 步骤 12: 在文件中添加以下内容
[Unit]
Description=Change system clock from hardware clock
[Service]
ExecStart=/usr/bin/hwtosys.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
- 步骤 13: 重新加载 systemctl 守护进程
sudo systemctl daemon-reload
- 步骤 14: 使新创建的服务在开机时自动启动并立即启动该服务
sudo systemctl enable hwtosys.service
sudo systemctl start hwtosys.service
- 步骤 15: 验证脚本已作为 systemd 服务正常运行
sudo systemctl status hwtosys.service
- 步骤 16: 重启主板,你会发现系统时钟现在已与硬件时钟同步
M.2 Key M
开箱即用时,reServer Industrial 已在 M.2 Key M 插槽中安装了一块 128GB SSD,并预装了 JetPack 系统。
连接概览
如果你想移除随附的 SSD 并安装新的 SSD,可以按照以下步骤操作。这里我们仅推荐使用 Seeed 的 SSD,容量为 128GB、256GB、512GB 和 1TB,因为我们只对这些 SSD 进行了测试。此外,该接口支持 PCIe Gen4.0 SSD。
- 步骤 1: 拆下预装 SSD 的固定螺丝

- 步骤 2: 将 SSD 从 SSD 连接器中滑出以移除

- 步骤 3: 插入新的 SSD 并重新拧紧螺丝
使用方法
我们将说明如何对已连接的 SSD 进行一个简单的基准测试
- 步骤 1: 通过执行以下命令检查写入速度
sudo dd if=/dev/zero of=/home/$USER/test bs=1M count=512 conv=fdatasync
- 步骤 2: 通过执行以下命令检查读取速度。请确保在执行完上面的写入速度测试命令之后再执行本步骤。
sudo sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
sudo dd if=/home/$USER/test of=/dev/null bs=1M count=512
mini PCIe
reServer Industrial 配备了一个 mini PCIe 接口,支持 4G 和 LoRa 模块。但是,同一时间你只能连接一个 4G 模块或一个 LoRa 模块。一些 4G 模块内置了 GPS 功能,我们也会进行说明。
4G 模块连接概览
目前该板卡支持 EC25EUXGA 和 EC20CEHCLG 模块。
-
步骤 1: 如果板卡已经上电,请先断电
-
步骤 2: 拆下预装的支柱。只有在使用 M.2 Key B 接口时才需要这个支柱

- 步骤 3: 将 4G 模块插入 mini PCIe 插槽,使用预装的螺丝并拧紧到 2 个螺丝孔上,以固定 4G 模块

- 步骤 4: 将天线连接到标有 MAIN 的天线接口。这里需要使用 IPEX 接头

- 步骤 5: 将支持 4G 的 nano SIM 卡插入板卡上的 SIM 卡槽,确保 SIM 卡的金属面朝上。将卡完全推入,直到顶到内部弹簧并弹回,即可锁定到位。

如果你想取出 SIM 卡,向内按压 SIM 卡以顶到内部弹簧,这样 SIM 卡就会从卡槽中弹出
- 步骤 6: 在 J8(控制和 UART)排针 上的 SIM_MUX_SEL 和 GND 引脚之间添加一个跳线帽

- 步骤 6: 给板卡上电
4G 模块使用 - 拨号测试
当使用 EC25 模块时,模块会自动启动并准备就绪。但是,当使用 EC20 模块时,你需要复位模块才能正常工作
- 步骤 1: 如果你使用的是 EC25 模块,可以跳过此步骤。但是如果你使用的是 EC20 模块,请输入以下命令以访问负责复位 4G 模块的 GPIO309 引脚
sudo su
cd /sys/class/gpio
echo 309 > export
cd gpio309
echo out > direction
echo 1 > value
对于 EC25 模块,板卡启动后 LED2 会立即亮起绿色。对于 EC20 模块,在按照上述说明复位模块之后,LED2 会亮起绿色

- 步骤 2: 安装 minicom
sudo apt update
sudo apt install minicom -y
- 步骤 3: 进入已连接 4G 模块的串口终端,这样我们就可以输入 AT 命令并与 4G 模块交互
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200
-
步骤 4: 按下 Ctrl+A,然后按 E 打开本地回显
-
步骤 5: 输入命令 "AT" 并按回车。如果你看到响应为 "OK",说明 4G 模块工作正常

- 步骤 6: 输入命令 "ATI" 来查看模块信息

- 步骤 7: 为了测试模块,输入以下命令拨打另一个电话号码
ATD<phone_number>;
你将会看到如下输出

如果输入的电话号码能够接到来电,则说明模块工作正常
4G 模块使用 - 连接到互联网
EC25 模块
如果你使用的是 EC25 模块,请按照以下步骤操作
- 步骤 1: 在按照上文(4G 模块使用 - 拨号测试部分)打开 4G 模块串口终端之后,执行以下命令连接到互联网。这里将 YOUR_APN 替换为你的网络运营商的 APN
AT+CGDCONT=1,"IP","YOUR_APN"

连接成功后,它应输出 OK,如上图所示
- 步骤 2: 通过执行以下命令重启 4G 模块
AT+CFUN=1,1
现在你将在串口终端上失去与 4G 模块的连接
-
步骤 3: 按 CTRL + A,然后按 Q 关闭 minicom
-
步骤 4: 输入 ifconfig,你会在 usb0 接口上看到一个 IP 地址

- 步骤 5: 你可以尝试按如下方式 ping 一个网站,以检查是否具有互联网连接
ping -I usb0 www.bing.com -c 5

EC20 模块
如果你使用的是 EC20 模块,请按照以下步骤操作
-
步骤 1: 如果你已经按照上一节(4G 模块使用 - 拨号测试部分)中的说明为 EC20 模块复位了 4G 模块,可以跳过此步骤。但是如果你还没有执行,请现在进行复位
-
步骤 2: 进入 4G 模块的串口终端,并输入以下命令将其设置为 ECM 模式
AT+QCFG="usbnet",1
-
步骤 3: 复位 4G 模块
-
步骤 4: 在 4G 模块控制台中,执行以下命令连接到互联网。这里将 YOUR_APN 替换为你的网络运营商的 APN
AT+CGDCONT=1,"IP","YOUR_APN"
- 步骤 6: 输入 ifconfig,你会在 usb1 接口上看到一个 IP 地址

- 步骤 7: 你可以尝试按如下方式 ping 一个 URL,以检查是否具有互联网连接

4G 模块使用 - 连接到 GPS
一些 4G 模块内置了 GPS 模块。EC25EUXGA 和 EC20CEHCLG 模块都内置了 4G 模块。
- 步骤 1: 通过执行以下命令重启 GPS 模块
echo -e "AT+QGPS=1\r\n" > /dev/ttyUSB2
echo -e "AT+QGPS=0\r\n" > /dev/ttyUSB2
- 步骤 2: 通过执行以下命令获取 GPS 数据
sudo cat /dev/ttyUSB1
你将会看到如下输出
seeed@seeed-x:~$ sudo cat /dev/ttyUSB1
[sudo] password for seeed:
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,,*32
$GPGGA,,,,,,0,,,,,,,,*66
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,,*32
$GPGGA,,,,,,0,,,,,,,,*66
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
LoRa 模块连接概览
目前该板卡支持 WM1302 SPI 模块。你可以使用 US version 或 EU version,它们都可以在我们的 Bazaar 上购买。
-
步骤 1: 如果板卡已经上电,请先断电
-
步骤 2: 将 LoRa 模块插入 mini PCIe 插槽,并使用预装的螺丝拧紧到 2 个螺丝孔上,以固定 LoRa 模块

- 步骤 3: 将天线连接到天线接口。这里需要使用 IPEX 接头

确保在 J8(控制和 UART)排针 上的 SIM_MUX_SEL 和 GND 引脚之间没有跳线帽。该跳线帽只在使用 4G 模块时才需要
- 步骤 4: 给板卡上电
LoRa 模块使用 - 测试 LoRa 射频
当 LoRa 模块连接好后,你会看到模块上的绿色和蓝色 LED 亮起
- 步骤 1: 输入以下命令检查系统是否检测到 LoRa 模块
i2cdetect -r -y 7
如果你看到如下输出,说明系统已经检测到该模块

- 步骤 2: 输入以下命令来编译并构建 LoRa 信号发送工具
git clone https://github.com/lakshanthad/sx1302_hal
cd sx1302_hal
make
cd libloragw
cp ../tools/reset_lgw.sh .
sudo ./test_loragw_hal_tx -r 1250 -m LORA -f 867.1 -s 12 -b 125 -n 1000 -z 100 --dig 3 --pa 0 --pwid 13 -d /dev/spidev2.0
如果你看到如下结果,并且 LoRa 模块上的 LED 变为红色,则表示模块正在成功发送射频信号

要停止发送,你可以在键盘上按 CTRL + C。
LoRa 模块使用 - 连接到 TTN
现在我们将连接到 TTN(The Things Network),并将 reServer Industrial 用作 TTN LoRaWAN 网关
- 步骤 1: 输入以下内容以使数据包转发器做好准备
cd ..
cd packet_forwarder
cp ../tools/reset_lgw.sh .
- 步骤 2: 根据你正在使用的 LoRa 模块运行以下命令。这里我们测试的是 SPI US915 版本
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915
然而,不同其他模块的命令如下
# USB 915
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915.USB
# SPI EU868
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868
# USB EU868
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB
运行上述命令后,你会看到如下输出,最后一行会显示 concentrator EUI 信息。请保存好这条信息,因为我们稍后在使用 TTN 配置网关时会用到它

- 步骤 3: 访问 此 URL 进入 TTN 控制台,并选择你所在的区域

- 步骤 4: 如果你已经有账号,请登录;如果还没有账号,请注册一个新账号

- 步骤 5: 点击 Go to gateways

- 步骤 6: 点击 + Register gateway

- 步骤 7: 在 Gateway EUI 部分输入之前获取到的 Concentrator EUI,然后点击 Confirm

- 步骤 8: 根据你正在使用的 LoRa 模块输入 Frequency plan。这里我们使用的是该模块的 US915 版本,因此选择 United Stated 902-928 MHz, FSB 2 (used by TTN)。之后点击 Register gateway

Gateway ID 已经为你自动填写。不过,你可以将其更改为任意你喜欢的内容。Gateway name 不是必填项,不过你也可以根据自己的喜好填写
- 步骤 9: 在网关的主主页上记下 Gateway Server Address

-
步骤 9: 在 reTerminal Industrial 上,编辑我们之前与 lora_pkt_fwd 命令一起使用的 global_conf_json 文件。这里你需要按如下方式更改 gateway_ID、server_address、serv_port_up 和 serv_port_down 选项
- gateway_ID: 来自设备的 Concentrator EUI
- server_address: 来自 TTN 的 Gateway Server Address
- serv_port_up: 1700
- serv_port_down: 1700

- 步骤 10: 重新运行数据包转发器
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915
如果你看到如下输出,则表示设备已成功连接到 TTN

M.2 Key B
reServer Industrial 配备了一个 M.2 Key B 接口,支持 4G 和 5G 模块。目前我们已经测试了 SIM8202G-M2 5G 模块
5G 模块连接概览
-
步骤 1: 如果板子已经上电,请先断电
-
步骤 2: 确保支柱已安装到位,然后卸下支柱上的顶端螺丝

- 步骤 2: 将 5G 模块滑入 M.2 Key B 插槽,并拧上支柱螺丝以固定 5G 模块(此处说明支柱)

- 步骤 3: 将 4 根天线连接到模块上的天线连接器。这里你需要使用 IPEX 4 连接器

- 步骤 4: 将支持 5G 的 nano SIM 卡插入板子上的 SIM 卡槽,确保 SIM 卡的金属面朝下。这里需要将卡完全插入,使其在碰到内部弹簧后弹回并锁定到位。

如果你想取出 SIM 卡,向内按压卡片以触发内部弹簧,这样 SIM 卡就会从卡槽中弹出
- 步骤 5: 给板子上电
5G 模块使用 - 拨号测试
使用 SIM8202G-M2 5G 模块时,模块不会自动启动。因此我们首先需要切换几个 GPIO 让它启动
- 步骤 1: 输入以下内容以启动 5G 模块
sudo su
cd /sys/class/gpio
echo 309 > export
cd gpio309
echo out > direction
echo 0 > value
cd..
echo 341 > export
cd PEE.02
echo out > direction
echo 1 > value
cd..
echo 330 > export
cd PCC.02
echo out > direction
echo 0 > value
执行完上述操作后,LED2 会亮起绿色

- 步骤 2: 安装 minicom
sudo apt update
sudo apt install minicom -y
- 步骤 3: 进入已连接 5G 模块的串口控制台,这样我们就可以输入 AT 命令并与 5G 模块交互
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200
- 步骤 4: 输入命令 "AT" 并按回车。如果你看到响应为 "OK",则说明 5G 模块工作正常

- 步骤 6: 输入命令 "ATI" 来查看模块信息

- 步骤 7: 为了测试模块,输入以下命令拨打另一个电话号码
ATD<phone_number>;
然后你会看到如下输出

5G 模块使用 - 连接到互联网
即将推出
DI/ DO
reServer Industrial 支持 4 路数字输入和 4 路数字输出通道,全部采用光耦隔离,可有效保护主板免受电压尖峰或其他电气干扰的影响。在同一连接器上还有一个 CAN 接口,我们将在本 wiki 的后面进行讨论

DI/ DO 引脚分配表
| Type | Label Name | Schematic Signal | Module Pin Number | BGA Number | GPIO Number | V/A Limits | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | DI1 | DI_1_GPIO01 | 118 | PQ.05 | 453 | 12V/ 20mA current in total | 12V 数字输入,地信号需要 连接到 GND_DI(引脚 2/4/6) |
| DI2 | DI_2_GPIO09 | 211 | PAC.06 | 492 | |||
| DI3 | DI_3_GPIO11 | 216 | PQ.06 | 454 | |||
| DI4 | DI_4_GPIO13 | 228 | PH.00 | 391 | |||
| Output | DO1 | DO_1_GPIO | 193 | PI.00 | 399 | 每个引脚 40V/40mA 负载 | 数字输出,最大耐压 40V,地信号需要连接到 GND_DO(引脚 8/10) |
| DO2 | DO_2_GPIO | 195 | PI.01 | 400 | |||
| DO3 | DO_3_GPIO | 197 | PI.02 | 401 | |||
| DO4 | DO_4_GPIO | 199 | PH.07 | 398 | |||
| CAN | CH | / | 具有标准差分信号的 CAN 总线, 地信号需要连接到 GND_ISO(引脚 12) | ||||
| CL | |||||||
| Ground | GND_DI | / | 12V 数字输入的参考地信号, 同时也是 DI 的回流路径 | ||||
| GND_DO | 数字输出的参考地信号,同时也是 DO 的回流路径 | ||||||
| CG | CAN 的参考地信号 | ||||||
DI 连接概览
你可以按照下图为 DI 进行连接。最好在 DI 线上串联一个电阻。这里我们测试时在 DI1 引脚上连接了一个 4.7kΩ 电阻。

DI 使用方法
你需要在 DI 线上输入 12V 电压才能被检测为输入。启用 DI / DO 的命令在 Jetpack 5 和 Jetpack 6 之间是不同的。
- Jetpack 5
- Jetpack 6
-
步骤 1: 按照上图所示连接到 DI1 引脚 并输入 12V
-
步骤 2: 按如下方式打开 DI1 的 GPIO
sudo su
cd /sys/class/gpio
echo 453 > export
cd PQ.05
你可以参考 DI/ DO 引脚分配表 来查找 GPIO 编号和 BGA 编号。在上述示例中,对于 DI1 引脚,GPIO 编号为 453,BGA 编号为 PQ.05
- 步骤 3: 执行以下命令检查状态
cat value
如果输出为 0,表示有 12V 输入。如果输出为 1,表示没有输入电压。
-
步骤 1: 按照上图所示连接到 DI1 引脚 并输入 12V
-
步骤 2: 检查 chip0 上 DI1 的 line offset:
gpioinfo gpiochip0
根据 BGA 编号找到对应的 line offset。DI1 的 line offset 为 105。

你可以参考 DI/ DO 引脚分配表 来查找 GPIO 编号和 BGA 编号。在上述示例中,对于 DI1 引脚,GPIO 编号为 453,BGA 编号为 PQ.05
- 步骤 3: 在 gpiochip0 中读取对应 DI1 的 line offset 105:
sudo gpioget gpiochip0 105
输出为 0 表示低电平。输出为 1 表示高电平。
命令格式如下:sudo gpioset <gpiochip> <line>。
DO 接线概览
你可以按照下图为 DO 进行连接。最好在 DO 线上串联一个电阻。这里我们使用了 4.7kΩ 电阻进行测试。

DO 使用方法
这里你需要按照上图所示连接负载。最简单的测试方法是连接一个万用表(如果你有的话),否则连接一个最大电压小于 40V 的负载。启用 DI / DO 的命令在 Jetpack 5 和 Jetpack 6 之间是不同的。
- Jetpack 5
- Jetpack 6
-
步骤 1: 按照上图所示连接到 DO1 引脚 并输入 最大 40V
-
步骤 2: 按如下方式打开 DO1 的 GPIO
sudo su
cd /sys/class/gpio
echo 399 > export
cd PI.00
echo out > direction
你可以参考 DI/ DO 引脚分配表 来查找 GPIO 编号和 BGA 编号。在上述示例中,对于 DO1 引脚,GPIO 编号为 399,BGA 编号为 PI.00
- 步骤 3: 执行以下命令以打开该引脚
echo 1 > value
-
步骤 1: 按照上图所示连接到 DO1 引脚 并输入 最大 40V
-
步骤 2: 检查 chip0 上 DO1 的 line offset:
gpioinfo gpiochip0
根据 BGA 编号找到对应的 line offset。DO1 的 line offset 为 51。

你可以参考 DI/ DO 引脚分配表 来查找 GPIO 编号和 BGA 编号。在上述示例中,对于 DO1 引脚,GPIO 编号为 399,BGA 编号为 PI.00
- 步骤 3: 使用以下命令来控制 DO1 的状态:
# set to 12v
sudo gpioset --mode=wait gpiochip0 51=0
# set to 0v
sudo gpioset --mode=wait gpiochip0 51=1
命令格式如下:sudo gpioset <gpiochip> <line>=<value>。
如果负载被打开,或者万用表输出了你输入的电压,则说明测试工作正常。
CAN
reServer Industrial 具有一个 CAN 接口,支持 5Mbps 速率的 CAN FD(控制器局域网灵活数据速率)协议。CAN 接口通过电容隔离实现隔离,这提供了出色的 EMI 防护,并确保在工业和自动化应用中的可靠通信。默认安装了一个 120Ω 终端电阻,你可以使用 GPIO 将该电阻切换为 ON 或 OFF。
注意:CAN 接口使用隔离电源,这意味着连接到 CAN 接口的外部设备的地信号应连接到 CG 引脚。
使用 USB 转 CAN 适配器的接线概览
要测试并与 CAN 总线进行通信,请将 USB 转 CAN 适配器连接到板上的 CAN 接口,如下图所示。

这里我们使用了在 Bazaar 上提供的 USB to CAN Analyzer Adapter with USB Cable。
使用 USB 转 CAN 适配器
-
步骤 1: 从适配器制造商的网站下载你所使用的 USB 转 CAN 适配器的驱动并安装。在我们的示例中,根据我们使用的适配器,驱动可以在这里找到。
-
步骤 2: 一些适配器还会附带用于 PC 与 CAN 设备通信所需的软件。在我们的示例中,根据我们使用的适配器,我们已经下载并安装了软件,可以在这里找到。
-
步骤 3: 在 reServer Industrial 上打开终端窗口,并执行以下命令来配置和启用 CAN 接口
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
- 步骤 4: 在终端中输入 ifconfig,你将看到 CAN 接口已启用

- 步骤 5: 打开你之前安装的 CAN 软件。在本例中,我们将打开根据所用 CAN 适配器安装的软件。

- 步骤 6: 将 USB 转 CAN 适配器连接到 PC,并通过 Windows 搜索栏搜索打开 Device Manager。现在你会在 Ports (COM & LPT) 下看到已连接的适配器。记下这里列出的串口。根据下图,串口为 COM9。

- 步骤 7: 打开 CAN 软件,点击 COM 部分旁边的 Refresh,点击下拉菜单并根据已连接的适配器选择串口。保持 COM bps 为默认值并点击 Open。

- 步骤 8: 保持 Mode 和 CAN bps 为默认值,将 Type 更改为 Standard frame 并点击 Set and Start

- 步骤 9: 在 reServer Industrial 上执行以下命令,将 CAN 信号发送到 PC
cansend can0 123#abcdabcd
现在你会看到软件接收到上述信号,如下图所示

- 步骤 10: 在 reServer Industrial 上执行以下命令,等待从 PC 接收 CAN 信号
candump can0 &
- 步骤 11: 在 CAN 软件上点击 Send a single frame

现在你会看到 reServer Industrial 收到了该信号,如下所示

与 reTerminal DM 的接线概览
如果你有一台 reTerminal DM,可以直接与其通信,因为 reTerminal DM 也具有 CAN 接口。
参考下图,通过 CAN 连接 reServer Industrial 和 reTerminal DM

与 reTerminal DM 的使用方法
-
步骤 1: 在使用 reTerminal DM 之前,访问此 wiki 以开始使用 reTerminal DM
-
步骤 2: 在 reServer Industrial 上打开终端窗口,并执行以下命令来配置和启用 CAN 接口
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
- 步骤 3: 在 reTerminal DM 上打开终端窗口,并执行以下命令来配置和启用 CAN 接口
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
- 步骤 4: 在 reTerminal DM 上打开终端窗口,并执行以下命令来配置和启用 CAN 接口
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
- 步骤 5: 如果你在两台设备上都输入 ifconfig,你会看到 CAN 接口已启用

- 步骤 6: 在 reTerminal DM 上执行以下命令,等待从 reServer Industrial 接收 CAN 信号
candump can0 &
- 步骤 7: 在 reServer Industrial 上执行以下命令,将 CAN 信号发送到 reTerminal Industrial
cansend can0 123#abcdabcd
现在你会看到 reTerminal DM 收到了如下信息

- 步骤 8: 重复 步骤 6 和步骤 7,但交换设备的角色。使用 reTerminal DM 发送 CAN 信号,并使用 reServer Industrial 接收
RS232/ RS422/ RS485 接口
reServer Industrial 具有一个 DB9 接口,支持 RS232、RS422 和 RS485 通信协议,并且板载有一个 DIP 拨码开关面板,用于在不同接口选项之间切换
你可以看到如下所示的 DIP 拨码开关面板:

下面的表格根据 DIP 拨码开关的位置解释了不同的模式
| MODE_0 | MODE_1 | MODE_2 | 模式 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | RS-422 全双工 | 1T/1R RS-422 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 纯 RS-232 | 3T/5R RS-232 |
![]() | 0 | 1 | 0 | RS-485 半双工 | 1T/1R RS-485,TX ENABLE 低电平有效 |
![]() | 0 | 1 | 1 | RS-485 半双工 | 1T/1R RS-485,TX ENABLE 高电平有效 |
![]() | 1 | 0 | 0 | RS-422 全双工 | 带终端电阻的 1T/1R RS-422 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 纯 RS-232 | 1T/1R RS-232 与 RS485 共存 |
| 不需要总线的应用 | |||||
| 切换 IC(用于特殊用途)。 | |||||
![]() | 1 | 1 | 0 | RS-485 半双工 | 带终端电阻的 1T/1R RS-485 |
| TX ENABLE 低电平有效 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 低功耗 | 所有 I/O 引脚为高阻态 |
| 关断 |
开箱即用时,拨码开关的默认模式在出厂时被设置为 RS485,编码为 010
上表考虑的是 DIP 拨码开关面板的前三个开关。然而,第 4 个开关负责切换转换速率(slew rate),它与数据速率直接相关
| 状态 | 说明 | |
|---|---|---|
![]() | 1 | SLEW= Vcc 该 RS232/RS422/RS485 多协议收发器限制通信速率如下: RS-232:最大数据速率为 1.5Mbps RS-485/RS-422:最大数据速率为 10Mbps 实际最大数据速率取决于所使用的 Jetson SOM |
![]() | 0 | SLEW = GND RS-232:最大数据速率为 250Kbps RS-485/RS-422:最大数据速率为 250kbps |
这里我们将使用 USB 转 RS232、RS485 和 RS422 适配器来测试这些接口。所以在继续之前,你需要在电脑上安装一个串口终端应用程序。这里我们推荐你安装 Putty,它易于设置和使用。
- 步骤 1: 访问这个网站,并根据你电脑的架构下载 Putty

这里我们根据所使用的电脑选择了 Putty,该电脑是一台 X86 Windows 64 位机器
- 步骤 2: 打开下载好的安装程序,并按照提示安装应用
通用连接概览
你可以参考 DB9 接口的引脚编号和下表来进行连接

| 模式 | 001/101 | 000/100 | 010/011/110 |
|---|---|---|---|
| 引脚 | RS232 | RS422 | RS485 |
| 1 | TXD- | Data- | |
| 2 | RXD | TXD+ | Data+ |
| 3 | TXD | RXD+ | |
| 4 | RXD- | ||
| 5 | GND | GND | GND |
| 6 | |||
| 7 | RTS | ||
| 8 | CTS | ||
| 9 |
RS232 连接概览
这里你可以使用 USB 转 RS232 适配器来测试该接口。我们在测试中使用了 UGREEN USB to RS232 Adapter。
-
步骤 1: 关闭主板电源
-
步骤 2: 这里我们有 2 种方式来设置 DIP 拨码开关:001 模式或 101 模式。每种模式下的开关位置如下所示

-
步骤 3: 将 USB 转 RS232 适配器连接到 DB9 接口
-
步骤 4: 将另一端连接到电脑上的任意一个 USB 端口
-
步骤 5: 打开主板电源
RS232 使用方法
- 步骤 1: 你可能需要为所使用的适配器安装驱动程序,或者 Windows 会自动为你安装驱动。通过在 Windows 搜索中输入 Device Manager 打开设备管理器,并检查是否可以看到已连接的适配器作为一个 COM 设备。

-
步骤 2: 如果你看不到该适配器,则需要根据你使用的适配器安装相应的驱动。通常可以在制造商网站上找到这些驱动。对于我们使用的适配器,你可以访问此页面,搜索型号 20201 并下载相应驱动
-
步骤 3: 在电脑上打开 Putty,选择 Terminal 部分并进行如下设置
- Local echo: Force on
- Local line editing: Force on

- 步骤 4: 选择 Session,在 Coonection type 下选择 Serial,根据你在 Device Manager 中看到的内容设置串口号,保持速率为默认值(9600),然后点击 Open

- 步骤 4: 在 reServer Industrial 终端窗口中输入以下内容,将信号从 reServer Industrial 发送到电脑
sudo chmod 777 /dev/ttyTHS0
sudo echo "RS232 message from reServer Industrial" > /dev/ttyTHS0
现在你会在 Putty 上看到这条消息

- 步骤 5: 在 reTerminal Industrial 终端窗口中输入以下内容,以等待从电脑接收信号
sudo cat /dev/ttyTHS0
- 步骤 6: 在 Putty 中输入任意内容,按下 ENTER,它将显示在 reServer Industrial 的终端窗口中

RS422 连接概览
这里你可以使用 USB 转 RS422 适配器来测试该接口。我们在测试中使用了 DTech USB to RS485 Adapter。
-
步骤 1: 关闭主板电源
-
步骤 2: 这里我们有 2 种方式来设置 DIP 开关。可以设置为 000 模式或 100 模式。每种模式下的开关位置如下所示

- 步骤 3: 按如下所示使用跳线将 USB 转 RS422 适配器连接到 DB9 接头。这里我们连接的是上面提到的适配器

-
步骤 4: 将另一端连接到 PC 上的一个 USB 端口
-
步骤 5: 打开主板电源
RS422 使用方法
- 步骤 1: 你可能需要为正在使用的适配器安装驱动程序,或者 Windows 会自动为你安装驱动程序。在 Windows 搜索中输入 Device Manager 进入设备管理器,并检查是否可以看到已连接的适配器作为一个 COM 设备。

-
步骤 2: 如果你看不到适配器,则需要根据你正在使用的适配器来安装驱动程序。通常可以在制造商网站上找到这些驱动程序。对于我们正在使用的适配器,你可以参考 this page
-
步骤 3: 在 PC 上打开 Putty,选择 Terminal 部分并进行如下设置
- Local echo: Force on
- Local line editing: Force on

- 步骤 4: 选择 Session,在 Coonection type 下选择 Serial,根据在 Device Manager 中看到的内容设置串口号,将 Speed 保持默认值(9600),然后点击 Open

- 步骤 4: 在 reServer Industrial 终端窗口中输入以下内容,从 reServer Industrial 向 PC 发送信号
sudo chmod 777 /dev/ttyTHS0
sudo echo "RS422 message from reComputer Industrial" > /dev/ttyTHS0
现在你会在 Putty 上看到如下消息
- 步骤 5: 在 reTerminal Industrial 终端窗口中输入以下内容,以等待从 PC 接收信号
sudo cat /dev/ttyTHS0
- 步骤 6: 在 Putty 中输入任意内容,按下 ENTER,它将显示在 reServer Industrial 终端窗口中
RS485 连接概览
这里你可以使用 USB 转 RS422 适配器来测试该接口。我们在测试中使用了 DTech USB to RS485 Adapter。
-
步骤 1: 关闭主板电源
-
步骤 2: 这里我们有 3 种方式来设置 DIP 开关。可以设置为 010 模式、011 模式或 110 模式。每种模式下的开关位置如下所示

- 步骤 3: 按如下所示使用跳线将 USB 转 RS422 适配器连接到 DB9 接头。这里我们连接的是上面提到的适配器

-
步骤 4: 将另一端连接到 PC 上的一个 USB 端口
-
步骤 5: 打开主板电源
RS485 使用方法
- 步骤 1: 你可能需要为正在使用的适配器安装驱动程序,或者 Windows 会自动为你安装驱动程序。在 Windows 搜索中输入 Device Manager 进入设备管理器,并检查是否可以看到已连接的适配器作为一个 COM 设备。

-
步骤 2: 如果你看不到适配器,则需要根据你正在使用的适配器来安装驱动程序。通常可以在制造商网站上找到这些驱动程序。对于我们正在使用的适配器,你可以参考 this page
-
步骤 3: 在 PC 上打开 Putty,选择 Terminal 部分并进行如下设置
- Local echo: Force on
- Local line editing: Force on

- 步骤 4: 选择 Session,在 Coonection type 下选择 Serial,根据在 Device Manager 中看到的内容设置串口号,将 Speed 保持默认值(9600),然后点击 Open

- 步骤 4: 在 reServer Industrial 终端窗口中输入以下内容,从 reServer Industrial 向 PC 发送信号
sudo su
cd /sys/class/gpio
echo 460 > export
cd PR.04
echo out > direction
echo 0 > value
echo "RS485 message from reServer Industrial" > /dev/ttyTHS0
现在你会在 Putty 上看到如下消息
- 步骤 5: 在 reTerminal Industrial 终端窗口中输入以下内容,以等待从 PC 接收信号
sudo su
cd /sys/class/gpio
echo 460 > export
cd PR.04
echo out > direction
echo 1 > value
cat /dev/ttyTHS0
- 步骤 6: 在 Putty 中输入任意内容,按下 ENTER,它将显示在 reServer Industrial 终端窗口中
USB
reServer Industrial 板载 3 个 USB3.2 接口,并具有以下特性:
- 在双层叠 USB 接口上,上下 USB 端口共享一个限流 IC,总供电能力为 2.1A 最大输出电流(单个端口也可以是 2.1A)。如果超过 2.1A,将进入过流保护状态。
- 在双层叠 USB 接口旁边的单个 USB 接口上,其总供电能力为 2.1A 最大输出电流。如果超过 2.1A,将进入过流保护状态。
- Orin NX 模块自带 3 个 USB3.2,其中只有一个在 reServer Industrial 中被使用并分成 3 路。(USB3.1 TYPE-A x2 - J4 和 USB3.1 TYPE-A x1 -J3)。
- 只支持 USB Host,不支持 Device 模式
- 提供 5V 2.1A
- 支持热插拔
使用方法
我们将说明如何在连接的 USB 闪存盘上做一个简单的基准测试
- 步骤 1: 通过执行下面的命令检查写入速度
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/$1 bs=100M count=10 conv=fdatasync
- 步骤 2: 通过执行下面的命令检查读取速度。请确保在执行完上面的写入速度命令之后再执行此命令。
sudo sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
sudo dd if=/dev/$1 of=/dev/null bs=100M count=10
可配置 LED
板上有一个绿色 LED,如下图所示。默认情况下,它用作指示设备运行正常的 LED。不过,你也可以通过系统编程来控制该 LED 的开和关

使用方法
- 步骤 1: 在终端窗口中输入以下命令以访问绿色 LED
sudo -i
cd /sys/class/gpio
echo 329 > export
cd PCC.01
echo out > direction
- 步骤 2: 关闭 LED
echo 0 > value
- 步骤 3: 打开 LED
echo 1 > value
如果你已经使用完 LED,可以执行以下命令
cd ..
echo 329 > unexport
监控系统性能
我们可以使用 jetson stats 应用来监控系统组件的温度,并检查其他系统信息,例如
-
查看 CPU、GPU、RAM 的使用率
-
更改电源模式
-
设置为最大时钟频率
-
检查 JetPack 信息
-
步骤 1: 在 reServer Industrial 终端窗口中输入以下内容
sudo apt update
sudo apt install python3-pip -y
sudo pip3 install jetson-stats
- 步骤 2: 重启主板
sudo reboot
- 步骤 3: 在终端中输入以下内容
jtop
现在 jtop 应用将如下所示打开

- 步骤 4: 在这里你可以在应用的不同页面之间切换,并探索所有功能!
TPM
reServer Industrial 提供 TPM 接口以连接外部 TPM 模块。这里我们使用基于 Infineon SLB9670 的 TPM2.0 模块进行了测试。

连接概览
按如下所示将 TPM 模块连接到 TPM 接口

使用方法
在终端中执行以下命令,检查 TPM 模块是否已正确加载
sudo dmesg | grep TPM
ls /dev/tpm* -l
然后你会看到如下输出

reServer Industrial 的最大性能
如果你想在 reServer Industrial 上启用最大性能,请按照以下说明操作
- 步骤 1: 输入以下命令以启用最大功率模式
sudo nvpmodel -m 0

此时系统会要求输入 YES 以重启主板
- 步骤 2: 主板启动完成后,输入以下命令将 CPU 时钟设置为最高频率
sudo jetson_clocks
GPIO 表
你可以访问 reServer Industrial 的 GPIO 表,以熟悉所有引脚映射。
在终端中执行以下命令以访问它
sudo cat /sys/kernel/debug/gpio
然后你会看到如下输出
gpiochip2: GPIOs 300-315, parent: i2c/1-0021, 1-0021, can sleep:
gpio-300 (wl_dis |gpio_xten_pin@0 ) out hi
gpio-301 (hst_wake_wl |gpio_xten_pin@1 ) out hi
gpio-302 (wl_wake_hst |gpio_xten_pin@2 ) out hi ACTIVE LOW
gpio-303 (bt_dis |gpio_xten_pin@3 ) out hi
gpio-304 (hst_wake_bt )
gpio-305 (bt_wake_hst )
gpio-306 (spi0_rst_3v3 |gpio_xten_pin@6 ) out lo ACTIVE LOW
gpio-307 (gpio_pin7 |gpio_xten_pin@7 ) out lo ACTIVE LOW
gpio-308 (can_120R_en )
gpio-309 (M2B_PCIe_rst )
gpio-310 (USB_HUB_rst |gpio_xten_pin@10 ) out hi
gpio-311 (PCIe_ETH_rst )
gpio-312 (M2B_WOWWAN )
gpio-313 (M2B_DPR_3V3 )
gpio-314 (SIM_MUX_SEL )
gpio-315 (gpio_pin15 )
gpiochip1: GPIOs 316-347, parent: platform/c2f0000.gpio, tegra234-gpio-aon:
gpio-316 (PAA.00 )
gpio-317 (PAA.01 )
gpio-318 (PAA.02 )
gpio-319 (PAA.03 )
gpio-320 (PAA.04 )
gpio-321 (PAA.05 |fixed-regulators:reg) out hi
gpio-322 (PAA.06 )
gpio-323 (PAA.07 )
gpio-324 (PBB.00 )
gpio-325 (PBB.01 )
gpio-326 (PBB.02 )
gpio-327 (PBB.03 )
gpio-328 (PCC.00 )
gpio-329 (PCC.01 )
gpio-330 (PCC.02 )
gpio-331 (PCC.03 |mux ) out hi
gpio-332 (PCC.04 )
gpio-333 (PCC.05 )
gpio-334 (PCC.06 )
gpio-335 (PCC.07 )
gpio-336 (PDD.00 )
gpio-337 (PDD.01 )
gpio-338 (PDD.02 )
gpio-339 (PEE.00 )
gpio-340 (PEE.01 )
gpio-341 (PEE.02 )
gpio-342 (PEE.03 )
gpio-343 (PEE.04 |power-key ) in hi IRQ ACTIVE LOW
gpio-344 (PEE.05 )
gpio-345 (PEE.06 )
gpio-346 (PEE.07 )
gpio-347 (PGG.00 )
gpiochip0: GPIOs 348-511, parent: platform/2200000.gpio, tegra234-gpio:
gpio-348 (PA.00 |fixed-regulators:reg) out lo
gpio-349 (PA.01 )
gpio-350 (PA.02 )
gpio-351 (PA.03 )
gpio-352 (PA.04 )
gpio-353 (PA.05 )
gpio-354 (PA.06 )
gpio-355 (PA.07 )
gpio-356 (PB.00 )
gpio-357 (PC.00 )
gpio-358 (PC.01 )
gpio-359 (PC.02 )
gpio-360 (PC.03 )
gpio-361 (PC.04 )
gpio-362 (PC.05 )
gpio-363 (PC.06 )
gpio-364 (PC.07 )
gpio-365 (PD.00 )
gpio-366 (PD.01 )
gpio-367 (PD.02 )
gpio-368 (PD.03 )
gpio-369 (PE.00 )
gpio-370 (PE.01 )
gpio-371 (PE.02 )
gpio-372 (PE.03 )
gpio-373 (PE.04 )
gpio-374 (PE.05 )
gpio-375 (PE.06 )
gpio-376 (PE.07 )
gpio-377 (PF.00 )
gpio-378 (PF.01 )
gpio-379 (PF.02 )
gpio-380 (PF.03 )
gpio-381 (PF.04 )
gpio-382 (PF.05 )
gpio-383 (PG.00 |force-recovery ) in hi IRQ ACTIVE LOW
gpio-384 (PG.01 )
gpio-385 (PG.02 )
gpio-386 (PG.03 )
gpio-387 (PG.04 )
gpio-388 (PG.05 )
gpio-389 (PG.06 )
gpio-390 (PG.07 |cd ) in lo IRQ
gpio-391 (PH.00 )
gpio-392 (PH.01 )
gpio-393 (PH.02 )
gpio-394 (PH.03 )
gpio-395 (PH.04 )
gpio-396 (PH.05 )
gpio-397 (PH.06 )
gpio-398 (PH.07 )
gpio-399 (PI.00 )
gpio-400 (PI.01 )
gpio-401 (PI.02 )
gpio-402 (PI.03 )
gpio-403 (PI.04 )
gpio-404 (PI.05 )
gpio-405 (PI.06 )
gpio-406 (PJ.00 )
gpio-407 (PJ.01 )
gpio-408 (PJ.02 )
gpio-409 (PJ.03 )
gpio-410 (PJ.04 )
gpio-411 (PJ.05 )
gpio-412 (PK.00 )
gpio-413 (PK.01 )
gpio-414 (PK.02 )
gpio-415 (PK.03 )
gpio-416 (PK.04 )
gpio-417 (PK.05 )
gpio-418 (PK.06 )
gpio-419 (PK.07 )
gpio-420 (PL.00 )
gpio-421 (PL.01 )
gpio-422 (PL.02 |nvidia,pex-wake ) in hi ACTIVE LOW
gpio-423 (PL.03 )
gpio-424 (PM.00 )
gpio-425 (PM.01 )
gpio-426 (PM.02 )
gpio-427 (PM.03 )
gpio-428 (PM.04 )
gpio-429 (PM.05 )
gpio-430 (PM.06 )
gpio-431 (PM.07 )
gpio-432 (PN.00 )
gpio-433 (PN.01 )
gpio-434 (PN.02 )
gpio-435 (PN.03 )
gpio-436 (PN.04 )
gpio-437 (PN.05 )
gpio-438 (PN.06 )
gpio-439 (PN.07 )
gpio-440 (PP.00 )
gpio-441 (PP.01 )
gpio-442 (PP.02 )
gpio-443 (PP.03 )
gpio-444 (PP.04 )
gpio-445 (PP.05 )
gpio-446 (PP.06 )
gpio-447 (PP.07 )
gpio-448 (PQ.00 )
gpio-449 (PQ.01 )
gpio-450 (PQ.02 )
gpio-451 (PQ.03 )
gpio-452 (PQ.04 )
gpio-453 (PQ.05 )
gpio-454 (PQ.06 )
gpio-455 (PQ.07 )
gpio-456 (PR.00 )
gpio-457 (PR.01 )
gpio-458 (PR.02 )
gpio-459 (PR.03 )
gpio-460 (PR.04 )
gpio-461 (PR.05 )
gpio-462 (PX.00 )
gpio-463 (PX.01 )
gpio-464 (PX.02 )
gpio-465 (PX.03 )
gpio-466 (PX.04 )
gpio-467 (PX.05 )
gpio-468 (PX.06 )
gpio-469 (PX.07 )
gpio-470 (PY.00 )
gpio-471 (PY.01 )
gpio-472 (PY.02 )
gpio-473 (PY.03 )
gpio-474 (PY.04 )
gpio-475 (PY.05 )
gpio-476 (PY.06 )
gpio-477 (PY.07 )
gpio-478 (PZ.00 )
gpio-479 (PZ.01 |vbus ) in hi IRQ ACTIVE LOW
gpio-480 (PZ.02 )
gpio-481 (PZ.03 )
gpio-482 (PZ.04 )
gpio-483 (PZ.05 )
gpio-484 (PZ.06 |cs_gpio ) out lo
gpio-485 (PZ.07 )
gpio-486 (PAC.00 )
gpio-487 (PAC.01 )
gpio-488 (PAC.02 )
gpio-489 (PAC.03 )
gpio-490 (PAC.04 )
gpio-491 (PAC.05 )
gpio-492 (PAC.06 )
gpio-493 (PAC.07 )
gpio-494 (PAD.00 )
gpio-495 (PAD.01 )
gpio-496 (PAD.02 )
gpio-497 (PAD.03 )
gpio-498 (PAE.00 )
gpio-499 (PAE.01 )
gpio-500 (PAF.00 )
gpio-501 (PAF.01 )
gpio-502 (PAF.02 )
gpio-503 (PAF.03 )
gpio-504 (PAG.00 )
gpio-505 (PAG.01 )
gpio-506 (PAG.02 )
gpio-507 (PAG.03 )
gpio-508 (PAG.04 )
gpio-509 (PAG.05 )
gpio-510 (PAG.06 )
gpio-511 (PAG.07 )
资源
(更改这些链接)
技术支持
如有任何问题,欢迎在我们的论坛中提交。