reServer J501 入门指南

J501 载板是一款功能强大的扩展板,支持 NVIDIA Jetson AGX Orin 模块。它具有丰富的数据端口和扩展接口,完全释放了 AGX Orin 模块的全部性能。同时它还支持添加 GMSL 扩展,可连接多达 8 个 GMSL 摄像头。
特性
- 构建最强大的边缘计算 AI 计算机: 设计与 Jetson AGX Orin 模块集成,具有高达 275 TOPS 的 AI 性能,相比 Jetson AGX Xavier 提升 8 倍 AI 性能。功耗可在 15W 到 60W 之间配置。
- 支持多传感器的高速接口: 22 通道 PCIe Gen4、1x 10GbE、一个 Display Port、16 通道 MIPI CSI-2、USB 3.2 接口和一个 40 针接头。
- 支持多 IO 的低速接口: 4x DI、4x DO、3x GND_DI、2x GND_DO、1x GND_ISO、1x CAN、1x RS232/RS422/RS485。
规格参数
| I/O | 以太网 | 1x LAN0 RJ45 GbE (10/100/1000Mbps), 1x LAN RJ45 GbE (10/100/1000/10000Mbps) |
| USB | 3x USB3.1, 1x USB3.1 Type C(Host mode), 1x USB2.0 Type C(Device mode) | |
| DI/DO | 4x DI,4x DO,3x GND_DI,2x GND_DO,1x GND_ISO,1x CAN 1x RS232/RS422/RS485 | |
| 显示 | 1x HDMI 2.1 Type A 7680x4320 | |
| SATA | 2x SATA III 6.0Gbps at 30 Hz | |
| SIM | 1x Nano SIM 卡槽 | |
| 按钮 | Reset Button, Recovery Button | |
| 扩展 | Mini PCIE | 1x Mini PCIe 用于 LoRaWAN®/4G/Series 无线模块(模块不包含) |
| M.2 Key B | 1x M.2 Key B (3042/3052) 支持 4G/5G(模块不包含) | |
| M.2 Key E | 1x M.2 Key E | |
| M.2 Key M | 1x M.2 Key M (PCIE 4.0) | |
| 风扇 | 1x 风扇连接器 (5V PWM) | |
| TPM | 1x TPM 2.0 连接器(模块不包含) | |
| RTC | 1x RTC 插座(包含 CR1220), 1x RTC 2 针 | |
| 摄像头 | 2x 扩展连接器(每个连接器 8 通道) | |
| PCIE | 1x PCIE | |
| 电源 | 电源供应 | DC 12V-36V 端子块 2 针(包含 24V/5A 电源适配器) |
| 机械 | 尺寸 (W x D) | 176 x 163mm(不包含模块) |
| 工作温度 | -20~60℃ | |
| 重量 | 225g(不包含模块) |
硬件概述

将 JetPack OS 刷写到 J501 载板
在这里,我们将向您展示如何将 Jetpack 刷写到连接到 reServer J501 的 NVMe SSD 上。
支持的模块
前提条件
- Ubuntu 主机 PC
- reServer J501 载板
- NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Module 32GB/64GB
- AGX Orin 主动风扇
- NVMe M.2 2280 内置 SSD
- USB Type-C 数据传输线
我们建议您使用物理 ubuntu 主机设备而不是虚拟机。 请参考下表准备主机。
| JetPack 版本 | Ubuntu 版本(主机计算机) | ||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | |
| JetPack 5.x | ✅ | ✅ | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | |
准备 Jetpack 镜像
在这里,我们需要将与我们使用的 Jetson 模块对应的系统镜像下载到我们的 Ubuntu PC 上:
| Jetpack 版本 | Jetson 模块 | GMSL | 下载链接 1 | 下载链接 2 | SHA256 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3 | AGX Orin 32GB | ❌ | 下载 | 下载 | c673dc8ae75addf8ca3224cf700be35 4eec0ca41cb5ecabb8953c276213a7119 |
| AGX Orin 32GB | ✅ | 下载 | 下载 | 425a931e65f2715d8486c68565ad711 fd34b626ab023d025df2d84af81b62aa3 | |
| AGX Orin 64GB | ❌ | 下载 | 下载 | 76abdd6de0a49bd95d57b361bebea59 a6a05e56779c7ceb863ad178f3ed98aaf | |
| AGX Orin 64GB | ✅ | 下载 | 下载 | 49076bd4bb7179dfe38c25bd5831c03 296bf26e86d67d9bca766a749a14257bd | |
| 6.0 | AGX Orin 32GB | ❌ | 下载 | 下载 | B1C1BBB14058B0F5C00C5657A8EF8FA 7A4C3711DB8AD82F7E614311F95063989 |
| AGX Orin 32GB | ✅ | 下载 | 下载 | 0C58022F626321EE42464AACBB47029 6B1AFE0A7256787158539BE7EC73E19C6 | |
| AGX Orin 64GB | ❌ | 下载 | 下载 | 4077631986A66EB3AF5FBF4FF2FBDBC CD07E4DC1AA4076414EB1F4640AF72451 | |
| AGX Orin 64GB | ✅ | 下载 | 下载 | 8DCFF0FFBA81B756B0C62E50F4A106B 44116CC8171C05F48A328DE594D6A4CD9 | |
| 6.2 | AGX Orin 32GB | ❌ | 下载 | - | 69CFD82D0C70B55D5BDD34E3EAF7AE8 DDCE002CCCDBA3DCEE40F40CD8BBA0478 |
| AGX Orin 32GB | ✅ | 下载 | - | 3BAEB35868E4B187F4B7C35FA44D8E0 BD9486161E14F9F073993216F83DFA0E4 | |
| AGX Orin 64GB | ❌ | 下载 | - | B6A9F41B8B42060D19F811B718E4B71 FCBE699BB9EC7A50B4B24DF205003111B | |
| AGX Orin 64GB | ✅ | 下载 | - | AA04EFB99374DCDC89A57C039FA4E1F F5C9371B22F8ED83612AC4C799CCB2640 |
jetpack5 镜像文件大小约为 4.5GB,下载时间约为 15 分钟。Jetpack6 镜像文件大小约为 16.7GB,下载时间约为 60 分钟。请耐心等待下载完成。
为了验证下载固件的完整性,您可以比较 SHA256 哈希值。
在 Ubuntu 主机上,打开终端并运行命令 sha256sum <File> 来获取下载文件的 SHA256 哈希值。如果得到的哈希值与 wiki 中提供的 SHA256 哈希值匹配,则确认您下载的固件是完整无损的。
进入强制恢复模式
在进行安装步骤之前,我们需要确保开发板处于强制恢复模式。
分步说明
步骤 1. 按住强制恢复按钮不松开。

步骤 2. 通过连接电源线为载板供电。
步骤 3. 松开强制恢复按钮。
步骤 4. 使用 USB Type-C 数据传输线将开发板连接到 Ubuntu 主机 PC。
步骤 5. 在 Linux 主机 PC 上,打开终端窗口并输入命令 lsusb。如果返回的内容根据您使用的 Jetson SoM 有以下输出之一,则开发板处于强制恢复模式。
- 对于 AGX Orin 32GB:0955:7223 NVidia Corp
- 对于 AGX Orin 64GB:0955:7023 NVidia Corp
下图是 AGX Orin 32GB 的示例

刷写到 Jetson
步骤 1: 解压下载的镜像文件:
cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz
步骤 2: 执行以下命令将 jetpack 系统刷写到 NVMe SSD:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
如果刷写过程成功,您将看到以下输出

刷写命令可能需要运行 2-10 分钟。
步骤 3: 使用开发板上的 HDMI 连接器将 J501 连接到显示器,并完成初始配置设置:

请根据您的需要完成 System Configuration。
步骤 4(可选): 安装 Nvidia Jetpack SDK
请在 Jetson 设备上打开终端并执行以下命令:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
资源
- reServer Industrial J501 载板数据手册
- reServer Industrial J501 原理图
- reServer Industrial J501 3D 文件
- Seeed Jetson 系列目录
- Seeed Studio 边缘 AI 成功案例
- Seeed Jetson 系列比较
- Seeed Jetson 设备单页介绍
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。