Skip to main content

reSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0 常见问题

本页面包含针对 reSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0 的已验证答案。每个答案都会说明适用的产品版本和固件模式(以及其适用范围),并给出最近一次根据当前官方资料完成验证的日期。

在开始之前​

  • 确认设备正在运行的具体产品版本以及固件模式(USB 或 I2S)。
  • 在执行与版本相关的步骤前,检查当前固件版本。
  • 本页答案最近一次验证时间为 2026-09-01;如果你在此之后阅读,请重新核对所链接的官方资料。

硬件问题​

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0 上的编解码器 I2C 地址是多少?​

适用范围: 仅适用于 ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0;V1.x 使用不同的编解码器硬件

最近验证时间: 2026-09-01

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0 使用 TLV320AIC3104 编解码器,其 7 位 I2C 地址为 0x18。官方 V2.0 设备树覆盖文件中声明了 tlv320aic3104@18,并设置 reg = <0x18>,公开的 V2.0 原理图也标识了相同的编解码器。

前提条件:

  • 使用官方硬件版本指南确认开发板为 V2.0
  • 使用针对 V2.0 的版本专用驱动和设备树覆盖文件
  1. 按照官方 V2.0 Raspberry Pi 指南安装 respeaker-2mic-v2_0-overlay.dtbo。
  2. 检查 V2.0 覆盖文件是否将编解码器声明在 7 位地址 0x18。
  3. 重启并使用 arecord -l 或 aplay -l 确认 tlv320aic3x-hifi 声音设备已成功绑定。

成功判定标准:

  • V2.0 覆盖文件成功加载,且基于 TLV320AIC3104 的声卡出现在 ALSA 设备列表中

注意:

  • 不要将此地址直接套用到 ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V1.x 上,V1.x 使用的是不同的编解码器硬件。
  • 仅凭该地址并不能构成完整或受支持的 ESP32-S3 接线与编解码器初始化指南。

参考资料:

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...